Dalla progettazione di un’auto in miniatura e uno stand espositivo, al lavoro di squadra: nel 4×4 in Schools gli studenti imparano per la vita. I concorsi… Continua a leggere
I giovani ingegneri della Germania si stanno preparando per la corsa di auto a energia solare più impegnativa al mondo. La Stuart Highway è una delle… Continua a leggere
Una spettacolare installazione fieristica ha caratterizzato il lancio ufficiale di una struttura di illuminazione programmabile utilizzando la tecnologia dei profili item. Innovazione e creatività erano i… Continua a leggere
Un imprenditore di Chemnitz ha progettato una postazione trucco mobile per facilitare il lavoro quot ... Continua a leggere
A Eindhoven la folla è rimasta davvero stupita dall’interattiva installazione luminosa progettata da ... Continua a leggere
I progetti finali degli studenti dimostrano di volta in volta l’inventiva della giovane genera ... Continua a leggere
Le api non sono solo carine: senza di loro, la natura e l’uomo hanno un vero problema. Le specie veg ... Continua a leggere
Al centro di Madrid c’è un negozio di scarpe con un arredamento d’interno insolito da scoprire. Da ... Continua a leggere
Le cattive abitudini quando si scrive a mano sono difficili da correggere in seguito. Cosa fare? L ... Continua a leggere
Molly Harwood è una designer industriale della NASA e deve affrontare grandi sfide. Fortunatamente, ... Continua a leggere
Come può una soluzione modulare rivoluzionare la produzione di cocktails. Gusto fruttato e fresco: p ... Continua a leggere
Il tabellone a 360° più grande al mondo nel più grande centro di consegna delle automobili e item al ... Continua a leggere