Tavole essenziali: senza queste non esisterebbe il teatro. Anche la pratica soluzione per cambiare facilmente scenario non è da sottovalutare.
Anche se si escludono i finanziamenti statali e i teatri comunali della città ben organizzati, la scena teatrale in Austria è decisamente fiorente. Uno degli esempi più sorprendenti di tutto questo è il progetto ideato dagli attori e produttori teatrali Nikolaus Lechthaler e Rosie Belic. Il loro teatro privato Lechthaler-Belic (Le-Be) a Graz punta a ospitare pezzi umoristici di alta qualità e a una scenografia particolarmente discreta. Dal 2008 il teatro si trova nell’edificio di un antico forno, rinnovato in modo molto grazioso. Ha una capienza di 80 posti e dispone di un palcoscenico di 6 metri per 6,5 metri. Fino ad ora, il teatro ha utilizzato costruzioni in legno per la scenotecnica. Ma c’era bisogno di trovare un’alternativa per i nuovi spettacoli che richiedevano cambi di scena molto frequenti senza l’aiuto della copertura dal sipario.

Una sfida molto “drammatica”
“La mia idea era di far entrare un veicolo dalle quinte per cambiare lo scenario”, ha detto Nikolaus Lechthaler. Ma il budget limitato del teatro non era l’unico limite nel trovare una soluzione. Da una parte c’era bisogno di stabilità, poiché lo scenario doveva sostenere il peso degli attori senza interrompere le loro prestazioni. Dall’altra parte, c’erano i problemi personali: “Costruiamo tutto da soli e non abbiamo tuttofare o macchinisti”, ha detto Lechthaler. Seguendo la raccomandazione di uno sponsor, il teatro inizialmente considerò l’utilizzo di una soluzione d’acciaio per la tecnologia del palcoscenico. Tuttavia, divenne presto chiaro che sarebbe stata poco pratica, in quanto non sarebbe stata in grado di separare il sistema come si desiderava. Dopo alcuni colpi di scena, lo stesso contatto ha instaurato un collegamento con la filiale di Graz del nostro partner di distribuzione austriaco, Haberkorn.
Ci siamo resi conto che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda.
Alfons Wernig, responsabile del laboratorio di sistemi di profili di Haberkorn, ha immediatamente individuato le potenzialità e fatto visita al teatro Lechthaler-Belic, famoso tra gli abitanti della città. Divenne ben presto chiaro che due settori apparentemente non correlati, la tecnologia e il teatro, in realtà sono la coppia perfetta. Naturalmente anche il tocco personale ha svolto un ruolo importante, come spiega Lechthaler: “Ci siamo resi conto che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. Abbiamo realizzato molto quel giorno.” Wernig non potrebbe essere più d’accordo: “Era tutto al suo posto. E, dopo tutto, non capita tutti i giorni di avere la possibilità di costruire qualcosa nel laboratorio che sarà visto da così tante persone.”

Scenotecnica come ponte per unire due mondi
Durante le performance della celebre commedia francese “Trennung auf Bestellung”, scritto da Tristan Petitgirard, gli spettatori sono davvero sbalorditi: “É impossibile! Da dove è sbucato?” Nell’oscurità del teatro, il palco entra dal lato, incorniciato dai riflettori e naturalmente con un attore a bordo, tutto come desiderato. Nessuno in un teatro così piccolo si aspetta di vedere qualcosa del genere. Il segreto di questa spettacolare ed efficace performance è una guida a rulli con trasmissione a catena (unità lineare LRE 8 D14 80 × 40 KU 80) che è stata progettata e costruita come palco mobile.
È stata un’ottima opportunità poter vedere l’entusiasmo del nostro staff.
Anche il palcoscenico è composto da componenti item. Il carrello sul sottotelaio del palcoscenico può essere spostato continuamente in entrambe le direzioni, il che significa che il palco appare con una struttura mobile e quindi scompare poco dopo nella struttura laterale. Il sistema è stato anche progettato in modo da poter essere piegato di lato in qualsiasi momento. Il progetto è stato un vero punto di forza anche per Alfons Wernig di Haberkorn: “È stata un’ottima opportunità poter vedere l’entusiasmo del nostro staff. Il mio team ha persino provveduto alla progettazione e alla realizzazione volontariamente e nel tempo libero.” Il team di Haberkorn ha supervisionato il progetto e svolto lavori di manutenzione in modo che il pubblico potesse godersi lo spettacolo senza alcun problema inaspettato. Sono già in programma altri progetti insieme.
Desiderate rimanere aggiornati sulle innovative possibilità di applicazione delle soluzioni item? Abbiamo quello che fa per voi. Iscrivetevi al blog item facendo clic sull’icona a forma di busta in alto a destra!