Ingegneria meccanica e processi industriali devono sottostare a speciali requisiti di sicurezza.
Nel caso di flussi di lavoro di produzione sensibili, i processi e i componenti devono essere protetti da agenti esterni come luce, polvere o altre forme di inquinamento. Allo stesso tempo, il personale non dovrebbe essere esposto a rumori eccessivi o a rischi associati alle emissioni o al contatto diretto. Requisiti simili si applicano anche all’ambiente circostante. Durante l’esecuzione di procedure laser, ad esempio, è necessaria una protezione in entrambe le direzioni, poiché la luce in ingresso interferirebbe con il processo e i raggi laser non devono poter fuoriuscire. Altre applicazioni e processi devono soddisfare i criteri obbligatori per le camere bianche (in item Academy è disponibile un’introduzione alla tecnologia per camere bianche e alle relative normative). In questo caso, l’interno della cabina deve essere mantenuto sterile e protetto dallo sporco.
Tutto ciò aumenta i requisiti e amplia il raggio d’azione delle cabine macchina. Un design flessibile è quindi un must per le cabine, e i sistemi standard raggiungano velocemente i loro limiti. Un sistema modulare come la serie XMS offre invece evidenti vantaggi. Questi includono: montaggio rapido e semplice delle cabine macchina, massima stabilità e posa dei cavi comoda e sicura. Le canaline portacavi sono accessibili dall’esterno e facilitano notevolmente la posa dei cavi e consentono una rapida installazione dei comandi.
I vantaggi delle cabine macchina realizzate con componenti modulari
Mentre le strutture saldate sono rigide, la flessibilità è una caratteristica fondamentale dei collegamenti a vite. La tecnologia di collegamento di item consente di adattarsi rapidamente alle condizioni mutevoli. È qui che vengono dimostrati i vantaggi del principio dei sistemi modulari. “La nostra serie XMS rende la costruzione di cabine macchina un processo facile e veloce. I profilati in alluminio stabili e la giusta tecnica di fissaggio creano telai in diversi formati che sono perfetti per il processo di lavoro in questione”, spiega Uwe Schmitz, Team Leader del reparto Product Management presso item.
Gli speciali profilati per porte possono essere utilizzati per creare porte, sportelli e aperture di manutenzione a perfetta chiusura di tutte le dimensioni.
I moduli della serie XMS garantiscono la massima libertà nella progettazione delle cabine macchina, che possono essere curve, angolari, lunghe o compatte. Sono anche facili da modificare o estendere, se necessario. Ulteriori vantaggi delle cabine macchina realizzate con i profilati della serie XMS includono superfici esterne lisce che sono molto facili da pulire e senza soluzione di continuità. I profilati speciali per porte possono essere utilizzati per creare porte, sportelli e aperture di manutenzione a perfetta chiusura di tutte le dimensioni.

Posa dei cavi comoda e veloce
Le canaline portacavi integrate nei profilati consentono un instradamento strutturato dei cavi. Le canaline possono essere sigillate utilizzando profilati di copertura facilmente adattabili, che garantiscono sicurezza e protezione. Se necessario, è possibile agganciare i profilati canalina in plastica nella scanalatura. La posa dei cavi all’interno delle cabine richiede normalmente una grande mole di lavoro, così come integrare e collegare interruttori e pulsanti.
I profilati vengono sigillati utilizzando profilati di copertura una volta installati i cavi, facilitando l’accesso a vari livelli.
Dato che l’installazione dall’esterno è molto più conveniente, item ha migliorato la serie XMS su questa base per rendere la posa dei cavi molto più semplice. Con i profilati X 8 M45, è possibile accedere a cavi e canaline dall’esterno grazie al principio inside-out. Gli elementi di comando e controllo possono anche essere collegati ad applicazioni all’interno della cabina in un attimo. I profilati vengono sigillati utilizzando i profilati di copertura una volta installati i cavi, facilitando l’accesso su più livelli. La scanalatura di tenuta standard di serie mantiene l’interno pulito e libero da polvere.
Connettori per cambi flessibili durante la posa dei cavi
L’obiettivo durante la posa dei cavi è collegare le macchine e le apparecchiature situate all’interno delle cabine macchina agli elementi di comando e agli interruttori all’esterno nel modo più semplice e ordinato possibile. Dato che i cavi devono essere instradati in vari i modi, le opzioni di fissaggio devono facilitare il passaggio dalla direzione verticale a quella orizzontale e viceversa durante questo processo. Prima che venisse inventato il principio inside-out, i profilati richiedevano una lavorazione aggiuntiva prima che un cavo potesse essere instradato nell’altra direzione.
Oltre a collegare rapidamente insieme le sezioni orizzontale e verticale, speciali dispositivi di collegamento creano anche un passaggio cavi per collegare l’attrezzatura all’interno della cabina macchina.
item offre collegamenti speciali per questi punti di intersezione. Possono essere utilizzati in qualsiasi luogo, unendo i profilati e facilitando la posa dei cavi all’interno della struttura del telaio. Oltre a collegare rapidamente le sezioni orizzontale e verticale, creano anche un passacavi per unire le apparecchiature all’interno della cabina macchina. A tale scopo non è necessaria alcuna ulteriore lavorazione del profilato. “Questo prossimo passo logico si basa sul principio di base della nostra serie XMS. Requisiti specifici possono essere soddisfatti con grande flessibilità e lavori di montaggio minimi”, afferma Schmitz.

Facile integrazione di componenti standard nelle cabine machina
La geometria dei profilati item è ideale per l’integrazione di componenti elettrici del sistema standard M45. Oltre ai componenti item è quindi possibile utilizzare tutti gli elementi di commutazione, display e comando standard di diversi produttori. Ciò significa che gli ingegneri delle apparecchiature di fabbrica non si limitano a una selezione limitata e possono semplicemente scegliere i componenti che desiderano. Gli elementi di comando per le cabine macchina sono fissati ai profilati X 8 80×80 M45-36° in modo particolarmente ergonomico. Anche qui è presente un profilato per integrare rapidamente i componenti standard M45 nella sezione orizzontale. I componenti vengono collegati senza alcuna difficoltà, mentre le prese, gli elementi di comando e i profilati di copertura si agganciano semplicemente in posizione e sono facili da sganciare di nuovo se necessario.
Opzioni di configurazione versatili e un design di alta qualità
La serie XMS crea cabine in tutti i tipi di formati con lunghezze e larghezze praticamente illimitate. Tutti i componenti sono compatibili con il Sistema dei Componenti MB. Ciò significa, ad esempio, che i sistemi di trasporto come la piastra scanalata possono essere combinati con i componenti della serie XMS. L’ampia gamma comprende diverse varianti di profilati e calotte, oltre a piastre di trasporto, piastre di base, soluzioni per porte, lampade, faretti, sensori di sicurezza e altri accessori. Ciò consente di creare diverse sezioni funzionali, come un’ulteriore area sopra l’area di processo per i filtri dell’aria, i sistemi di scarico e la tecnologia di climatizzazione.
Un design accattivante che combina perfettamente funzionalità e forma è stata una priorità assoluta per item sin dal primo giorno.
L’area di alimentazione può essere posizionata sotto quella di processo della cabina macchina, con sportelli separati che consentono un facile accesso per lavori di manutenzione su pompe, motori o altre unità. L’ampia scelta di materiali per gli elementi piani offre inoltre agli utenti una grande libertà nella progettazione dei pannelli. Un design accattivante che combina perfettamente funzionalità e forma è stata una priorità assoluta per item sin dal primo giorno. Questa applicazione non fa eccezione: le cornici hanno un aspetto altrettanto elegante sia che siano curve, abbiano bordi distinti o siano ottagonali. Il design complessivo con le sue linee pulite ha vinto un German Design Award e un iF product design award.
Vuoi tenerti aggiornato sui modi innovativi in cui vengono utilizzati i componenti item? Allora abbiamo proprio quello fa per te! Iscriviti al blog cliccando il riquadro in alto a destra.