Für zahlreiche Prozesse in Maschinenbau und Industrie gelten besondere Sicherheitsanforderungen.
So müssen bei sensiblen Produktionsabläufen beispielsweise Prozesse oder Bauteile vor äußeren Einflüssen wie Licht, Staub oder anderen Verunreinigungen geschützt werden. Zugleich sollten Mitarbeiter vor Gefahren durch direkten Kontakt oder Emissionen sowie Lärmbelästigung bewahrt werden. Ähnliches gilt auch für die Umgebung. Bei Laserverfahren beispielsweise hat man es mit beiden Richtungen zu tun: Einfallendes Licht würde den Prozess empfindlich stören, zudem darf kein Laserstrahl nach außen gelangen. Für andere Anwendungen und Prozesse sind wiederum Reinraumkriterien verpflichtend (in der item Academy finden Sie eine Einführung in die Reinraumtechnik und zu den dazugehörigen Regelwerke). Dann gilt es, den Innenraum der Kabine keimfrei zu halten und vor Verschmutzungen abzuschirmen.
An die für solche Aufgaben eingesetzten Maschinenkabinen werden entsprechend hohe und vielfältige Anforderungen gestellt. Da es also auf eine flexible Gestaltung von Maschineneinhausungen ankommt, geraten Standardsysteme schnell an ihre Grenzen. Ein modulares Baukastensystem wie die Baureihe XMS von item bietet dagegen deutliche Vorteile: Hierzu gehören ein schneller und einfacher Aufbau der Maschinenkabinen, ein Maximum an Stabilität sowie eine sichere und komfortable Kabelführung. Die von außen zugänglichen Kabelkanäle erleichtern das Verlegen der Leitungen erheblich, was eine schnelle Installation von Bedienelementen ermöglicht.
Fertigungsprozesse optimal schützen
Die XMS Maschinenkabine für sichere Prozesse: Ein Anwenderbericht, drei Erfolgsgeschichten. Erfahren Sie aus erster Hand, wie das Baukastenprinzip von item Prozesse flexibler und sicher macht.
Vorteile für Maschinenkabinen aus modularen Komponenten
Geschweißte Konstruktionen sind unflexibel, während sich geschraubte Verbindungen durch ihre Flexibilität auszeichnen. Dank der Verbindungstechnik von item lassen sich bei veränderten Rahmenbedingungen schnell Anpassungen vornehmen. Hier demonstriert das modulare Baukastenprinzip seine Vorteile: „Mit unserer Baureihe XMS entstehen Maschinenkabinen schnell und ohne großen Aufwand. Aus den stabilen Aluminiumprofilen und der passenden Verbindungstechnik lassen sich Rahmen und Gestelle unterschiedlichen Formats realisieren, die exakt zum Arbeitsprozess passen“, erklärt Uwe Schmitz, Teamleiter Produktmanagement bei item.
Präzise schließende Türen, Klappen und Service-Öffnungen können mit speziellen Türprofilen in jeder Größe konstruiert werden.
Ganz gleich, ob rund, eckig, lang oder kompakt: Mit den Modulen der Baureihe XMS von item verfügt man bei der Gestaltung von Maschinenkabinen über maximalen Spielraum. Falls gewünscht, lassen sich diese einfach ändern oder erweitern. Zu den weiteren Vorteilen von Maschinenkabinen aus XMS Profilen zählen glatte und sehr gut zu reinigende Außenflächen sowie spaltenlose Übergänge zwischen den Profilen. Präzise schließende Türen, Klappen und Service-Öffnungen können mit speziellen Türprofilen in jeder Größe konstruiert werden.

Leitungen komfortabel und zeitsparend verlegen
Die in die Aluminiumprofile integrierten Kabelkanäle ermöglichen eine strukturierte Kabelführung. Durch flexibel anpassbare Abdeckprofile können die Kanäle geschlossen werden. Die Kanäle liegen dann sicher und geschützt. Kanalprofile aus Kunststoff lassen sich bei Bedarf per Klippfunktion in der Profilnut fixieren. Normalerweise ist erhöhter Arbeitsaufwand nötig, um Kabel im Inneren der Maschineneinhausungen zu verlegen. Zudem sind die Integration und der Anschluss von Bedieneinheiten wie Schaltern und Tasten oder Knöpfen beschwerlich.
Abdeckprofile verschließen die Profile nach der Installation der Kabel. Somit wird der schnelle und komfortable Zugang zu verschiedenen Prozessebenen erleichtert.
Da die Installation von außen wesentlich komfortabler ist, hat item das XMS Profilsystem entsprechend weiterentwickelt, um die Kabelverlegung erheblich zu vereinfachen. Gemäß dem Prinzip „Inside Out“ lassen sich bei den Profilen X 8 M45 – XMS Kabel und Leitungen von außen erreichen. Auch eine schnelle Verbindung der Bedien- und Steuerelemente mit Anwendungen innerhalb der Kabine ist möglich. Abdeckprofile verschließen die Profile nach der Installation der Kabel. Somit wird der schnelle und komfortable Zugang zu verschiedenen Prozessebenen erleichtert. Dank der serienmäßig vorhandenen Dichtnut bleiben die Innenräume staubfrei und sauber.
Verbindungen für flexible Änderungen bei der Kabelverlegung
Bei der Kabelverlegung geht es um Folgendes: Geräte und Maschinen im Inneren sowie Bedienelemente und Schalter auf der Außenseite der Maschinenkabinen müssen möglichst einfach und geordnet angeschlossen werden. Hierbei ändert sich die Kabelführung häufig. Aus diesem Grund braucht es Verbindungsmöglichkeiten, mit denen bei der Kabelverlegung unkompliziert von der vertikalen in die horizontale Richtung gewechselt werden kann und umgekehrt. Vor der Erfindung von „Inside Out“ war es notwendig, Profile extra zu bearbeiten, um das Kabel in die jeweils andere Richtung zu führen.
Mit speziellen Verbindern wird nicht nur die horizontale mit der vertikalen Ebene schnell verbunden, sondern auch ein Kabeldurchlass für die Anbindung der Geräte im Inneren der Maschinenkabine geschaffen.
Für diese Knotenpunkte stellt item spezielle Verbinder bereit. Diese lassen sich an beliebiger Stelle einsetzen, halten die Profile zusammen und ermöglichen eine leichte Verlegung der Leitungen in der Rahmenkonstruktion. Damit kann nicht nur die horizontale mit der vertikalen Ebene schnell verbunden, sondern auch ein Kabeldurchlass für die Anbindung der Geräte im Inneren der Maschinenkabine geschaffen werden. Dafür braucht es keine Profilbearbeitungen mehr. „Die logische Weiterentwicklung baut auf dem Grundprinzip unserer Baureihe XMS auf. Individuelle Anforderungen lassen sich flexibel und mit geringem Montageaufwand erfüllen“, sagt Uwe Schmitz.

Standardkomponenten leicht in Maschinenkabinen integrieren
Für die Integration von Elektrokomponenten aus dem Standardsystem M45 ist die Rastgeometrie der item Profile optimal geeignet. Es lassen sich also nicht nur Bauteile von item, sondern alle Schalter-, Anzeige- und Bedienelemente nach diesem herstellerübergreifenden Standard verwenden. Somit sind Anlagenbauer nicht an eine bestimmte Auswahl gebunden. Stattdessen verwenden sie einfach die bevorzugten Komponenten. Bedienelemente für Maschinenkabinen werden im Profil X 8 80×80 M45-36° – XMS auf besonders ergonomische Weise angebracht: Da hier ebenfalls ein Rasterprofil vorhanden ist, wird eine schnelle Integration von M45-Standardkomponenten in der horizontalen Ebene ermöglicht. Ohne großen Aufwand werden Bauteile verbunden. Steckdosen, Bedienelemente und Abdeckprofile lassen sich einfach aufstecken und bei Bedarf wieder lösen.
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und hochwertiges Design
Mit der Baureihe XMS entstehen Einhausungen in verschiedensten Formaten von nahezu unbegrenzter Länge und Breite. Sämtliche Komponenten sind zum MB Systembaukasten kompatibel – daher lassen sich etwa Trägersysteme wie die item Nutenplatte mit Komponenten der Baureihe XMS kombinieren. Das umfangreiche item Sortiment umfasst verschiedene Varianten der Aluminiumprofile und Abdeckplatten sowie Transport– und Fußplatten, Türlösungen, Leuchten, Strahler, Sicherheitssensoren und weiteres Zubehör. Hiermit können mehrere Funktionsebenen realisiert werden. Beispielsweise ist oberhalb der Prozessebene ein weiterer Bereich zum Einbau von Luftfiltern, Absaugvorrichtungen und Klimatisierungstechnik möglich.
Seit den Anfangstagen von item hat ansprechendes Design, bei dem Funktionalität und Gestaltung eine Symbiose eingehen, einen hohen Stellenwert.
Unterhalb der Prozessebene der Maschinenkabine kann die Einrichtung der Versorgungsebene erfolgen, inklusive separater Türsegmente für eine komfortable Wartung der Pumpen, Motoren oder anderer Aggregate. Durch die umfassende Auswahl an Materialien für Flächenelemente haben die Anwender auch in puncto Flächendesign einen großen Gestaltungsspielraum. Seit den Anfangstagen von item hat ansprechendes Design, bei dem Funktionalität und Gestaltung eine Symbiose eingehen, einen hohen Stellenwert. So ist es auch hier: Ob abgerundet, mit klaren Kanten oder als achteckige Variante – die Rahmen verfügen in allen Formen über eine stilvolle Optik. Das Gesamtdesign mit seinen geradlinigen Formen wurde mit dem „German Design Award“ und dem „iF product design award“ ausgezeichnet.
Sie möchten regelmäßig über innovative Anwendungsmöglichkeiten der item Komponenten informiert werden? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!