In molti settori è necessario un ambiente produttivo privo di particelle. Ma come è possibile raggiungere questo obiettivo?
„Tutto ciò che è all’interno della camera bianca, come ad esempio sedie, tavoli e altri oggetti devono sottostare ai requisiti delle camere bianche”, dice Kevin Haas. Il responsabile di prodotto ed esperto in camere bianche presso item, sa esattamente su cosa puntare quando si tratta di camere bianche.
E‘ importante realizzare un ambiente privo di particelle. Gli articoli per camere bianche del sistema dei componenti item sono stati pensati proprio per questo. È possibile utilizzare un sistema di intelaiatura modulare per superfici a filo per realizzare pareti e soffitti adatti alle camere bianche.
Le superfici chiuse e piatte dei profilati di alluminio forniscono due vantaggi: uno è la semplicità di pulizia e l’altro è che impediscono alle particelle di depositarsi. Anche la configurazione ergonomica delle postazioni di lavoro è molto importante quando si tratta di camere bianche. Ogni movimento superfluo genera lo spostamento delle particelle. Meno si muovono i dipendenti, meglio è. Il nostro sistema modulare è adatto a tutte le esigenze.

Panoramica delle soluzioni item per camere bianche
Che si tratti di cabine speciali con unità di filtro ventola e ricircolo dell’aria integrate o postazioni di lavoro per la produzione in camera bianca: gli articoli item sono adatti alla realizzazione di tutti prodotti sensibili.
Sfide nelle camere bianche
Per la produzione in camere bianche bisogna sottostare a severe regole e normative. I requisiti generali per le camere bianche nei settori tecnici sono indicate nelle classi ISO che vanno dalla 1 alla 9. Più bassa è la classe più alti sono i requisiti per la qualità dell’aria. Ad esempio nella classe ISO 1 sono consentite solo 10 particelle per m³ maggiori o uguali a (≥) 0,1 µm. Nella classe 6 il valore è pari al milione. Le linee guida della Commissione Europea sulle GMP definiscono le classi delle camere bianche per i settori alimentari e farmaceutici. Forniscono informazioni dettagliate per evitare l’inquinamento microbiologico. L’analisi dei rischi delle GMP comprende 4 differenti classi: dalla A alla D. Per quanto riguarda le camere bianche, la classe A garantisce la maggiore purezza.
Bisogna creare una consapevolezza adeguata alle camere bianche. Questa è una sfida che va oltre agli aspetti tecnici nella realizzazione di progetti in questo ambito.
Gli aspetti fondamentali nelle camere bianche sono due: l’allestimento adatto e il personale responsabile. “La regola è evitare l’emissione e il deposito di particelle. Per questo motivo si cerca di evitare lo sfregamento tra componenti e piani orizzontali”, queste le parole di Kevin Haas.
I dipendenti devono sottostare a severe regole di vestiario e routine. Il comportamento attento contribuisce alla sicurezza in camera bianca. Movimenti rapidi e incontrollati potrebbero smuovere inutilmente le particelle. Una formazione regolare sensibilizza i dipendenti in merito ai rischi: “Bisogna creare una consapevolezza adeguata alle camere bianche. Questa è una sfida che va oltre agli aspetti tecnici nella realizzazione di progetti in questo ambito”, dice Kevin Haas.
Piccole soluzioni per camere bianche. Creare postazioni di lavoro efficienti
I processi multistadio hanno requisiti diversi per le camere bianche. Spesso si svolgono in grandi camere bianche, di solito progettate secondo la classe più alta richiesta nel processo. Non sono possibili soluzioni standard: “in ambienti di produzione sensibili, a volte ci sono aree che richiedono livelli di purezza ancora più elevati”, spiega Kevin Haas. I requisiti variano a seconda dell’industria, del settore e del prodotto. Le classi ISO 7 o 8 sono sufficienti per la maggior parte delle applicazioni, ma l’installazione di grandi soluzioni è spesso costosa, soprattutto se si considera l’intero ciclo di vita di una camera bianca. Altre sfide: spesso lo spazio di produzione è limitato. In alcuni casi, solo alcune aree di produzione richiedono l’installazione di tecnologie per camere bianche. Le soluzioni basate sul nostro sistema modulare offrono un’alternativa economica e salvaspazio.
Spesso, la creazione di sistemi separati di piccole dimensioni per camere bianche è l’alternativa più economica alle grandi camere bianche.
“Spesso, la creazione di sistemi separati di piccole dimensioni per camere bianche è l’alternativa più economica alle grandi camere bianche. In questo modo si crea una camera bianca nella camera bianca”, spiega Kevin Haas. Con item è possibile creare un micro ambiente, come può essere ad esempio una cabina per flusso laminare con unità di filtraggio e un piano di lavoro regolabile in altezza. Un’unità di filtraggio aspira l’aria, la purifica e crea un flusso d’aria laminare, garantendo la pulizia dell’area di processo. L’aria pulita sposta le particelle esistenti e riduce al minimo la contaminazione. Parallelamente, l’aria può essere aspirata in modo uniforme attraverso una lamiera forata. “Con questi micro ambienti raggiungiamo la classe ISO 5″, spiega Kevin Haas. Con il sistema dei componenti item è possibile realizzare molteplici applicazioni per camere bianche: la gamma spazia dalle singole postazioni di lavoro con cabine con flusso laminare alle cabine macchina parziali fino a quelle complete. La soluzione per camere bianche può essere personalizzata facilmente in termini di forma, dimensioni e attrezzature a seconda dell’applicazione. “Per il controllo della qualità dell’obiettivo nella produzione di telecamere, ad esempio, i tavoli di lavoro all’interno di una camera bianca possono essere facilmente convertiti in una postazione di lavoro per camere bianche con classi ISO più elevate”, afferma Kevin Haas.

Formazione online su camere bianche e classi ISO
Vuoi restare informato sulle camere bianche? I training „ Introduzione ai sistemi per camera bianca“ e „Regolamenti in materia di sistemi per camera bianca e, in particolare, ISO 14644” nella item Academy possono aiutarti.
Ergonomia nelle camere bianche
Il rispetto dei principi ergonomici nella produzione manuale fa parte dello standard. Le postazioni di lavoro ergonomiche di item alleviano il carico sui dipendenti e migliorano la produttività. Ad oggi siamo l’unico fornitore ad essere stato premiato con il marchio di qualità “Aktion Gesunder Rücken (AGR)”. Tavoli e sedie regolabili in altezza ottimizzano le condizioni di lavoro: si adattano in modo ottimale alle varie altezze. Il cambiamento dinamico tra stare in piedi e sedersi avvantaggia tutto il corpo. L’illuminazione perfettamente coordinata favorisce la salute fisica e mentale. Una fornitura flessibile di attrezzi e materiali supporta il lavoro efficiente. In camera bianca si dovrebbe prestare maggiore attenzione all’ergonomia rispetto alla produzione tradizionale. Qui le condizioni sono sostanzialmente più difficili: ad esempio i dipendenti si trovano in una stanza con aria secca. La loro libertà di movimento è limitata dall’abbigliamento protettivo e l’aspetto nella camera bianca offre pochi colori e affatica gli occhi. Di conseguenza, la concentrazione diminuisce, il che porta rapidamente ad errori. L’ergonomia contrasta tutto questo e contribuisce al contempo alla purezza dell’aria: movimenti d’aria superflui vengono evitati in modo mirato grazie alle misure adottate, adattando ogni fase del processo manuale in modo ottimale ai dipendenti.
Un ambiente di lavoro perfettamente pensato è anche un’espressione di apprezzamento e quindi un fattore importante per i dipendenti, soprattutto oggi.
Un chiaro esempio di applicazione è la nostra cabina per flusso laminare. Questa soluzione per camere bianche si basa sui tipici principi ergonomici: “l’interno della cabina può essere dotato di bracci orientabili per la predisposizione dei materiali e degli attrezzi o di altri componenti del sistema per postazioni di lavoro item. Può essere adattato in modo flessibile alle esigenze specifiche di persone e processi”, spiega Marius Geibel, Product Manager ed esperto in ergonomia di item. Il sistema modulare item è perfetto per progettare postazioni di lavoro per camere bianche. In questo modo è possibile reagire rapidamente alle mutevoli condizioni dei dipendenti e dei processi. L’ampia scelta di componenti per camere bianche offre la flessibilità necessaria. Inoltre si tiene conto delle caratteristiche di una postazione di lavoro ergonomica. Questo non influisce solo sulla salute, sulla produttività e sulla purezza dell’aria, ma l’attenzione all’ergonomia rafforza il legame con i dipendenti: “un ambiente di lavoro perfettamente pensato è anche un’espressione di apprezzamento e quindi un fattore importante per i dipendenti, soprattutto oggi”, sottolinea Marius Geibel. Questo fattore sta diventando sempre più importante in tempi della “guerra dei talenti”.
Ecco come rendere la produzione in camera bianca ergonomica e sicura
I dipendenti non dovrebbero essere sottoposti a carichi inutili. Il sistema ergonomico per camere bianche di item è adatto a tutti gli ambienti produttivi: un ambiente di lavoro ergonomico protegge la salute dei dipendenti. Allo stesso tempo, soddisfa i severi requisiti delle camere bianche. Grazie alla struttura modulare è possibile integrare in modo efficiente piccole camere bianche nelle strutture esistenti. In questo modo, i vantaggi del mondo item si integrano perfettamente alle soluzioni da realizzare.
Vuoi essere sempre informato sulle novità del mondo item? Iscriviti al blog item utilizzando il box in alto a destra!