Iscrizione alla newsletter

item Blog
item Blog

Soluzioni modulari per la protezione civile

Le catastrofi naturali come gli incendi boschivi sono in aumento e necessitano di un intervento immediato. È quindi fondamentale trovare delle soluzioni che garantiscano il miglior approntamento e l’attrezzatura adeguata.

Il cambiamento climatico è sempre più visibile, infatti il numero di incendi boschivi in tutto il mondo è in aumento: nel 2000 sono bruciati 3 milioni di ettari di boschi. Oggi invece le cifre si sono raddoppiate e gli ettari distrutti salgono a 6 milioni. Di conseguenza è cresciuta anche la pressione sulle forze di salvataggio. Inoltre durante questi interventi ci sono numerose sfide da affrontare. Immaginatevi questa situazione: un bosco in cima ad una montagna sta bruciando e la strada per raggiungerlo è impercorribile. Come si può portare l’attrezzatura di salvataggio fino al punto di intervento?

Una opzione è il trasporto in grosse reti tramite elicotteri. Però il carico e lo scarico delle reti richiedono molto tempo. Per questo motivo l’azienda LES GmbH Entwicklung und Sonderbau ha sviluppato un’alternativa che permette di risparmiare tempo e soldi. Anziché usare delle reti utilizzano dei contenitori su ruote e piattaforme. Al loro interno è possibile stivare molto materiale, come una motopompa con tubi di aspirazione, un contenitore per 5000 l di acqua, zaini per spegnere incendi, rastrelli antincendio e pale. I contenitori su ruote sono solo un esempio delle soluzioni innovative di LES GmbH per la protezione civile. Per questo scopo l’azienda di Empfingen utilizza la tecnica dei profilati in alluminio item.

Fare della propria vocazione un lavoro

La LES GmbH, composta da cinque persone, è attiva su più fronti. Oltre alla protezione civile, il portafoglio di servizi comprende: realizzazione di progetti speciali e costruzione di banchi prova nonché automazione e tecnologia ad alta frequenza. In passato l’attenzione era rivolta ai banchi di prova per motori a combustione interna, ma con il calo della domanda la protezione civile è diventata un tema sempre più importante. “Tutti noi dell’azienda siamo volontari nei vigili del fuoco e nella protezione civile. Non è solo un hobby, ma una vocazione, e realizziamo spesso soluzioni in questo ambito. Per i costi del materiale necessario, abbiamo potuto utilizzare dei fondi”, afferma Jörg Müller, progettista presso LES GmbH.

Tutti noi dell’azienda siamo volontari nei vigili del fuoco e nella protezione civile. Non è solo un hobby, ma una vocazione.

Ora Jörg Müller e i suoi colleghi vogliono professionalizzare questo settore. La risonanza positiva e la crescente domanda parlano chiaro. Tuttavia, le soluzioni per i vigili del fuoco presentano una sfida. Ad eccezione delle donazioni, non hanno un budget proprio e le nuove attrezzature sono di solito approvate dalla comunità. Gli appalti sono aggiudicati mediante procedure di gara centralizzate: “in base alla nostra esperienza, il fornitore con il prezzo più basso ottiene l’appalto. Non vogliamo scendere a compromessi sulla qualità, ma siamo fiduciosi che presto ci affermeremo”, spiega Jörg Müller.

Ora i contenitori con l’equipaggiamento antincendio volano in alto.

Soluzioni diversificate per la protezione civile

Cos’è esattamente la protezione civile? Il glossario EUR-Lex dell’Unione Europea definisce il concetto in questi termini: “la protezione civile è la protezione delle persone, dell’ambiente e delle proprietà da tutti i tipi di catastrofi naturali e provocate dall’uomo.” La preparazione per i blackout e il successivo guasto dell’infrastruttura ne fa parte. Un carrello appositamente progettato contiene un generatore di corrente (3 kilowatt) per l’alimentazione elettrica di emergenza e l’alimentazione degli edifici. Inoltre, un palo di illuminazione di tre metri illumina l’ambiente circostante. Un blackout prolungato potrebbe avere conseguenze gravi per il traffico e la logistica: le stazioni di servizio dipendono dall’elettricità per funzionare. Tuttavia, solo poche stazioni di servizio dispongono di generatori di emergenza; la LES GmbH ha sviluppato un sistema su carrelli per l’approvvigionamento del carburante.

Con questi contenitori su ruote è possibile prelevare, immagazzinare e distribuire carburante dalle stazioni di servizio con una speciale pompa, nonostante il blackout, per rifornire veicoli e attrezzature.

Per l’approvvigionamento di acqua potabile la LES GmbH offre sistemi mobili di acqua potabile e igienici che possono essere facilmente combinati ed ampliati.

La fornitura di acqua potabile è un altro aspetto cruciale in caso di emergenza: le persone possono sopravvivere solo due giorni senza acqua. Inoltre è indispensabile per mantenere condizioni igieniche ottimali. Per l’approvvigionamento di acqua potabile, LES GmbH offre sistemi mobili per l’acqua potabile e l’igiene secondo l’ordinanza sull’acqua potabile. Questi possono essere facilmente combinati ed ampliati e, in linea di principio, il nostro sistema dei componenti con profilati in alluminio consente numerose possibilità di progettazione flessibili. Il team di LES GmbH sviluppa i contenitori esattamente secondo le esigenze individuali. A seconda del campo di applicazione, si possono trovare gli accessori adatti. Comprende le tasche di aggancio per i carrelli elevatori e i punti di sollevamento per le gru e gli elicotteri. Oltre alle proprie soluzioni, l’azienda vende numerosi prodotti per la protezione civile.

Erogatore di acqua potabile con illuminazione, sistema igienico, pompa per acqua potabile
Sistema igienico, erogatore di acqua potabile e pompa per l’acqua potabile.

Vantaggi della tecnica dei profilati item per la gestione e l’adattamento flessibile

Grazie al lavoro svolto nella costruzione di banchi prova e nella tecnica di automazione, i collaboratori conoscono bene la tecnica dei profilati item. Fin dall’inizio, le soluzioni per la protezione civile si sono basate su questa tecnica. Che si tratti di telai per contenitori su ruote o pallet mobili: “siamo molto felici di lavorare con item. I componenti sono leggeri e facili da gestire, il tutto è molto stabile e di alta qualità”, sottolinea Jörg Müller. Un altro vantaggio decisivo della nostra tecnica dei profilati è la sua flessibilità: “spesso si nota solo durante l’impiego che sarebbe utile una pompa o un badile diverso o attrezzature aggiuntive. Grazie alla modularità di item, al contenitore su rotelle si può aggiungere il supporto adatto. Successivamente si rimuove un profilato e se ne sposta un altro leggermente.” In linea di principio, non esistono soluzioni standard nel settore della lotta antincendio. In base alla regione, alla vegetazione, agli edifici e alle strutture industriali locali è necessario un certo equipaggiamento. Questi fattori non sono fissi, quindi il retrofit deve essere possibile in qualsiasi momento. Qui il sistema dei componenti item può mettere in mostra i suoi punti di forza.

Il palo d’illuminazione è disponibile separatamente e può essere integrato su tutti i contenitori su ruote.

Vuoi essere sempre informato sulle novità del mondo item? Iscriviti al blog item utilizzando il box in alto a destra!