Solo collaboratori concentrati riescono a realizzare prodotti di ottima qualità: nel settore medicale è necessario lavorare con cura e precisione. Ma come è possibile raggiungere questo obiettivo?
Ogni giorno i chirurghi di tutto il mondo mettono le loro capacità al servizio di tutti: è fondamentale salvare vite e migliorare la salute delle persone. Le endoscopie sono diventati interventi di routine.
Gli endoscopi utilizzati devono funzionare perfettamente. Anche piccoli errori o difetti possono avere conseguenze importanti sui pazienti. Per ovviare a questi problemi il settore medicale richiede massima qualità degli strumenti medici. Mantenere alti gli standard igienici e di sicurezza è di vitale importanza. Lo stesso vale per l’azienda Olympus, produttore leader nel settore degli endoscopi medici. Olympus dà grande importanza alla realizzazione di prodotti di prima qualità, così come la loro riparazione e la manutenzione. Un esempio della loro politica di qualità è rappresentato dal centro di riparazione Olympus Medical Products Portugal di Coimbra. Qui si punta sull’allestimento ergonomico di postazioni di lavoro sulla base del sistema per postazioni di lavoro item.
Non solo da Olympus ma per tutto il settore medicale la configurazione ottimizzata delle postazioni rappresenta un valore aggiunto: soddisfare tutte le linee guida richiede forza lavoro preparata e qualificata. Gli operatori devono essere infatti in grado di svolgere i compiti concentrandosi, in modo preciso e soddisfare le direttive dettate dalle normative. Le postazioni di lavoro ergonomiche giocano un ruolo chiave in tutto il processo.

Best Practice: postazioni di lavoro manuali nel settore medicale
Scopri nella storia di successo tutti i dettagli della configurazione delle postazioni di lavoro presso Olympus: come unire efficientemente ergonomia, produttività e sicurezza. Lasciati ispirare!
DOWNLOAD
Utilizzare l’ergonomia per assicurarsi la massima qualità
L’allestimento ergonomico di postazioni si riversa positivamente sulla qualità del lavoro. Di conseguenza è garantita anche la qualità del prodotto finale. “ Senza i nostri collaboratori non potremmo ottenere alcun risultato. Per questo abbiamo optato per un banco di lavoro ergonomico che soddisfa i requisiti di lavoro e al contempo migliora le condizioni dei nostri tecnici durante lo svolgimento delle loro mansioni.“, dichiara Tiago Martins, il direttore della divisione tecnica presso l’Olympus Medical Products Portugal. Per ottenere questo sono fondamentali tavoli e sedie da lavoro ergonomici. Una sedia di qualità che sia personalizzabile garantisce una postura corretta e una seduta dinamica. Per lavorare in modo produttivo nel settore medicale per un lungo periodo di tempo non serve solo una buona postura. Alternare la posizione seduta con quella in piedi garantisce un maggiore movimento del busto e migliora la concentrazione. Grazie ad una postazione di lavoro regolabile in altezza è possibile lavorare a varie altezze. La regolazione dell’altezza è individuale e adatta alle proprie esigenze personali.
Poiché nel settore medicale spesso è richiesto un lavoro motorio fine l‘illuminazione si rivela decisiva.
Allo stesso tempo è importante anche l’approntamento del materiale sul tavolo. Deve essere facilmente modificabile in modo da potersi adattare facilmente ai campi di presa e visivi di ogni collaboratore. In questo modo vengono limitati movimenti inutili. I bracci orientabili sono di grande supporto: grazie agli appositi moduli possono essere personalizzati individualmente. Poiché nel settore medicale spesso è richiesto un lavoro motorio fine l’illuminazione si rivela decisiva e con essa anche una luminosità omogenea e antiriflesso. E‘ importante adattare l’intensità luminosa ai compiti da svolgere e alla facoltà visiva di ognuno. Inoltre bisogna stare attenti anche all’indice di resa cromatica e alla temperatura del colore.
Elevata qualità dei prodotti grazie alla protezione da ESD e alle condizioni da camera bianca
Per una produzione di prodotti tecnico medicali priva di errori non è sufficiente avere il personale in salute. I prodotti devono essere protetti da rischi quali scariche elettrostatiche (ESD) o contaminazione. Proprio nel settore medicale infatti i danni prodotti dalle ESD possono influire sul funzionamento dei componenti elettronici. Per questo motivo è indispensabile adottare un protocollo anti ESD. In questo caso la protezione da ESD e l’allestimento ergonomico delle postazioni di lavoro vanno mano nella mano: è possibile proteggere dalle scariche elettrostatiche il piano del tavolo installando uno speciale piano regolabile in altezza. Se i prodotti vengono lavorati solamente in una zona delimitata del tavolo è possibile utilizzare una protezione per il tavolo. In entrambi i casi il personale che lavora con componenti elettrosensibili deve essere connesso al tavolo tramite uno speciale braccialetto ESD.
L’approntamento ergonomico delle postazioni di lavoro e la protezione dalle ESD sono regolate dalla normativa DIN EN ISO 14644-1.
Per evitare la contaminazione attraverso germi, polvere o batteri nel settore medicale viene utilizzata la camera bianca. L’approntamento ergonomico delle postazioni di lavoro e la protezione dalle ESD sono regolate dalla normativa DIN EN ISO 14644-1. E’ possibile integrare una cabina per flusso laminare alla postazione di lavoro ergonomica con protezione dalle ESD. In questo modo si ottiene una postazione di lavoro con le caratteristiche di una camera bianca e protetta dalle ESD. Con il configuratore per postazioni di lavoro item è possibile progettare postazioni di montaggio ergonomiche in modo semplice e veloce. Il punto di forza è la definizione e la visualizzazione personalizzata della Electrostatic Protected Area (EPA). Dopo il posizionamento di componenti non antistatici nell’EPA viene visualizzato un messaggio di errore che permette la modifica direttamente in fase di progettazione.
Sei interessato alle postazioni di lavoro ergonomiche? Iscriviti al blog utilizzando il box in alto a destra!