Lösungen für kompakte Zugänge, reflexionsarme Konstruktionen, mehr Ordnung am Arbeitsplatz und vieles mehr: Die item Neuheiten für den Herbst 2026 sind da!
Wie verbessert man eigentlich ein erfolgreiches Produkt? Wir sagen: Man denkt es Stück für Stück weiter. So ist es auch bei der neuen Hubtür 8 kompakt. Im Vergleich zur bewährten Hubtür 8 wurde der Bauraum der kompakten Version um ganze 60 Prozent reduziert. Gleichzeitig sind Montage, Bedienung und Konfiguration denkbar einfach. Das ist nur ein Beispiel für den Innovationswillen, der unsere Entwicklerinnen und Entwickler täglich antreibt. Lernen Sie jetzt dieses und weitere Highlights der aktuellen Neuheiten kennen.

Alle Neuheiten auf einen Blick
Das E-Paper mit sämtlichen Innovationen im Herbst 2026: Entdecken Sie im Neuheitenkatalog weitere neue Produktentwicklungen und zusätzliche Informationen.
JETZT SICHERN
Modulare Hubtür für kompakte Öffnungen
Mit der platzsparenden item Hubtür 8 kompakt vereinfachen Sie den Zugang zu Maschinenkabinen, Schutzeinrichtungen oder Prüfplätzen. So stellen Sie den Schutz von Mitarbeitenden und Anlagen sicher. Durch den geringen Platzbedarf des nur 80 mm tiefen und 60 mm breiten Rahmens eignet sich die Hubtür 8 kompakt auch für kleine Öffnungen und Durchreichen.
Zur Erleichterung der Montage wird die Hubtür vormontiert und als komplettes Modul in die Öffnung gesetzt. Sie können die modulare Hubtürlösung manuell oder elektrisch mit einem Schrittmotor wie dem Integrierten Motor ST NEMA 24 betreiben. Die Hubtür läuft leise und leichtgängig durch reibungsarme Gleitführungen und Zahnriemen. Hierbei erfolgt der Gewichtsausgleich sehr einfach über modular einsetzbare Gegengewichte. Dabei sorgt die Fallsicherung für die Hubtür 8 kompakt für einen dauerhaft sicheren Betrieb.

Komponenten der Hubtür 8 kompakt
Unsere neue Hubtür 8 kompakt verfährt zwischen zwei Führungsprofilen 80×60. Diese Profile bilden die vertikale Führung und nehmen weitere Funktionskomponenten wie Fallsicherung, Zahnriemen und Gegengewichte auf. Im umgebenden Rahmen bildet das Adapterprofil 80 die Aufnahme für die vormontierte Hubtür 8 kompakt. Es wird direkt am umgebenden Rahmen montiert und dient bei der Endmontage als Befestigung für die gesamte Hubtür.
Durch reibungsarme Gleitführungen läuft die Tür leichtgängig zwischen den Führungsprofilen.
Das Türelement wird aus Profilen 6 konstruiert. Durch reibungsarme Gleitführungen läuft die Tür leichtgängig zwischen den Führungsprofilen. Zudem wird sie mit einem Zahnriemen mit den Gegengewichten im Führungsprofil verbunden. Bei elektrisch angetriebenen Hubtüren 8 kompakt kommen der Zahnriemenantrieb und der entsprechende Antriebssatz für den Anschluss des Motors zum Einsatz.
Die Hubtür 8 kompakt kann eine Öffnung bis zu 1225 x 1119 mm (HxB) verschließen. In diesem Fall ergibt sich eine Gesamthöhe von 2560 mm bei einer Einbaubreite von 1240 mm. Dabei sollte das Verhältnis von Breite zu Höhe höchstens 1:1 betragen.

Bauraum-optimierte Hubtüren einfach online konfigurieren
Stellen Sie über die konfigurierbare Baugruppe oder im item Engineeringtool die Hubtür einfach zusammen. Größe und Ausstattung lassen sich exakt auf Ihre Anforderungen abstimmen. Durch reduzierten Konstruktionsaufwand und deutliche Zeitersparnis entsteht eine besonders wirtschaftliche Lösung.
Wenn Sie eine konfigurierbare Baugruppe im item Online Shop nutzen, müssen Sie lediglich Einbauhöhe und -breite angeben. Dann wird die komplette Hubtür mit passendem Hub und entsprechender Öffnungsbreite konfiguriert.
Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen Optionen:
- Hubtür 8 kompakt (konfigurierbare Baugruppe): Platzsparende, manuell bediente Hubtür mit Fallsicherung und perfektem Gewichtsausgleich.
- Hubtür 8 kompakt, elektrisch (konfigurierbare Baugruppe): Platzsparende, elektrisch angetriebene Hubtür mit Antriebssätzen für den einfachen Anschluss des Motors.
Der Konfigurator im item Online Shop stellt alle Komponenten inklusive des gewünschten Flächenelements anhand Ihrer Anforderungen zusammen. Eine Griffleiste und eine Blende als oberer Klemmschutz zählen zur Serienausstattung. Die konfigurierbare Baugruppe berechnet sowohl Maße als auch Masse der Tür und ergänzt das notwendige Gegengewicht. Sie können das Ergebnis direkt in den Warenkorb legen – alle Produkte werden automatisch übernommen. Zusätzlich erhalten Sie immer sofort eine Preisinformation.
Übrigens können Sie jetzt auch die reguläre Hubtür 8 komplett online konfigurieren. Hier steht Ihnen ebenfalls jeweils eine konfigurierbare Baugruppe für die manuelle und elektrisch angetriebene Variante zur Verfügung.

Konstruktionsprofile mit reflexionsarmer Oberfläche
Es gibt bereitshochwertige, schwarz eloxierte Aluminiumprofile von item. Ab sofort sind weitere Profilquerschnitte im Rastermaß unserer Baureihen 6 und 8 in diesem Farbton erhältlich. Neu sind etwa das Profil 6 30×30 leicht, schwarz und das Profil 8 40×40 3NO leicht, schwarz.
Profile mit schwarzem Eloxal sind vollständig kompatibel mit anderen Konstruktionsprofilen und der Verbindungstechnik des item Systembaukastens. Die schwarze Eloxalschicht hat keinerlei Einfluss auf Abmessungen oder Produkteigenschaften.

Das sind die Vorteile der schwarzen item Profile
Grundsätzlich schützt die besonders hohe Schichtdicke des Eloxals unsere Profile im industriellen Einsatz vor Korrosion. Hier durchdringt die mattschwarze Färbung die komplette Eloxalschicht. Bei Beanspruchung platzt sie nicht ab – im Gegensatz zu nachträglich aufgebrachter Farbe. Daher sind item Profile mit schwarzer Oberfläche beispielsweise ideal für Anwendungen, bei denen Streulicht dauerhaft minimiert werden muss.
Diese Konstruktionsprofile empfehlen sich für Anwendungen, bei denen Reflexionen durch den metallischen Glanz der im Naturton eloxierten Aluminiumprofile unerwünscht sind. Durch schwarze Profile können Sie zudem Akzente in Ihren Konstruktionen setzen und bestimmte Bereiche farblich hervorheben. Im item Online Shop lassen sich übrigens alle verfügbaren Profile mit schwarzer Oberfläche anzeigen: Wählen Sie im Bereich „Filter“ einfach die passende Farbe aus.

Highlights aus anderen Produktbereichen
Auch in anderen Bereichen warten interessante Neuheiten auf Sie: So können Sie mit dem Köcher 8 D24-80 sowie passenden Erweiterungen kleine Werkzeuge, Stifte und Hilfsmittel übersichtlich und griffbereit direkt am Arbeitsplatz organisieren. Durch ein Stecksystem lassen sich neun Erweiterungen wabenförmig ergänzen. So bekommt jedes Werkzeug seinen festen Platz. Richten Sie mit einem schwenk- und neigbaren Kugelkopf den gesamten Halter ergonomisch aus und positionieren Sie ihn optimal.
Durch unsere neue Wegrollsicherung 50x50x4 ist ebenfalls alles dort, wo es sein soll: Sie stellt die verlässliche Positionierung von Wagen und Gestellen mit Rollen sicher. Die flache Schwelle markiert den Stellplatz eines Transportregals und verhindert ungewolltes Wegrollen. Dank der Wegrollsicherung bleiben Transportwagen sicher an ihrem vorgesehenen Platz, ganz ohne Feststeller.
Die Maschinenleuchte LED E 40×10 und der LED-Streifen W 24V erleichtern die optimale Ausleuchtung von Maschinenkabinen und Arbeitsprozessen.
Die Maschinenleuchte LED E 40×10 und der LED-Streifen W 24V erleichtern die optimale Ausleuchtung von Maschinenkabinen und Arbeitsprozessen. Beide sind besonders flach und sorgen selbst in beengten Einbausituationen für optimale Sichtverhältnisse bei höchster Energieeffizienz.
Bei Sensorhaltern wie dem Sensorhalter D20 D8 handelt es sich um flexible Befestigungslösungen für Sensoren jeder Art. Sie ermöglichen die präzise Montage von Messeinrichtungen wie Näherungsschaltern und Lichtschranken in der benötigten Position und Ausrichtung.

Weitere item Herbstneuheiten 2026 im E-Paper entdecken
Unsere Neuheiten im Herbst 2026 zeigen, wie die Liebe zum Detail Ihnen noch mehr Möglichkeiten für Ihre Projekte eröffnet. Im Download-Bereich finden Sie den aktuellen Katalog „item Neuheiten II/2026“ mit sämtlichen neuen Produkten als E-Paper.
Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!