Dans de nombreux domaines, la production exige un environnement de salle blanche à faible émission de particules. Comment s’y prendre au mieux ?
« Tout l’intérieur d’une salle blanche, comme les sièges, les tables et d’autres objets, doit répondre aux exigences élevées des salles blanches », constate Kevin Haas. En tant que chef de produit et expert en salle blanche chez item, il sait parfaitement ce qui compte dans la technique de salle blanche. Il s’agit notamment de créer tout un environnement à faible émission de particules. A cet effet, vous pouvez utiliser les composants adaptés aux salles blanches, issus du système de construction modulaire item : Ils ont été spécialement conçus pour cette tâche. Il existe par exemple un système d’entourage pour des surfaces planes permettant de construire des parois et des plafonds compatibles salle blanche. Les surfaces lisses et fermées des profilés aluminium présentent deux avantages : D’une part, elles sont faciles à nettoyer. D’autre part, elles empêchent les dépôts de particules. Un aménagement ergonomique des postes de travail joue également un rôle dans les salles blanches. Tout mouvement superflu entraîne des tourbillons de particules : moins les collaborateurs bougent, mieux c’est. Notre principe de construction modulaire permet de concilier les deux domaines de la technique de salle blanche.

Résumé des solutions item pour salles blanches
Qu’il s’agisse de cabines de machine spécifiques, équipées d’un module filtre/ventilateur intégré et du recyclage d’air, ou bien de postes de travail destinés à la production propre : voici les produits item conçus pour la fabrication de produits sensibles en salle blanche.
Les défis de la technique de salle blanche
Des règles et des dispositions strictes s’appliquent à la production en salle blanche. Vous trouverez les exigences générales pour une salle blanche dans le domaine technique dans la norme DIN EN ISO 14644-1. Elle divise la concentration en particules en neuf classes de salle blanche : ISO 1 à ISO 9. Plus la classe est basse, plus les exigences en matière de pureté de l’air sont élevées. Par exemple, selon la classe ISO 1, seules 10 particules supérieures ou égales (≥) 0,1 µm sont autorisées par m3. Pour la classe 6, la valeur se situe au niveau d’un million. La directive BPF CE définit les classes de salle blanche pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique. Elle comprend des informations détaillées pour éviter des contaminations microbiologiques. Pour l’analyse des risques BPF, quatre classes de salle blanche différentes s’appliquent : de A à D. Dans la production stérile, la classe A exige la pureté la plus élevée.
Il s’agit de susciter une prise de conscience des conditions de salle blanche. C’est un défi particulier qui s’ajoute aux aspects techniques lors de la mise en œuvre de projets dans une salle blanche .
Dans une salle blanche, deux aspects essentiels dominent : un aménagement compatible salle blanche et du personnel responsable. Une règle de base dans la technique de salle blanche : « Avant tout, il faut empêcher les émissions et dépôts de particules. On essaie donc d’éviter tout frottement entre les composants et les surfaces horizontales », souligne Kevin Haas. Pour les collaborateurs, ce ne sont pas seulement des dispositions vestimentaires et des routines strictes qui comptent. Un comportement prudent contribue également à la sécurité en salle blanche. Des mouvements saccadés et incontrôlés peuvent provoquer des tourbillons de particules inutiles. Des formations régulières sensibilisent le personnel aux risques liés aux salles blanches : « Il s’agit de susciter une prise de conscience des conditions de salle blanche. C’est un défi particulier qui s’ajoute aux aspects techniques lors de la mise en œuvre de projets dans une salle blanche », signale Kevin Haas.
De petites solutions pour salle blanche – création efficace de postes de travail compatibles salle blanche
Des processus multi-étapes entraînent différentes exigences en matière de classe de propreté. Ils se déroulent souvent dans de grandes salles blanches. Normalement, ces salles sont conçues pour la classe la plus élevée nécessaire au processus. Des solutions standards ne sont pas possibles : « Dans des environnements de production sensibles, il peut y avoir des zones qui nécessitent des degrés de propreté encore plus élevés », explique Kevin Haas. Les exigences varient selon l’industrie, le secteur et le produit. Pour la plupart des applications en salle blanche, les classes ISO 7 ou 8 conviennent. Cependant, l’aménagement de solutions de salle blanche grand format est souvent coûteux, en particulier sur toute la durée de vie d’une salle blanche. Mais il existe d’autres défis : souvent l’espace en production est limité. Parfois, seules quelques zones de production spécifiques nécessitent un équipement pour la technique de salle blanche. Des solutions basées sur notre principe de construction modulaire vous offrent une alternative peu encombrante et rentable.
Souvent la création de systèmes de salle blanche plus petits, séparés, est une alternative plus rentable aux grandes salles blanches .
« Souvent la création de systèmes de salle blanche plus petits, séparés, est une alternative plus rentable aux grandes salles blanches. On obtient pratiquement une salle blanche dans une salle blanche », selon Kevin Haas. Ces solutions sont aussi appelées microenvironnements. Avec les produits item pour pouvez constituer un microenvironnement : Il peut être composé par exemple d’une cabine à flux laminaire avec module filtre/ventilateur et d’une table de travail réglable en hauteur. Un module filtre/ventilateur aspire l’air, le purifie et génère un flux d’air laminaire. La propreté dans la zone de processus est ainsi assurée. L’air purifié refoule les particules existantes et minimise la contamination. En parallèle, l’air peut s’échapper uniformément à travers une tôle perforée. « Ces mini-environnements nous permettent d’atteindre la classe ISO 5 », explique Kevin Haas. Avec le système de construction modulaire d’item, vous pouvez réaliser de nombreuses applications de salle blanche : La gamme va des postes de travail individuels avec cabine à flux laminaire jusqu’aux cabines de machine, en passant par les enceintes partielles. Adaptez votre solution de salle blanche facilement en forme, dimension et équipement selon chaque cas de figure : « Par exemple pour le contrôle qualité de lentilles dans la production de caméras, il est assez facile de transformer des tables de travail dans une salle blanche en un poste de travail de salle blanche d’une classe ISO plus élevée », constate Kevin Haas.

Formation continue en ligne sur la technique et les classes de salle blanche
Vous aimeriez en savoir plus sur les salles blanches ? Dans le centre de formation item Academy gratuit vous trouverez les cours en ligne « Introduction à la technique de salle blanche » et « Ensembles de règles de la technique de salle blanche : notamment ISO 14644 ».
Travail ergonomique en salle blanche
Le fait de tenir compte des principes ergonomiques est désormais la norme dans la fabrication manuelle. Les postes de travail ergonomiques d’item soulagent les collaborateurs et améliorent la productivité. Nous sommes toujours le seul fournisseur à avoir obtenu le logo « testé et recommandé » de l’AGR (agence pour le dos). Les tables réglables en hauteur et les sièges optimisent les conditions de travail : ils s’adaptent parfaitement à la taille de chaque personne. L’alternance dynamique entre travail debout et assis est profitable pour le corps tout entier. Un éclairage parfaitement adapté favorise la santé physique et psychique. Une présentation flexible des outils est un atout pour un travail efficace. Dans une salle blanche, l’ergonomie est encore plus importante que dans la production classique. Ici, les conditions sont toujours plus difficiles : par exemple, les collaborateurs se trouvent dans une salle où l’air est sec. Leur liberté de mouvement est limitée par les vêtements de protection. L’optique de la salle blanche ne comprend que peu de couleurs et fatigue les yeux. La concentration diminue et les erreurs s’enchaînent. De plus, l’ergonomie est une contremesure, tout en contribuant à la pureté de l’air : Des tourbillons d’air inutiles sont évités grâce aux mesures ergonomiques en optimisant les mouvements de chaque étape manuelle du processus en fonction de chaque personne.
Un environnement de travail parfaitement conçu exprime en effet aussi un certain respect, ce qui est de nos jours un facteur important pour les employés .
Un exemple d’application pratique est notre cabine à flux laminaire. Pour cette solution de salle blanche, vous pouvez appliquer les principes ergonomiques typiques : « L’intérieur de la cabine peut être équipé de bras articulés pour présenter le matériel et l’outillage, ou d’autres composants issus du système de postes de travail item. On peut l’adapter de manière flexible aux exigences de chaque personne et du processus », explique Marius Geibel, chef de produit et expert en ergonomie chez item. Servez-vous de notre système de construction pour créer des postes de travail de salle blanche modulaires. Vous serez en mesure de répondre rapidement aux changements de personnel ou de conditions du processus. La large gamme de composants adaptés aux salles blanches vous assure la flexibilité nécessaire. De plus, vous pouvez tenir compte des demandes d’un aménagement ergonomique des postes de travail. Cette approche n’affecte pas seulement la santé, la productivité et la pureté de l’air. En même temps, l’objectif ergonomie renforce le lien avec les collaborateurs et collaboratrices : « Un environnement de travail parfaitement conçu exprime en effet aussi un certain respect, ce qui est de nos jours un facteur important pour les employés », souligne Marius Geibel. En ces temps de course aux talents, c’est un facteur de plus en plus important.
La production en salle blanche ergonomique et sûre avec item
Les collaborateurs ne doivent pas être exposés à des contraintes inutiles. Sur ce point, les salles blanches ne font pas exception. Pour vos solutions pour la production propre faites donc appel à notre technique de salle blanche ergonomique : Un environnement de travail ergonomique préserve la santé des collaborateurs et collaboratrices. En même temps, vous répondrez aux exigences strictes des salles blanches. Grâce à la structure modulaire, vous pouvez intégrer de petites salles blanches dans des structures existantes. De cette manière, les différents avantages du monde item s’imbriquent parfaitement.
Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !