Les jeunes femmes ingénieurs ne devraient pas se laisser décourager par des clichés dépassés.
Bien que nombreux sont ceux qui pensent que la construction de machines soit réservée aux hommes, des évènements comme le Girl’s Day prouvent le contraire. Les demandes d’égalité des sexes et de diversité ont considérablement changé certaines parties du monde du travail. Mais il y a encore beaucoup à faire. Nos chers collègues d’item West aux États Unis ont lancé le projet « Advancing Women Engineers » visant à encourager davantage de femmes et à les introduire aux métiers techniques. Des femmes influentes dans le milieu de la construction de machines parlent de leur motivation et donnent des conseils pour venir à bout des préjudices. C’est quelque chose que nous encourageons sans hésiter. L’équité et le respect de chaque individu a toujours été très important pour item. Tout commence avec KJ Cocke, qui travaille comme Engineering Manager chez item West.
Les ingénieurs de sexe féminin permettent d’avoir des produits plus divers
KJ Cocke est fermement persuadée qu’un lieu de travail équilibré est crucial pour qu’une entreprise de construction de machines puisse créer des produits qui répondent aux besoins de ses clients. « Peu importe dans quel secteur de la construction de machine on travaille, les utilisateurs finaux sont des hommes et des femmes. C’est aussi pour cela qu’il devrait y avoir une représentation égale lors de la création des produits », explique Cocke. « Que ce soit un outil, un iPhone ou un jouet pour enfants, les deux sexes devraient avoir leur mot à dire lors de la fabrication des produits.
Bien que le nombre de femmes dans les métiers de l’ingénierie aux États Unis ait fortement augmenté depuis les années 80, où le taux de femmes n’était que de 5,8 %, les données officielles du Congressional Joint Economic Committee parlent actuellement d’un taux de seulement 14 %. « Les femmes ont beaucoup à offrir à l’industrie : notre propre point de vue et notre intelligence. Mais si on décide de ne pas saisir cette opportunité ou de ne pas nous faire confiance, nous n’avons aucun mot à dire, aucune influence sur un produit. »
La faible proportion de femmes dans la construction de machines
Selon une étude de l’American Association of University Women, les États- Unis auront besoin de 1,7 millions d’ingénieurs et d’informaticiens de plus d’ici 2027. Et pourtant, si la construction de machine est un choix de carrière aussi prometteur, pourquoi le nombre d’hommes et de femmes ingénieurs est-il si différent aux États Unis ? Selon KJ Cocke, les influences extérieures et les modèles que les filles rencontrent dès le jeune âge jouent un rôle crucial : « Je pense que le facteur d’intimidation est très important. Beaucoup de filles perdent confiance en elles lorsqu’elles sont en sixième ou en septième classe. C’est cette période de la vie ou elles essaient de se faire des amis et de trouver leur place dans le monde. Ce n’est pas « cool » d’être intelligente. »
En réalité, il ne faut pas être aussi bon que les garçons… Il s’agit d’être le meilleur de nous-même
Elle pense que ce genre d’idées à un impact social considérable sur la façon dont les filles développent leurs intérêts à partir de ce point et sur la manière dont elles interagissent avec leurs homologues masculins qui s’intéressent à des sujets similaires. « Elle prennent conscience de la situation concurrentielle », remarque Cocke. Elle pense également que beaucoup de filles doutent de pouvoir être « aussi douées » que les garçons. « En réalité, il ne faut pas être aussi bon que les garçons. Il s’agit d’être le meilleur de nous-même. »
Ce que devraient faire les femmes dans la construction de machines
Cocke recommande aux femmes qui travaillent actuellement dans la construction de machines et des disciplines similaires de faire confiance en leurs propres points forts et d’être persévérantes. « Soyez prêtes pour les défis à venir, car il y aura toujours des hommes qui ne prendront pas votre avis au sérieux », a-t-elle ajouté. « Vous allez rencontrer des gens qui penseront que vous n’avez rien à faire dans ce milieu. Mais ce n’est absolument pas vrai. Vous avez aussi ce droit comme tout le monde. »
Ne laissez personne vous décourager de faire quelque chose d’extraordinaire pour le futur !
Elle est d’avis que de tels préjugés peuvent être surmontés avec beaucoup d’application et un excellent travail : « Ayez confiance en vous. Et si cela veut dire que vous devez savoir plus pour prouver que vous êtes capables, alors travaillez deux fois plus dur. Vos collègues et vos supérieurs le remarqueront. » Au final, le succès des femmes dans la construction de machines est surtout une question de persistance : « Nous devons montrer notre présence et nous engager ! », déclare Cocke. « Ne laissez personne vous décourager de faire quelque chose d’extraordinaire pour le futur ! »
Vous souhaitez être tenu au courant de toutes les nouveautés du monde d’item ? Abonnez-vous au blog d’item via l’encadré en haut à droite !