Il n’a jamais été aussi facile de présenter des produits sous leur meilleur jour. Notre technique des profilés fournit le cadre parfait.
« Allez, on se dépêche. Il ne reste plus beaucoup de temps jusqu’à la mise sur le marché ! » La gestionnaire de la boutique en ligne consulte son agenda. Les pages pour les nouveaux produits sont déjà prêtes dans la boutique. Mais il manque un élément crucial : les photos des produits. Un retard au niveau de la production a chamboulé le planning. Heureusement, on vient d’installer une solution clés en main innovante. En quelques clics, la collaboratrice réalise les photos elle-même. Sur son ordinateur portable, elle a accès à toutes les fonctions essentielles. Elle peut facilement faire pivoter les produits et ajuster l’éclairage. Ensuite, on passe au traitement d’image : elle supprime l’arrière-plan et optimise les couleurs ainsi que le contraste.
En un temps record, elle obtient les photos attendues d’urgence pour l’e-commerce. Le chargement dans le système du shop est tout aussi rapide. A la base de la nouvelle solution se trouve le système photographique Alphashot XL de la société ORBITVU. L’entreprise polonaise s’est spécialisée en studios photo automatisés. Pour l’Alphashot XL, l’entreprise mise sur la technique des profilés de notre système de construction modulaire item. Nous voulions en savoir plus sur le système et l’utilisation de la technique des profilés item. Nous avons donc rencontré Adriana Zylla pour une interview. Elle est la directrice marketing chez ORBITVU.
Créer rapidement des photos et vidéos de produits pour l’e-commerce
Comment fonctionne l’Alphashot XL exactement ?
« Vous pouvez imaginer l’Alphashot XL comme un studio photo mobile et peu encombrant. Il combine le côté matériel et logiciel de manière efficace. Ce système vous permet de créer facilement des photos de produit individuelles, des vidéos et des séquences d’images à 360 degrés. Qu’il s’agisse de chaussures, de sacs à main, d’électronique ou d’électroménager : L’Alphashot XL est le point de départ idéal. Il convient à tout type de secteur.
Supposons que vous aimeriez photographier un certain produit : placez-le sur le plateau tournant motorisé du système photographique. Ce plateau est relié au logiciel « Orbitvu Station » sur votre ordinateur. Vous pouvez donc commander tous les aspects nécessaires aux prises de vue : la caméra, l’éclairage LED et le plateau tournant.
Le pied colonne intégré permet de centrer votre caméra sur la surface de travail. Même en cas d’avance ou de recul. Ensuite, vous pouvez gérer, traiter et publier les photos d’e-commerce dans le logiciel. Il existe une extension pour le téléchargement dans votre boutique en ligne ».
Quels défis de base peut-on relever avec ce système ?
« Le principal avantage c’est qu’il s’agit d’une solution clés en main. Contrairement à un studio photo conventionnel, il ne prend pas beaucoup de place. Il suffit d’installer l’Alphashot XL dans un petit local. En principe, une telle solution tout-en-un est rentable. Grâce au logiciel fourni, vous n’aurez pas besoin d’autres programmes de traitement d’image.
De plus, il est inutile d’externaliser la création de contenu : il n’est pas nécessaire d’être un expert pour créer des photos et des vidéos de grande qualité. L’utilisation conviviale et le contrôle de l’environnement facilitent toutes les étapes. En même temps, les professionnels profitent de plus de liberté de création.
Tout le système est très flexible. Avec de nombreux accessoires, vous pouvez facilement adapter le système à vos exigences personnelles. Vous pouvez par exemple utiliser vos caméras et objectifs Canon existants ou acquérir un ensemble préconisé par nous ».
Grande qualité et flexibilité de la technique des profilés item
Quel est le rôle d’item dans ce cas ? Quels sont les avantages pour ORBITVU ?
« Nous cherchions une base pour des solutions conceptuelles standardisées, mais en même temps flexibles. Au cours de nos recherches pour l’Alphashot XL, nous sommes tombés sur item. Tout le bâti de l’Alphashot XL ainsi que la base sont réalisés avec le système de construction modulaire item. Nos expériences ont été entièrement positives : Nous profitons de la compatibilité cohérente et des nombreuses possibilités d’utilisation.
La qualité au niveau des dimensions et des ajustements est juste parfaite. Et le montage des profilés aluminium est facile. Qu’il s’agisse des profilés ou des embouts : optique les composants ont un aspect agréable. Nous sommes très satisfaits de la qualité et de la collaboration toujours en temps voulu. Cela vaut aussi pour les livraisons : tous les produits sont emballés avec soin. L’offre de service du camion item nous plaît tout particulièrement. Il vient jusqu’ici et nous présente les nouvelles solutions item dans l’entreprise ».

Vous proposez trois variantes différentes de l’Alphashot XL. Quelles sont les différences ?
« En plus d’une version de base économique, il existe deux versions avec un équipement plus complet : Alphashot XL Pro l’Alphashot XL Pro et Wine. L’Alphashot XL Pro dispose d’un design ergonomique, de nombreuses options d’éclairage et de portes coulissantes des deux côtés. On peut accéder facilement à l’intérieur du système.
L’Alphashot XL Wine a été développé pour une mission spécifique : des prises de vue de verre ou de matériaux très réfléchissants. Dans l’e-commerce, c’est important en particulier pour les photos de bouteilles et autres articles en verre.
Le système dispose d’un intérieur noir antireflet. On ajoute à cela un kit antireflet, un porte-bouteille et un cache frontal noir et blanc. Il évite les réflexions et améliore l’éclairage.
Un accueil enthousiaste et une forte demande sur le marché
Quelles sont les réactions des clients d’e-commerce au sujet de l’Alphashot XL ?
« Nous recevons des commentaires très positifs. Nos clients apprécient nos solutions surtout pour leur convivialité. Une production plus rapide de contenus de qualité apporte d’autres avantages : Elle implique aussi des économies et des délais de mise sur le marché plus rapides.
Actuellement, la plupart de nos clients sont issus du commerce électronique. Dans ce domaine, un grand nombre de photos de produits est nécessaire. En même temps, il est évident que de plus en plus d’entreprises d’autres secteurs s’adressent à nous. Par exemple pour l’assurance qualité, l’identification de pièces détachées ou le secteur médical.
L’Alphashot XL est toujours intéressant lorsqu’une grande quantité de contenus visuels est nécessaire. La demande ne fait qu’augmenter. Nous sommes heureux d’avoir un partenaire fiable, comme item, à nos côtés ».

Vous souhaitez être informé régulièrement sur les possibilités d’application des produits item ? Alors, ne cherchez plus : Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !