Il faut des collaborateurs concentrés pour créer des produits d’une qualité irréprochable : La technique médicale exige un travail particulièrement soigné et précis. Comment y parvenir au mieux ?
Dans le monde entier, les chirurgiens et chirurgiennes mettent leur savoir-faire en pratique : En effet, il y a des vies à sauver et la santé à entretenir. Dans ce contexte, les endoscopies font partie des interventions de routine. Le fonctionnement des endoscopes utilisés doit être irréprochable. Même des erreurs ou défauts mineurs peuvent entraîner des séquelles graves chez le patient. Afin d’éliminer radicalement ce genre de défaut, la technique médicale définit les exigences les plus strictes en matière de qualité des instruments médicaux. Le respect de normes d’hygiène et de sécurité élevées est d’une importance capitale. Comme par exemple chez Olympus, un fabricant leader dans le domaine des endoscopes médicaux. L’entreprise mise en particulier sur une fabrication de premier ordre ainsi que sur des réparations et un entretien rigoureux de ses propres produits. Un exemple de cette politique de qualité est le centre de réparation Olympus Medical Products à Coimbra au Portugal. On y fait appel à un équipement ergonomique des postes de travail sur la base de notre système de postes de travail item.
Ce n’est pas seulement chez Olympus mais dans tout le secteur de la technique médicale, que l’aménagement optimisé des postes de travail apporte une plus-value : Le respect de toutes les directives en vigueur nécessite des professionnels bien formés et qualifiés. Ils doivent être en mesure d’exécuter leurs tâches avec concentration et précision tout en respectant les spécifications réglementaires. Les postes de travail ergonomiques jouent alors un rôle clé.

Meilleure pratique : Des postes de travail manuels dans la technique médicale
Dans le cadre d’un exemple de réussite, vous verrez tous les détails concernant l’aménagement des postes de travail chez Olympus : Ainsi, l’ergonomie, la productivité et la sécurité constituent un ensemble parfait. Laissez-vous inspirer !
L’ergonomie comme moyen d’assurance qualité
L’aménagement ergonomique des postes de travail joue directement sur la qualité du travail. Il consolide aussi la qualité du produit fini. « Sans notre personnel, nous ne pourrions pas y arriver. Nous avons donc mis en place un bâti plus ergonomique qui répond aux exigences du travail tout en améliorant les conditions pour nos techniciens », souligne Tiago Martins. Il est le chef de service du département technique chez Olympus Medical Products Portugal. Les sièges de travail et tables de travail ergonomiques sont alors des éléments clés. Un siège de qualité, à réglage personnalisé, favorise une posture saine et permet une assise dynamique. Pour le travail productif dans la technique médicale pendant des périodes prolongées, une bonne posture ne suffit pas. Une alternance régulière entre position assise et position debout assure plus de mouvement pour le haut du corps. On obtient ainsi une meilleure concentration. Une table de travail réglable en hauteur permet d’alterner facilement entre différentes hauteurs de travail. Le réglage de la hauteur est personnalisé jusqu’à ce qu’il convienne aux nécessités physiques de chacun.
Etant donné que la technique médicale implique souvent des travaux de précision, un éclairage optimal est décisif .
En même temps, la présentation du matériel sur la table est d’une grande importance. On doit pouvoir l’ajuster librement : dans ce cas, on peut l’adapter à l’espace visuel et à l’espace de préhension personnel des utilisateurs. Cela permet d’éviter les mouvements inutiles de la tête. Les bras articulés sont d’une grande aide à ce propos : on peut les équiper de différents modules pour une mise en place personnalisée. Etant donné que la technique médicale implique souvent des travaux de précision, un éclairage optimal est décisif. Il assure une illumination largement homogène et sans éblouissement. Il ne suffit pas d’adapter l’intensité de l’éclairage en fonction de la tâche en question et de la vision de chaque personne. Il faut aussi tenir compte de l’indice de rendu de couleur et de la température de couleur.
Des produits de qualité grâce à la protection ESD et aux conditions de salle blanche
Du personnel en bonne santé ne suffit pas pour fabriquer sans défauts des produits de technique médicale. Il faut protéger les produits contre les risques tels que les décharges électrostatiques (ESD) ou la contamination. Notamment dans le domaine de la technique médicale, les dommages ESD risquent de fortement dégrader le fonctionnement des composants électroniques. Un concept de protection ESD bien pensé est donc indispensable. En effet, la protection ESD et l’aménagement ergonomique des postes de travail vont de pair : Par exemple, un plan de travail spécial permet d’assurer la sécurité ESD d’une table réglable en hauteur. Si les composants ne sont utilisés que dans une partie limitée de la table, un tapis de protection ESD peut être suffisant. Dans les deux cas : Les personnes travaillant avec des composants électriquement sensibles doivent être reliées à la table par un bracelet ESD.
On peut concilier l’équipement ergonomique des postes de travail et la protection ESD avec des conditions propres selon la norme DIN EN ISO 14644-1 .
Pour éviter la contamination par des germes, de la poussière ou des bactéries, on utilise des salles blanches dans la technique médicale. On peut concilier l’équipement ergonomique des postes de travail et la protection ESD avec des conditions propres. A ce propos, c’est la norme DIN EN ISO 14644-1 qui fait foi. Vous pouvez par exemple ajouter une cabine à flux laminaire à une table de travail item avec sécurité ESD. Vous obtiendrez un poste de travail compatible salle blanche et à sécurité ESD. Avec le module de configuration de poste de travail d’item gratuit vous pouvez planifier de façon rapide et simple des postes de travail de montage ergonomiques. Un point particulièrement intéressant est la définition et la visualisation de la zone de protection électrostatique (EPA). Si un composant sans capacité de décharge électrostatique est placé dans l’EPA, un avertissement de collision s’affiche en jaune. Vous aurez donc la possibilité d’apporter des corrections en temps voulu.
Les postes de travail ergonomiques dans la production vous intéressent ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !