Ce n’est pas seulement dans la recherche (universitaire) mais aussi dans la production de nombreux secteurs qu’il est indispensable d’exclure toute contamination par des particules fines.
Dans de nombreux secteurs on ne peut pas faire abstraction des salles blanches – notamment dans la fabrication des semi-conducteurs, en pharmacie et en médecine, mais aussi dans l’aéronautique et l’optique. Selon la norme DIN EN ISO 14644-1 les salles propres sont divisées en différentes classes. Cette norme détermine donc le nombre autorisé des particules d’une certaine taille par mètre cube. En raison de la situation actuelle, l’importance du sujet des salles blanches s’impose de plus en plus : « Les exigences de qualité augmentent constamment. On note un intérêt croissant pour les produits compatibles salle blanche sur le marché » signale Kevin Haas, chef de produit chez item pour le département « production propre ». Il existe bel et bien de nombreuses solutions pour équiper les salles blanches, mais les systèmes standards sont très vite dépassés quand il s’agit de répondre aux différentes exigences en matière de production propre. On cherche donc des composants adaptés qui permettent un aménagement personnalisé des zones de travail et de production. Les nombreux systèmes d’item, basés sur le principe de la modularité, offrent exactement cette possibilité puisqu’il est possible de les adapter à la production propre par quelques modifications seulement.
Résumé des solutions item pour les salles blanches
Qu’il s’agisse de cabines de machine spécifiques, équipées d’un module filtre/ventilateur intégré et du recyclage d’air, ou bien de postes de travail destinés à la production propre : voici les produits item conçus pour la fabrication en salle blanche.
S’INFORMER MAINTENANT
Des postes de travail spécialement conçus pour une utilisation en salle blanche
Parmi les systèmes qui conviennent à l’installation dans une salle blanche, on trouve par exemple le système de postes de travail. Ce système n’est pas seulement le point de départ pour des postes de travail conformes ESD mais il peut aussi servir de base aux solutions en salle propre. Avec un minimum de modifications, on peut réaménager un poste de travail pour la production propre. Par exemple, les rainures des profilés aluminium utilisés sont recouvertes par des caches assortis afin d’obtenir une construction compatible salle blanche. Les câbles sont posés dans les profilés. On obtient ainsi des surfaces lisses, particulièrement faciles à nettoyer. A cela s’ajoute un plan de travail en HPL (stratifié haute pression) adapté aux exigences particulières, ainsi qu’une surface de rangement équipée d’une tôle perforée dans l’espace de préhension. Les lampes sont installées sur le côté pour éviter de manière ciblée des perturbations et l’accumulation de poussière au-dessus du plan de travail. Des colonnes de table réglables en hauteur, susceptibles d’être certifiées jusqu’à la classe ISO 5, assurent l’adaptation ergonomique idéale. Il est également possible à l’aide du plan de travail ESD et de nombreux autres composants de créer une protection ESD complète. Donc, s’il faut protéger des produits sensibles des charges électrostatiques le système de postes de travail couvre ce point aussi.
A l’aide du préfiltre M5 et du filtre principal HEPA H14, le module filtre/ventilateur élimine 99,995 % de toutes les particules dans l’air ambiant .
La gamme des produits item a de plus été enrichie de composants spécifiques pour l’aménagement personnalisé des cabines à flux laminaire. Dans la galerie des applications sur le site web d’item vous trouverez une solution modèle. En standard, un module filtre/ventilateur (FFU), un éclairage adapté et des colonnes de table réglables en hauteur sont intégrés. La combinaison du filtre et du ventilateur radial assure un flux d’air peu turbulent et propre au-dessus du plan de travail pour la fabrication en salle blanche. A l’aide du préfiltre M5 et du filtre principal HEPA H14 le système élimine 99,995 % de toutes les particules de l’air ambiant. L’effet de filtration a été vérifié selon DIN EN 1822. Au-dessus du plan de travail, l’air ne subit aucune turbulence grâce à une vitre rabattable mi-hauteur dans la partie avant. Les collaborateurs peuvent effectuer le travail nécessaire en passant sous la vitre. En option le bâti en profilés d’aluminium à rainures fermées est également disponible sous forme de montant de table ou équipé d’une structure inférieure fixe. De ce fait, on peut le certifier jusqu’à la classe ISO 5 selon DIN ISO 14644-1.
Cette cabine à flux laminaire avec sa table de travail réglable en hauteur illustre l’efficacité du module filtre/ventilateur (FFU).
Utilisation des cabines de machine dans la production en salle blanche
Si la production doit répondre aux plus hautes exigences en matière de propreté, les enceintes de processus créées par item s’imposent. Les cabines de machine compatibles salle propre sont basées sur les profilés X et XMS. Dans ce cas aussi, on peut commander une application modèle. Cette application peut être certifiée pour la classe 2 selon DIN EN ISO 14644-1. Deux FFU sont intégrés dans la partie supérieure du niveau branchements. L’air y est filtré et ensuite conduit dans l’espace du processus. Ensuite, l’air passe à travers un fond en tôle perforée dans la partie inférieure. De là, l’air est ramené dans la partie supérieure par une paroi double. L’avantage de ce recyclage d’air est l’augmentation de la vie utile du filtre. Par exemple, si l’enceinte de machine se trouve dans un environnement très sale, alors le filtre s’encrasse moins vite que d’habitude. En effet, ce n’est qu’au début que l’air est aspiré dans l’environnement. Ensuite, il n’y a que de l’air purifié qui circule. On peut ainsi éviter les arrêts réguliers pour changement de filtre, ce qui crée des conditions optimales pour la production en salle blanche.

Aménagement personnalisé de solutions pour la fabrication en salle propre
Un autre avantage est dû aux cache-câbles intégrés dans les profilés porteurs. Les câbles sont ainsi posés de manière sûre et simple. Grâce à des profilés caches et à un nouveau système d’entourage, les constructions esthétiques conviennent à l’utilisation dans la production en salle blanche de haut niveau. Le principe de construction modulaire permet un aménagement personnalisé des postes de travail. Les composants modulaires sont assortis et peuvent être combinés – un bon point de départ pour faciliter des modifications ultérieures. « Nos composants permettent de réaliser des solutions pour salles blanches de différentes dimensions. Il est également possible d’en modifier l’équipement à tout moment et d’ajouter de l’outillage, des systèmes de support, en particulier des loupes, ou d’autres éléments. Notre système n’est donc pas un produit générique mais assure au contraire un maximum de flexibilité » déclare Kevin Haas.
Les nouveaux composants sont aussi avantageux pour les utilisateurs qui souhaitent aménager des solutions en salle blanche personnalisées tout en bénéficiant des points forts du système de construction modulaire item .
En plus du FFU, il y a une autre nouveauté item spécialement conçue pour l’aménagement des salles blanches : le système d’entourage X 8 qui permet de créer des surfaces, c’est-à-dire des parois et des plafonds, en affleurement. Ce système permet de fixer solidement des surfaces d’une épaisseur entre 4 et 5 mm et des panneaux sandwich d’une épaisseur de 36 mm, mais aussi de la tôle perforée de 3 mm. De cette façon, différentes structures de paroi et de plafond sont réalisables dont les interstices sont faciles à nettoyer. Dans le cas d’un entourage horizontal, la tôle perforée sert de plan de travail ou de rangement. Etant donné qu’il dispose d’une grande force de maintien, le système d’entourage peut aussi servir de support pour le FFU. Les nouveaux composants sont aussi avantageux pour les utilisateurs qui souhaitent aménager des solutions personnalisées pour la fabrication en salle blanche tout en bénéficiant des points forts du système de construction modulaire item : Sur la base du principe de construction modulaire, on obtient des zones de travail et de production qui se distinguent par la compatibilité salle blanche, la protection ESD et l’ergonomie. Dans ce cas, les notices de montage détaillées, les informations techniques, un grand nombre d’applications modèles et des conseils personnels sont d’une grande utilité.
Dans cette cabine de machine destinée à la production propre, des composants, tels que le système d’entourage X 8, le module filtre/ventilateur 1200×600 (FFU) et la tôle perforée St 3mm, sont installés.
Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !