Immer informiert sein

Werkerassistenzsystem: Einarbeitung und Ergonomie leicht gemacht

Arbeitskräfte entlasten und manuelle Prozesse optimieren: Das ging noch nie leichter! In einem Gemeinschaftsprojekt führt ein item pluspartner die Stärken aller Beteiligten zusammen.

„Neue Kolleginnen und Kollegen können ohne aufwändige Einarbeitung direkt mit der Fertigung beginnen. Sogar bei Sondergeräten, die nur in geringer Stückzahl produziert werden.“ Was Sebastian Welpinghaus hier beschreibt, ist keine Zukunftsvision. Im Gegenteil: Es ist die neue Realität in der Produktion der ifm electronic GmbH. Welpinghaus ist Director Product Management Industrial & Assembly Automation bei ifm. Das Produkt, das diese neue Realität ermöglicht, ist ifm mate: ein Werkerassistenzsystem für Montage und Verpackung. Als solches führt ifm mate Schritt für Schritt durch den jeweiligen Prozess. Dabei wird die Fertigung in Echtzeit überwacht. Am Ende des Prozesses führt das System eine automatische Qualitätskontrolle durch. Gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist das ein attraktives Versprechen: denn Mitarbeitende lassen sich flexibler einsetzen und auch selten nachgefragte Produkte können mit hoher Effizienz hergestellt werden. Für eine vereinfachte Einführung von ifm mate bietet der item pluspartner INperfektion das System als Komplettlösung mit einem item Arbeitsplatz an: Was diese Lösung namens „INmate“ auszeichnet, erfahren Sie jetzt.

Darum lohnt sich Ergonomie in der manuellen Montage

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung ist eine Investition in die Zukunft: Entdecken Sie im kostenfreien Leitfaden entscheidende Informationen: Wertschöpfung erhöhen und Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden erhalten.
JETZT SICHERN

Werkerassistenzsystem ifm mate: Arbeitsanweisungen für Montage und Verpackung

Nach großem internen Erfolg brachte ifm das System auf den Markt. Der entscheidende Vorteil ist das einfache Prinzip: Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem manuellen Arbeitstisch. Ein Touchscreen führt Sie schrittweise durch den Arbeitsprozess. Sie sehen den Tisch und Ihre Arbeit in der Vogelperspektive. Videos und Bilder erklären die Arbeitsschritte. Farbmarkierungen auf dem Live-Bild zeigen erledigte und künftige Schritte sowie Fehler. Bei Fehlern wird die Anleitung gestoppt. Nachdem ein Fehler bestätigt und korrigiert wurde, macht das System weiter. „Das Ganze ist absolut datenschutzkonform. Es geht nicht um eine digitale Leistungsbeurteilung. Zum Schutz der Privatsphäre kann eine Bildmaske hinzugefügt werden“, erklärt Sebastian Welpinghaus. Am Ende erfolgt eine automatische Qualitätskontrolle. So werden Nacharbeiten und Reklamationen vermieden. Herzstück von ifm mate ist eine Recheneinheit inklusive Software. Eine 2D/3D-Kamera befindet sich am Ausleger des Arbeitstischs. Sie liefert hochwertige Live-Bilder. In Echtzeit werden Ihre Hände vom System erkannt und nachverfolgt.

Aufwendige Einarbeitung durch andere Personen entfällt komplett. Man kann neue Kolleginnen und Kollegen direkt einsetzen und einplanen.

Die Software analysiert mit Deep-Learning-Technologie den visuellen Input: „Alle Arbeitsschritte werden überprüft. Beispielsweise bemerkt ifm mate, ob eine Hand in eine Kiste hineingreift oder darüber. Unser Fokus liegt auf besonders einfacher Bedienung“, sagt Sebastian Welpinghaus. Die Arbeit mithilfe von ifm mate und die Erstellung der Arbeitsanweisungen erfordern keine detaillierten Vorkenntnisse. Definieren Sie die Arbeitsabläufe und Elemente der Anleitung einfach selbst. Die Qualitätskontrolle übernimmt ein 2D Vision Sensor namens O2D5xx: Falsche Produktvarianten und Farben erkennt das System automatisch. Dank der Fehlerkontrolle bleibt die Produktqualität konstant hoch. Durch das Werkerassistenzsystem sparen alle Beteiligten im Unternehmen viel Zeit: „Aufwendige Einarbeitung durch andere Personen entfällt. ifm mate zeigt alle notwendigen Informationen. Man kann neue Kolleginnen und Kollegen direkt einsetzen und einplanen. Dank der rein visuellen Arbeitsanweisungen gibt es keine Sprachbarriere“, sagt Sebastian Welpinghaus.

Ergonomisches item Arbeitsplatzsystem als Möglichmacher

Ein Werkerassistenzsystem benötigt als Unterstützung den passenden Arbeitsplatz. Unser ergonomisches item Arbeitsplatzsystem macht ifm mate einsatzbereit. Der modulare Aufbau bietet Ihnen bei der Arbeitsplatzgestaltung maximale Flexibilität. Stellen Sie einen Arbeitsplatz exakt anhand Ihrer Anforderungen zusammen. Inklusive Bereitstellung von Material und Werkzeug am Tisch sowie der Anbindung an die Intralogistik. Arbeitstische und -stühle sind stufenlos höhenverstellbar. All diese Aspekte zahlen auf den Faktor Ergonomie ein: Der Arbeitsplatz passt sich an den Menschen an, nicht umgekehrt. Das senkt das Risiko von körperlichen Belastungen und erhöht die Produktivität. Aktuell trägt kein anderes Arbeitsplatzsystem das AGR-Gütesiegel. Flexibilität ist der entscheidende Faktor des item Baukastenprinzips: „Unsere Arbeitstische sind sicher, standardisiert und gleichzeitig individuell konfigurierbar. Dank der guten mechanischen Kompatibilität lässt sich ifm mate perfekt integrieren. Die leichte Einrichtung von ifm mate entspricht ganz unserer Produktphilosophie. Der Tisch kann einfach angepasst werden. Er wächst und wandelt sich mit den Aufgaben“, sagt Marius Geibel. Er ist Produktmanager und Experte für ergonomische Arbeitsplätze bei item.

Die intuitive Bedienung des Werkerassistenzsystems hat einen weiteren Vorteil: Ablenkungsfreie Arbeit führt zu weniger Belastung und Fehlern.

Neben der Technik kommt es bei Werkerassistenzsystemen auf den menschlichen Faktor an. Als Ergonomie-Spezialist hat Marius Geibel mit Veränderungsprozessen viel Erfahrung. Der Erfolg von neuen Abläufen steht und fällt mit der Akzeptanz der Arbeitskräfte. Dieser Aspekt sollte nicht unterschätzt werden: „Gehen Sie bei der Einführung eines Werkerassistenzsystems behutsam vor. Es ist ja nicht als Bevormundung gedacht. Gerade bei erfahrenen Mitarbeitenden muss diese Botschaft ankommen“, sagt Marius Geibel. Die intuitive Bedienung von ifm mate hat einen weiteren Vorteil: Ablenkungsfreie Prozesse reduzieren den Stress und führen zu weniger Fehlern. Die Vermeidung von psychischen Belastungen wird als psychische oder mentale Ergonomie bezeichnet. Werkerassistenzsystem und item Arbeitstisch ergänzen sich hervorragend: „Physische und mentale Ergonomie gehen Hand in Hand. Gerade in der Anlaufphase erreicht man viel schneller, kürzere Taktzeiten. Mass Customization mit vielen Produktvarianten wird immer wichtiger. Deshalb ist ein digitales Assistenzsystem für Mitarbeitende in der Fertigung eine wertvolle Unterstützung“, betont Marius Geibel.

Werkerassistenzsystem: Live-Demonstration des INmate bei INperfektion
INperfektion lädt Interessenten zu einer Live-Demonstration des INmate ein (Bild: INperfektion).

item Arbeitstisch + ifm mate + Expertise von INperfektion = INmate

Jetzt kommt INperfektion mit dem „INmate“ ins Spiel. Das Unternehmen ist Full-Service-Provider für Automatisierungslösungen. Neben schlüsselfertigen Lösungen bietet INperfektion einzelne Dienstleistungen an. Dazu zählen z.B. Hard- und Softwareentwicklung, Elektronikfertigung und Elektroanlagenkonstruktion. Als item pluspartner kennen die Verantwortlichen unsere Profiltechnik sehr gut. Das item pluspartner Netzwerk ist ein deutschlandweites Netzwerk mit hoch spezialisierten Unternehmen. So lassen sich Projekte aus den verschiedensten Bereichen und Größenordnungen perfekt realisieren: „Das Partnerschaftliche steht bei INperfektion im Vordergrund. Wir bringen Unternehmen aus verschiedenen Bereichen zusammen. Dabei verstehen wir uns als Systemintegrator: Produkte aus unserem Netzwerk verbinden wir zu Komplettlösungen“, sagt Wissam Nehme. Er ist bei INperfektion im Vertrieb tätig.

Das item Arbeitsplatzsystem ist unschlagbar flexibel. Der Arbeitstisch lässt sich an jede Körpergröße anpassen. Bereits die Rückenschonung ist ein Argument für sich.

Zum Service von INperfektion gehören die Einrichtung von INmate und ein gemeinsamer Test mit dem Kunden. Eine Schulung ist meistens nicht notwendig. So selbsterklärend ist die Bedienung der Software. Über seine Projektpartner kann INperfektion nur Positives berichten: „Die Zusammenarbeit ist auf Augenhöhe und macht viel Spaß. ifm mate erleichtert die Einarbeitung enorm. Man kann Mitarbeitende an unterschiedlichen Arbeitsplätzen einsetzen. Und das item Arbeitsplatzsystem ist unschlagbar flexibel. Der Arbeitstisch lässt sich an jede Körpergröße anpassen. Bereits die Rückenschonung ist ein Argument für sich“, fasst Wissam Nehme zusammen. Die Vorteile beginnen schon in der Planungsphase: Konfigurieren Sie mit dem item Arbeitsplatz-Konfigurator einen individuellen Arbeitstisch inklusive Ausstattung. Ob für die Mitarbeiter am manuellen Arbeitsplatz oder für unsere Partner und Kunden: item leistet gezielt Unterstützung und schafft Verbindungen.

Fördermöglichkeiten für den INmate in NRW

Arbeiten Sie bei einem KMU aus Nordrhein-Westfalen? Das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen fördert Digitalisierungsprojekte mit dem Programm „Mittelstand Innovativ & Digital“ (MID). INmate-Projekte können den MID-Gutschein „MID-Digitalisierung“ erhalten: Unternehmen gehen in Vorleistung und bekommen maximal 15.000 Euro zurückerstattet. Bei Kleinstunternehmen (< 10 Beschäftigte) und kleinen Unternehmen (< 50 Beschäftigte) werden bis zu 80 % übernommen. Mittlere Unternehmen (< 250 Beschäftigte) erhalten bis zu 60 %. INperfektion hilft Ihnen bei der Antragstellung. Kontaktieren Sie bei Interesse bitte Brigitte Paulußen ([email protected]).

Sie interessieren sich für ergonomische Arbeitsplätze in der Produktion? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!