So entstand mit Unterstützung von item ein neuer ISO-6-Reinraum für die Halbleiterindustrie.
Die Maximator GmbH ist Technologieführer im Bereich der Hochdrucktechnik. Seit mehr als 40 Jahren entwickelt und realisiert das Unternehmen Komponenten und Systeme für zahlreiche Branchen und Anwendungen. Am Stammsitz in Nordhausen arbeiten mehr als 400 qualifizierte Mitarbeitende. Vertriebsbüros in ganz Deutschland und weltweite Partnerunternehmen unterstützen Kunden mit Lösungen aus Hochdrucktechnik, Hydraulik und Pneumatik.
Für Kundenprojekte mit besonders hohen Anforderungen an Reinheit und Prozesssicherheit hat Maximator seine Reinraumfertigung gezielt erweitert: Im Februar 2026 nahm das Unternehmen einen neuen Reinraum in Nordhausen in Betrieb. In der kontrollierten Umgebung fertigt Maximator Gasverdichtersysteme für Kundenprojekte in der Halbleiterindustrie. Realisiert wurde der neue Produktionsbereich mit modularer Reinraumtechnik von item.

Reinraum-Lösungen in Aktion
Von der Maschinenkabine mit Strömungsvisualisierung bis zum begehbaren Reinraum: Besuchen Sie das item cleanroom center in Solingen. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und in Kürze melden wir uns zur Terminabstimmung bei Ihnen.
Reinraum-Projekt mit großen Dimensionen
In nur etwa vier Monaten Bauzeit entstand ein ISO-6-Reinraum mit einer Raumfläche von 70 m² und einem Volumen von 175 m³. Für die Konstruktion kamen insgesamt rund 2 km Profilmaterial, 1000 Verbinder und 183 m² Flächenelemente zum Einsatz. Das Gesamtgewicht der Reinraumstruktur beträgt 3,6 Tonnen. Eine Investition von rund 250.000 Euro schafft die Grundlage dafür, die Fertigungskompetenz von Maximator für hochreine Hochdruck-Komponenten und -Anlagen weiter zu stärken.
„Wir danken item für die partnerschaftliche Unterstützung und den transparenten Wissenstransfer. Mit konkreten Empfehlungen zu Anforderungen und Umsetzung konnten wir früh die richtigen Weichen stellen und die Reinraumstruktur zielgerichtet realisieren,“ sagt Dr. Alexander Müller, Geschäftsführer von Maximator.
Vom Reinraumzelt zum begehbaren Reinraum
Als längjähriger item Kunde hatte Maximator unsere Produkte zunächst im Bereich Lean Production eingesetzt. Das neue Projekt begann im Januar 2025 mit der Idee, ein Reinraumzelt zu realisieren. Im Laufe der Planung entschied sich Maximator für einen kompletten Reinraum. Bei Vor-Ort-Terminen wurde das neue Konzept im Detail besprochen.
Ein wesentlicher Vorteil des item Systembaukastens: Alle Lösungen lassen sich flexibel an neue Anforderungen und Konzeptänderungen anpassen.
Dabei zeigte sich schon ein wesentlicher Vorteil des item Systembaukastens: Alle Lösungen lassen sich flexibel an neue Anforderungen und Konzeptänderungen anpassen. Erste Angebote inklusive Musterlösungen und ein Besuch im item cleanroom center in Solingen, bei dem auch eine VR-Brille zum Einsatz kam, vermittelten Maximator einen anschaulichen Eindruck vom geplanten Reinraum.
Die Anforderungen an die neue Reinraumfertigung waren von Beginn an klar definiert: Partikel- und damit Kontaminationsrisiken sollten minimiert, reproduzierbare Fertigungsabläufe ermöglicht und Prozessstrategien für hohe Reinheit und Präzision optimiert werden. Da zahlreiche Abteilungen des Kunden in das komplexe Projekt eingebunden waren, fand ein wöchentlicher Austauschtermin statt.
Ergänzend organisierte item einen Workshop in Mühlhausen, bei dem Projektverantwortliche und Auszubildende von Maximator den Aufbau der Reinraumkomponenten praktisch kennenlernen konnten. Letztere konnten das neu erworbene Wissen direkt in die Praxis übertragen und wirkten gemeinsam mit dem Betriebsmittelbauteam maßgeblich am Aufbau des Reinraums mit.
Modulare Infrastruktur für die Reinraumfertigung
Der neue Reinraum besteht aus einer rund 60 m² große Produktionsfläche sowie Technik- und Verkehrsarealen. Er ist in drei Bereiche unterteilt: unrein, rein und hochrein. Ein manuell überwachtes Druckstufenkonzept mit circa 30 Pascal (Pa) hält die Struktur im Betrieb wirksam. Zwischen den Bereichen werden Druckunterschiede aufgebaut: Dadurch strömt Luft von den reineren in die weniger reinen Zonen, sodass Partikel nicht in kritische Bereiche gelangen.
Für kontrollierte Übergänge sorgen Personal- und Materialschleusen. Sie dienen als Puffer zwischen den Reinheitsstufen und ermöglichen geregelte Abläufe wie Personalwechsel oder Materialbestückung. Zudem verhindern sie beim Öffnen der Türen einen direkten Luft- und Partikelaustausch zwischen unreinen und hochreinen Bereichen. So bleiben die Bedingungen für sensible Prozessschritte stabil und reproduzierbar.
Mit dem neuen Reinraum erweitern wir unsere Fertigung um eine hochmoderne Infrastruktur.
Die Reinraumfertigung erfüllt die Anforderungen der ISO-Klasse 6 nach ISO 14644-1. Gleichzeitig ist die Struktur so ausgelegt, dass sie künftig auch für die Montage und Abnahme weiterer Baugruppen und Komponenten der Hochdrucktechnik genutzt werden kann. Dazu gehören beispielsweise Pumpen und Ventile. „Mit dem neuen Reinraum erweitern wir unsere Fertigung um eine hochmoderne Infrastruktur, mit der wir auch anspruchsvolle Kundenanforderungen konstant auf hohem Qualitätsniveau erfüllen – mit verlässlicher Prozesssicherheit und garantierter Partikelarmut“, betont Dr. Alexander Müller.

Reinraumbau mit dem item Systembaukasten
Für die Reinraumstruktur kommen zahlreiche Komponenten unseres item Systembaukastens zum Einsatz. Die Basis bilden Profile der Baureihe X 8 und das Einfasssystem zur Flächenbefestigung. Für die Deckenkonstruktion wurde das Profil X 8 240×40 1NO verwendet. Durch seine Kombination aus hohem Widerstandsmoment und geringem Eigengewicht eignet es sich insbesondere zur Versteifung freitragender Decken.
Weitere eingesetzte item Komponenten sind:
- Durchgangstüren
- Sockelstellfüße
- Lüftungsgitter
- Filter-Fan-Units (FFUs)
- Einlegeleuchten
- Brüstungskanäle
- LED-Signalisierung
Die Durchgangstüren trennen Arbeitsbereiche sicher ab und sind beidseitig bedienbar. Grundsätzlich kann die rundum abgedichtete Lösung standardisiert oder individuell konfiguriert werden. Mit den Sockelstellfüße wird ein stufenloser Höhenausgleich und eine belastbare Aufstellung ermöglicht.
Die eingesetzten FFUs filtern die Raumluft und erzeugen eine regelbare laminare Verdrängungsströmung. Durch die Einlegeleuchten ist eine homogene Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung von großen Arbeitsbereichen gewährleistet. Sie werden über das Einfasssystem direkt in Rasterdecken von Reinräumen integriert.
Brüstungskanäle ermöglichen eine reinraumtaugliche und geordnete Verkabelung innerhalb der Wand. Abgeschrägte Oberflächen reduzieren dabei mögliche Ablagerungen. Mit Multi-Segment RGB LED-Streifen werden Zustände in der Fertigung anschaulich visualisiert. Bei der Umsetzung des neuen Reinraums kamen übrigens sämtliche Produkte aus den item Neuheiten 2025 zum Einsatz.

Neue Möglichkeiten für High-Tech-Branchen
Mit dem neuen ISO-6-Reinraum erweitert Maximator nicht nur die Fertigungsmöglichkeiten für die Halbleiterindustrie. Die Infrastruktur schafft zugleich die Basis für weiteres Wachstum in anspruchsvollen und zukunftsfähigen Branchen wie der Medizintechnik, der Lebensmitteltechnologie, der Pharma- und Biotechnologie sowie der Luft- und Raumfahrttechnik.
Mit dem ISO-6-Reinraum stärkt Maximator seine Position in zahlreichen High-Tech-Industrien – weit über bestehende Branchen hinaus.
Das modulare item Baukastenprinzip schafft damit eine Lösung, die individuell auf die Anforderungen der aktuellen Reinraumfertigung abgestimmt ist und zugleich anpassbar bleibt: „Mit dem ISO-6-Reinraum stärkt Maximator seine Position in zahlreichen High-Tech-Industrien – weit über bestehende Branchen hinaus. Wo Partikelarmut, Prozesssicherheit und Funktionszuverlässigkeit entscheidend sind, ermöglicht ein ISO-6-fähiger Montageprozess die effiziente Umsetzung bewährter Qualität bei niedrigerem Prozessaufwand und geringeren Kosten“, erklärt Projektleiter Andor Thelen.
Sie interessieren sich für Reinraum-Lösungen? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!