Nutzerinnen und Nutzer von Fördertechnik profitieren jetzt vom item Engineeringtool: Schnellste Konfiguration, Erweiterungen durch individuelle Konstruktionen und zahlreiche weitere Funktionen sparen Zeit und beschleunigen den gesamten Prozess.
Eine zentrale Herausforderung bei der Konstruktion von Förderbändern besteht darin, dass sich im Laufe des Konstruktionsprozesses häufig die Projektanforderungen ändern. Beispielsweise können Anpassungen aufgrund von Änderungen bei Größe, Dimensionen oder Gewicht des Förderguts nötig sein, was zeitintensiv ist: Jede Änderungsschleife muss normalerweise angestoßen werden, wobei jemand aus der Konstruktion sie aufnimmt, umsetzt und wiederum abstimmt. Da das item Förderbandsystem jetzt im kostenfreien item Engineeringtool verfügbar ist, kann das alles direkt und ohne Zeitverlust von einer Person erledigt werden. What you see is what you get: Förderbänder, Antriebstechnik und Ständerwerk lassen sich mit der Software einfach auswählen und per Drag-and-drop in einer 3D-Umgebung platzieren. Zudem können die Förderband-Lösungen mit anderen item Konstruktionen kombiniert werden.
Darüber hinaus profitieren die Nutzerinnen und Nutzer von den bekannten Vorteilen des item Engineeringtools – beispielsweise freier und regelgestützter Konstruktion, automatisch generierter Projektdokumentation, Erstellung und Export von CAD-Daten in zahlreichen Formaten, 3D-Aufbauanleitung mit empfohlener Montagereihenfolge und direkter Bestellmöglichkeit. Gerade im Bereich Förderbandsysteme ist es wichtig, dass CAD-Daten schnell und einfach in beliebige CAD-Systeme oder als STEP-Datei exportiert werden können.
item Engineeringtool: Unterstützung für jeden Wissensstand
Sie möchten sich grundsätzlich über das item Engineeringtool informieren oder auf den neuesten Stand bringen? Hier finden Sie all das – und mehr: vorkonfigurierte Lösungen und den direkten Draht zu unseren Spezialisten.
Jetzt entdecken
Schneller und einfacher als jemals zuvor Förderbänder konstruieren
Im Gegensatz zu einem klassischen Förderband-Konfigurator, für dessen Nutzung häufig die Kenntnis von Abkürzungen und Produktspezifika erforderlich ist, funktioniert die Konstruktion im item Engineeringtool denkbar einfach. In diesem Online-Kostruktionsprogramm können nun neben vollständigen Lösungen aus den item Systembaukästen auch Förderbänder mühelos konstruiert werden: Einfach die gewünschte Gurtförderervariante einfügen, das benötigte Ständerwerk und die Antriebstechnik anbringen, die jeweiligen Varianten konfigurieren – fertig. Am Anfang steht die Wahl zwischen einfachem Förderer (Gurtförderer oder Zahnriemenförderer) und doppeltem Förderer (Doppelgurtförderer oder Doppelzahnriemenförderer) aus dem item Förderbandsystem.
Im Eigenschaften-Fenster lassen sich jederzeit Anpassungen an der ausgewählten Fördertechnik vornehmen, beispielsweise hinsichtlich Fördertyp, Bandtyp, Gurtbreite und Achsabstand.
Daraufhin wird das Förderband in der 3D-Bühne platziert und konfiguriert. Im Anschluss erfolgt das Einfügen der gewünschten Antriebstechnik für Förderbänder an der entsprechenden Antriebsposition. Direkt aus dem Konstruktionsprozess heraus ergibt sich auch die Platzierung der Ständerwerke unter dem Förderband. Diese „schnappen“ automatisch an das Förderband an. Zusätzlich kann ihre Höhe verändert werden. Aufgrund der direkten Visualisierung im Prozess ist immer direkt sichtbar, wie die Lösung am Ende aussehen wird. Im Eigenschaften-Fenster lassen sich jederzeit Anpassungen an der ausgewählten Fördertechnik vornehmen, beispielsweise hinsichtlich Fördertyp, Bandtyp, Gesamtbreite und Achsabstand. Somit können Unternehmen besonders schnell auf Anforderungen eingehen und ein Angebot für Endkunden erstellen.
Bedienungskomfort und Optionen, die kein Förderband-Konfigurator bietet
Auch in der Elekrofertigung bietet das item Förderbandsystem besondere Sicherheit: Für den Transport elektrostatisch empfindlicher Bauteile stehen das Transportband PUR ESD und der Zahnriemen T5 PA ESD zur Verfügung. Beide lassen sich entsprechend im item Engineeringtool auswählen. Durch die komfortable und intuitive Bedienung der Software ergibt sich nicht nur bei der eigentlichen Konstruktion eine erhebliche Zeiteinsparung. Auch bei der Erstellung von Varianten spielt das item Engineeringtool seine Vorteile aus: Falls Änderungen anstehen, speichert man einfach das Projekt ab und passt die Konstruktion beliebig an.
Ein entscheidender Vorteil besteht in der Möglichkeit, komplette item Lösungen inklusive Förderband zu konstruieren.
Gerade die Nutzung eines Förderbands im Rahmen einer gesamten Konstruktion ist ein besonderer Vorteil: So entstehen beispielsweise Maschineneinhausungen mit passender Materialzuführung oder Förderstrecken, die direkt zu einem Montagearbeitsplatz führen. Da die Produktauswahl im item Engineeringtool kontinuierlich erweitert wird, ergeben sich hier zukünftig immer mehr Optionen.

Schnelligkeit, einfache Anpassungen und Preistransparenz
Da alles in ein und demselben Online-Programm entsteht, ist es zudem nicht notwendig, die jeweilige Konstruktion zu exportieren. Projekte lassen sich dank weltweit eindeutiger Cx-Nummer einfach mit anderen Projektbeteiligten teilen. Ob intelligente Automatismen für eine fehlervermeidende Konstruktion, eine per Knopfdruck erstellte Dokumentation, die optionale Ausgabe von CAD-Daten im gewünschten Format, eine animierte Montageanleitung oder die direkte Anbindung an den item Online Shop: Das item Engineeringtool ist ganz darauf ausgerichtet, Prozesse zu beschleunigen und Anpassungen zu vereinfachen. Daher lohnt sich die Nutzung der Online-Software gerade im Falle von iterativem Vorgehen wie bei der Auslegung von Förderbändern. Gegenüber einem traditionellen Förderband-Konfigurator fallen die Vorteile des item Engineeringtools besonders ins Auge.
Über Anwendungsbeispiele für das item Förderbandsystem gelangen die Nutzerinnen und Nutzer direkt zur entsprechenden vorkonfigurierten Lösung im item Engineeringtool, die individuell angepasst werden kann.
Zukünftig werden Anwendungsbeispiele für das item Förderbandsystem direkt im item Online Shop verfügbar sein. Da diese Beispiele für registrierte Nutzerinnen und Nutzer mit einer Preisauskunft versehen sind, kann auch ohne eigene Konstruktionsarbeit eine schnelle Einschätzung hinsichtlich Budgetfragen vorgenommen werden. Über ein solches Anwendungsbeispiel gelangen die Nutzerinnen und Nutzer direkt zur entsprechenden vorkonfigurierten Lösung im item Engineeringtool, die individuell angepasst werden kann. Bei einer selbst erstellten Konstruktion ist der Preis dank der Verbindung mit dem item Online Shop direkt im Warenkorb ersichtlich. Geliefert werden die bestellten Förderbänder und Ständerwerke innerhalb kürzester Zeit. Der vormontierte Zustand und die flachen Bausätze sorgen für geringere Transport- und Verpackungskosten. Auch hier gilt: In allen Bereichen stehen Service und Kundenzentrierung bei item an oberster Stelle.

Sie interessieren sich für die Digitalisierung und die Zukunft der Industrie? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!