Immer informiert sein

Robotik für KMU: So vereinfachen XITO und item die Automatisierung

Robotik für KMU: So vereinfachen XITO und item die Automatisierung

Dr. Dennis Stampfer, CEO & Co-Founder von XITO
Dr. Dennis Stampfer, CEO & Co-Founder von XITO

Modularität als Erfolgsrezept: XITO und item machen die Planung und Nutzung von Robotik besonders einfach. Davon profitiert gerade der Mittelstand.

„Etwa 63 % aller KMU sind aktuell vom Fachkräftemangel betroffen. Gleichzeitig könnte Erhebungen zufolge in eben diesen KMU geschätzt 87 % der Produktionszeit automatisiert werden. Der Effekt: etwa 30 % aller Kosten ließen sich einsparen“, sagt Dr. Dennis Stampfer, Gründer von XITO. Es braucht also Lösungen, die schnell verfügbar, intuitiv umsetzbar und wirtschaftlich attraktiv sind. Genau an dieser Stelle setzt XITO an. Durch diese Plattform können KMU robotergestützte Anwendungen ganz ohne Programmierkenntnisse selbst einrichten. Für die Roboterperipherie setzt XITO auf die Qualität und Flexibilität unserer Robotik-Lösungen. Das gemeinsame Baukastenprinzip gewährleistet ein perfektes Zusammenspiel von Software und Konstruktionen.

Cobots in die Produktion integrieren

Lernen Sie im kostenfreien Whitepaper für die Industrie alle Vorteile von Cobots und Schritte bei einer erfolgreichen Integration kennen. Jetzt sichern und fit für die Automatisierung mit kollaborativen Robotern werden.
ZUM WHITEPAPER

Was ist XITO?

XITO ist eine Automatisierungsplattform. Sie ermöglicht es KMU auf denkbar einfachstem Weg, verschiedene Anwendungen wie das Palettieren, das Beschicken von Maschinen oder auch das Handling von Bauteilen selbst mit einem Roboter zu automatisieren, um nur einige der häufigsten Anwendungen zu nennen.

Automatisierung durch Robotik für KMU leichter zugänglich machen

Durch eine zentrale Erkenntnis wurde der Grundstein für XITO gelegt: Robotik ist für viele Unternehmen zu komplex. Der XITO-Gründer erkannte dies in seiner früheren Tätigkeit: „Aktuell haben wir weltweit eine Menge Probleme, wie z. B. den Arbeitskräftemangel. Hinzu kommt, dass wir uns als Gesellschaft die Frage stellen müssen, wer künftig einen Großteil der anfallenden Arbeit erledigen kann und möchte. Fakt ist: ein Großteil unseres Wohlstands basiert auf Automatisierung. Es sind aber vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die genau hier Probleme haben.“

Die Masse des Mittelstands kann ihr Automatisierungspotenzial nicht heben, weil das Thema zu komplex ist. Das wollten wir ändern.

Aktuelle Daten zum nicht genutzten Potenzial von Automatisierung muss man sich vor Augen halten, so der promovierte Informatiker: „Die Automatisierung geht an den kleinen und mittelständischen Unternehmen vorbei. Die Masse des Mittelstands kann ihr Automatisierungspotenzial nicht heben, weil das Thema zu komplex ist. Das wollten wir ändern.“

Stampfer holte sich zwei technisch versierte Kollegen an Bord und gründete XITO. „Wir haben den Gegenbeweis angetreten, dass Robotik auch einfach geht.“ Über die Jahre haben er und sein Team es geschafft, das Thema Automation mit Robotern von der hohen Komplexitätsebene auf ein für alle einfach machbares Niveau zu holen. „In den vergangenen fünf Jahren haben wir gelernt, dass es sehr viele KMU gibt, die Robotik gern selbst machen würden und wir ebnen jetzt allen den Weg dahin“, resümiert der Robotik-Experte und CEO von XITO.

Wie genau funktioniert die XITO-Plattform?

Zentrales Element der leistungsstarken XITO-Automatisierungsplattform ist der XITO-Designer. Hier können Anwenderinnen und Anwender unter Verwendung passender Vorlagen eigenständig bedarfsgerechte Automatisierungslösungen planen. Im Anschluss können diese inklusive item Komponenten gekauft (XITO-Marketplace) und nach der Lieferung selbständig in Betrieb genommen werden (XITO-Builder). Das Besondere dabei: All das geht ohne Programmierkenntnisse.

No Code spricht für sich selbst und ermöglicht heute jeder und jedem einen Roboter zu programmieren – unabhängig vom Fabrikat oder von Leistungsdaten.

Denn die Automatisierungsplattform basiert auf einem No-Code-Ansatz. Wo früher jeder Robotik-Hersteller eine eigene Programmiersprache für seine Roboter entwickelte, geht es heute darum, zu simplifizieren. No Code spricht für sich selbst und ermöglicht heute jeder und jedem, einen Roboter zu programmieren – unabhängig vom Fabrikat oder von Leistungsdaten. KMU schlagen mit der XITO-Plattform für Robotik deshalb zwei Fliegen mit einer Klappe. „Wer einmal Tage und Wochen auf einen Roboter-Servicetechniker warten musste und mit jedem Tag mehr Stillstand Verluste eingefahren hat, der weiß die Einfachheit unserer CE-zertifizierten Roboteranwendungen ebenso zu schätzen, wie unseren Support“, konstatiert der CEO.

Beispiele für die Nutzung von XITO

Es gibt eine Vielzahl an Anwendungen, die sich durch die XITO-Plattform mit einem Roboter automatisieren lassen. DAS typische Beispiel gibt es nicht. Die Motivation der Nutzenden ist dabei so vielfältig wie die Anwendungsvorlagen: Die einen haben Personalmangel oder möchten ihre Belegschaft körperlich entlasten. Wieder andere möchten nachts automatisiert fertigen und viele Kundinnen und Kunden suchen einfache Lösungen, um ihre Effizienz zu steigern.

Häufig ist die Hauptmotivation der Wunsch, Mitarbeitende zu entlasten. Ob das nun passiert, weil die körperliche Belastung zu hoch ist oder weil man den gut ausgebildeten Kollegen an anderer Stelle dringender braucht, ist sekundär. Das Handling von Robotik ist dank der XITO-Plattform inzwischen so einfach, dass es beinahe in jedem KMU eine Anwendung gibt, die sich leicht automatisieren lässt.

Abgebildet werden kann nahezu jede Robotik-Aufgabe, die charakteristisch für KMU und die industrielle Fertigung ist:

<

Roboterintegration mit modularen item Komponenten

Für Robotergestelle und weitere Cobot-Peripherie nutzt XITO die Komponenten unseres item Systembaukastens. Dabei kommen im Wesentlichen die Standardprofile zum Einsatz, angefangen bei den kompaktesten Profilen (Baureihe 5), etwa für Greifer-Grundgerüste, bis hin zu Profil 8 (80×200). Es wird beispielsweise für Cobot-Säulen und kundenspezifische Anbautische eingesetzt. Auch Rollenbahnen und Förderbänder wurden bereits verwendet. Das ganze XITO-Team schätzt item schon länger, weit über das Gründungsdatum der XITO-Plattform hinaus.

Das Vertrauen in die Qualität ist so groß, dass wir die Produkte von item inzwischen als Standardprodukte bei XITO verwenden.

„Jeder unserer Ingenieure und Techniker kennt item aus seinen früheren Verwendungen. Das Vertrauen in die Qualität ist so groß, dass wir die Produkte von item inzwischen als Standardprodukte bei XITO verwenden. Für unsere Roboteranwendungen brauchen wir verlässliche Bauteilqualitäten, damit die Anwendungen reibungslos laufen. Das ist bei item gegeben“, sagt Dennis Stampfer. Neben der Qualität überzeugt XITO vor allem der große Variantenreichtum der item Profile. Damit lassen sich nahezu alle Konstruktionen abdecken. Die Montage gelingt zügig und ist unkompliziert. Zudem schätzt das Team die kurzen Lieferzeiten und die hervorragende Kundenbetreuung.

item Lösungen im XITO-Designer
Ob für eine Tischkonstruktion, Cobot-Säule oder andere Lösungen zur Roboterintegration: Im XITO-Designer hat item einen festen Platz (Bild: XITO).

Modular denken: Gemeinsames Prinzip für effizientere Prozesse

Sowohl XITO als auch item basieren auf derselben Grundidee: Modularität. Dank eines Baukastenprinzips haben Anwenderinnen und Anwender in beiden Fällen eine sehr niedrige Einstiegshürde. Das Komplexitätsniveau ist bewusst gering gehalten: Mit unseren Lösungen erfolgt die Montage von Konstruktionen ohne Schweißen. Bei der XITO-Plattform funktioniert die Automation mit Roboter komplett ohne Programmierkenntnisse. Das hilft bei der Anwendung beider Systeme, zügig ins Handeln zu kommen, und löst Querabhängigkeiten auf.

Cobot im Lager – optimal durch item Kompontenten in die Arbeitsumgebung integriert
Ein Cobot im Lager sucht benötigte Teile zusammen und übergibt sie anschließend an einen Transportroboter. Er ist durch item Komponenten optimal in die Arbeitsumgebung integriert (Quelle: XITO).

Warum lohnt sich XITO gerade für KMU?

„Gerade im Mittelstand summieren sich in der Gegenwart Themen, auf die wir aber mit der XITO-Plattform eine adäquate Lösung haben,“ erklärt Dennis Stampfer. So wird die Belegschaft in KMU älter und damit körperlich auch weniger belastbar. Gerade in der Fertigung nehmen krankheitsbedingte Ausfälle zu. Neue Mitarbeitende sind immer schwerer zu finden.

Wir sehen die aktuelle Entwicklung seit Jahren und haben mit der XITO-Plattform eine Lösung entwickelt, die Hilfe zur Selbsthilfe garantiert.

„Wenn heute ein Mitarbeiter ausfällt, der primär Produkte verpackt oder Kartons palettiert, brauchen Unternehmen eine schnelle und vor allem kosteneffiziente Lösung.“ Für aufwendige Lasten- und Pflichtenhefte ist in einer solchen Situation keine Zeit. Nicht viel anders, wenn Roboter die Nachtschichten übernehmen sollen, für die sich kaum mehr Personal finden lässt: Die Automation mittels Roboter löst diese Probleme schnell und vor allem unkompliziert. „Wir sehen diese Entwicklung seit Jahren und haben mit der XITO-Plattform eine Lösung entwickelt, die Hilfe zur Selbsthilfe garantiert,“ fasst Stampfer zusammen.

Cobot im Lager – optimal durch item Kompontenten in die Arbeitsumgebung integriert
Ein Cobot im Lager sucht benötigte Teile zusammen und übergibt sie anschließend an einen Transportroboter. Er ist durch item Komponenten optimal in die Arbeitsumgebung integriert (Quelle: XITO).

Sie möchten immer über alle Neuigkeiten zu innovativen Robotik-Anwendungen informiert sein? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!