Immer informiert sein

Montagearbeitsplatz planen: Vorteile des item Arbeitsplatz-Konfigurators

So vereinfacht der item Arbeitsplatz-Konfigurator die Planung von Montagearbeitsplätzen.

Montagearbeitsplatz-Planung einfach erklärt

  • Planung: Bei der Planung eines Montagearbeitsplatzes werden Aspekte wie Ergonomie, Taktzeit, Materialfluss und individueller Greifraum berücksichtigt.
  • Ergonomie: Höhenverstellbare Montagetische und Arbeitsstühle sowie die passende Bereitstellung von Werkzeugen, Material und Informationen unterstützen ergonomisches Arbeiten.
  • Online Tool: Der kostenfreie item Arbeitsplatz-Konfigurator ermöglicht die 3D-Planung per Drag-and-Drop direkt im Browser.
  • Funktionen des item Arbeitsplatz-Konfigurators: Montagetische und Ausstattung auswählen, Komponenten per Drag-and-Drop platzieren und Befestigungselemente automatisch ergänzen lassen, automatische Erstellung der Dokumentation, Projekte teilen und Bestellung im item Online Shop.
  • ESD-Schutz: Mit dem item Arbeitsplatz-Konfigurator können auch ESD-Arbeitsplätze geplant werden. Die Electrostatic Protected Area (EPA) wird visualisiert und mögliche ESD-Kollisionen werden angezeigt.

Was ist Montagearbeitsplatz-Planung?

Die Planung eines Montagearbeitsplatzes verknüpft Aspekte wie Ergonomie, Materialfluss und Taktzeit. Entscheidende Schritte sind die Analyse der Arbeitsprozesse (etwa mit der MTM-Methode), die Berücksichtigung des Greifraums, der Einsatz modularer Komponenten und die Nutzung eines Online Tools wie des item Arbeitsplatz-Konfigurators.

Grundlegende Aspekte bei der Planung

Zentral für die Planung eines Arbeitsplatzes in der Montage sind:

  • Ergonomie: Variable Arbeitshöhen, kurze Greifwege und die Vermeidung von Zwangshaltungen schonen die Gesundheit der Mitarbeitenden.
  • Materialbereitstellung: Intralogistik nach Kanban- oder FIFO-Prinzipien sollte direkt mit dem Arbeitsplatz verbunden werden.
  • Modularität: Flexible, modulare Systeme wie das item Arbeitsplatzsystem ermöglichen jederzeit Anpassungen und Erweiterungen.
  • Digitalisierung: Online Tools wie der item Arbeitsplatz-Konfigurator ermöglichen die 3D-Planung per Drag-and-Drop direkt im Browser.

Rechtliche und branchenspezifische Vorgaben für Arbeitsplatzergonomie

Es gibt grundlegende Richtlinien für Ergonomie am Arbeitsplatz. Darüber hinaus beeinflussen auch die individuellen Anforderungen der jeweiligen Branche die Planung des Montagearbeitsplatzes:

Was ist bei der Planung eines ergonomischen Montagearbeitsplatzes zu beachten?

Bei der Planung eines ergonomischen Montagearbeitsplatzes ist folgender Aspekt entscheidend: Die Arbeit an einem solchen Arbeitsplatz besteht meist aus häufig wiederholten Bewegungen. Dadurch erhöht sich das Auftreten von körperlichen Beeinträchtigungen und entsprechend auch von Fehlzeiten.

Laut BKK-Gesundheitsreport 2025 waren Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems im Jahr 2024 mit 12,4 % die zweithäufigste Ursache für Krankschreibungen in Deutschland. Modulare und ergonomische Montagearbeitsplätze von item wirken entsprechenden Belastungen gezielt entgegen: Die individuellen körperlichen Voraussetzungen aller Mitarbeitenden lassen sich berücksichtigen.

Höhenverstellbare Arbeitsplätze, individuelle Greifräume und Bereitstellung

Elektrisch oder manuell höhenverstellbare Montagetische sowie individuell anpassbare Arbeitsstühle sind die Basis eines ergonomischen Montagearbeitsplatzes. Hinzu kommen weitere Aspekte, beispielsweise eine den individuellen Greifraum berücksichtigende Bereitstellung von Werkzeugen, Material und Informationen.

Was bringt ein Online Tool beim Planen von Montagearbeitsplätzen?

Wenn Sie Montagearbeitsplätze traditionell planen, müssen Sie viel Zeit investieren. Ein Online Tool wie der kostenfreie Arbeitsplatz-Konfigurator von item schafft gezielt Abhilfe: Intuitive Drag-and-Drop-Bedienung, 3D-Ansicht direkt im Browser, smarte Funktionen und eine automatisch generierte Projektdokumentation beschleunigen Ihre Planungsarbeit erheblich.

Industrie-Arbeitsplätze online konfigurieren

Entdecken Sie die Möglichkeiten des Arbeitsplatz-Konfigurators mit 3D-Ansicht und smarten Funktionen, wie z. B. für ESD-Schutz: Stellen Sie direkt im Browser Ihren individuellen Arbeitsplatz für die manuelle Produktion zusammen.
MEHR ERFAHREN

Wie funktioniert der item Arbeitsplatz-Konfigurator?

Der item Arbeitsplatz-Konfigurator benötigt nur ein internetfähiges Endgerät und einen Browser. So kann die Konfiguration mit einem mobilen Endgerät genau dort erfolgen, wo der Montagetisch eingesetzt werden soll.

Passenden Montagetisch auswählen

Bei der Tischauswahl müssen Sie die einzelnen höhenverstellbaren Montagetische von item und deren Produktbezeichnungen nicht kennen. Ein spezieller Filter zeigt Ihnen anhand von Angaben zur Höhenverstellung (manuell oder elektrisch), Belastbarkeit sowie zur Anzahl der Tischbeine und Arbeitsräume nur Tische, die den gewählten Eigenschaften entsprechen.

3D-Arbeitsbereich und Platzierungsvorschau

Im 3D-Arbeitsbereich sehen Sie eine realistische und detaillierte Voransicht des Arbeitstischs. Hier platzieren Sie via Drag-and-Drop die Ausstattung. Die Position, in der sich diese anbringen lassen, wird automatisch mittels Platzierungsvorschau angezeigt.

Intelligente Funktionen und integrierte Regelwerke gewährleisten, dass realistische Montagetische entstehen. Dabei fügt der Arbeitsplatz-Konfigurator z. B. Befestigungselemente automatisch ein. Sie werden also gezielt geführt, haben dabei aber zu jedem Zeitpunkt alle Möglichkeiten, den gewünschten Montagearbeitsplatz zu verändern. Wenn der Arbeitsplatz fertig geplant ist, können Sie ihn in den Warenkorb legen und im item Online Shop bestellen.

Welche Vorteile bietet Montagearbeitsplatz-Planung mit dem item Arbeitsplatz-Konfigurator?

Der item Arbeitsplatz-Konfigurator bietet neben seiner Nutzerfreundlichkeit viele weitere Vorteile: So lassen sich vorkonfigurierte Musterlösungen als Ausgangsbasis nutzen, was zusätzlich Zeit spart. Sie können diese Lösungen auch individuell bearbeiten oder einfach als Inspiration nutzen.

Unter den Musterlösungen finden Sie beispielsweise einen Montage-Arbeitsplatz für rückseitige Materialversorgung, einen Doppel-Montage-Arbeitsplatz oder einen ESD-sicheren Arbeitstisch mit Materialbereitstellung. Manche Musterlösungen sind auch für das item Engineeringtool verfügbar.

Technische Informationen schnell abrufen und Dokumentation einfach teilen

Während der Planung Ihres Montagearbeitsplatzes können Sie durch das Klicken auf Info-Punkte technische Informationen aufrufen. Alle wichtigen Informationen zum Projekt finden sich in der automatisch generierten Projektdokumentation. Diese enthält einen individuellen QR-Code und eine URL, die beide direkt mit allen Projektbeteiligten geteilt werden können. Damit lässt sich der geplante Montagearbeitsplatz direkt im Arbeitsplatz-Konfigurator aufrufen. So wird die Zusammenarbeit im Team stark vereinfacht.

Maßanfertigung und Bestellung

Dank optimierter digitaler Prozesse lassen sich auch Maßanfertigungen schnell und unkompliziert bestellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich für einen höhenverstellbaren Montagetisch in Standardgröße oder mit individuellen Maßen entscheiden – von der kurzen Lieferzeit profitieren Sie in jedem Fall.

Zudem können Sie wählen, welches ausgewählte Zubehör bereits am Arbeitstisch montiert werden soll und welches Sie lieber selbst anbringen möchten. Die Hauptbestandteile des Arbeitstisches sind immer montiert.

Montagearbeitsplatz inklusive ESD-Schutz planen: Was ist wichtig?

Für die Montage elektronischer Komponenten ist ein ESD-Arbeitstisch essenziell. Bei der Planung eines solchen Tisches kommt es auf zahlreiche Aspekte an. Dazu zählen:

  • Volumenleitfähige ESD-Tischplatte
  • Ableitfähiges Tischgestell
  • ESD-sichere Ablageflächen und Zusatzkomponenten wie Greifschalen

ESD-Schutz nachträglich berücksichtigen

Im Laufe der Planung eines Montagearbeitsplatzes können weitere Anforderungen hinzukommen. Wird z. B. nachträglich ESD-Schutz erforderlich, kann das bei herkömmlicher Planung zusätzlichen Abstimmungs- und Planungsaufwand verursachen. Der item Arbeitsplatz-Konfigurator berücksichtigt diese Möglichkeit bereits bei der Konfiguration: Zu Beginn wird abgefragt, ob ESD-Schutz benötigt wird.

Sollte sich diese Entscheidung im weiteren Verlauf ändern, lässt sich die Konfiguration einfach anpassen. Mit einem Mausklick wird aus dem normalen Montagetisch ein ESD-Arbeitstisch. Dadurch können Änderungen flexibel berücksichtigt werden, ohne die Konfiguration vollständig neu aufsetzen zu müssen.

Electrostatic Protected Area (EPA) visualisieren

Einzigartig ist die Definition und Visualisierung der Electrostatic Protected Area (EPA) beziehungsweise ESD-Schutzzone. Sie wird im Arbeitsplatz-Konfigurator daraufhin als gelb-transparente Zone dargestellt. Sobald innerhalb der EPA ein nicht ESD-sicheres Bauteil platziert wird, erscheint es als ESD-Kollision in leuchtend-gelber Farbe. Gleichzeitig können Sie frei entscheiden, ob Sie die Komponenten mit ESD-Risikopotenzial verschieben, tolerieren oder entfernen möchten.

Angaben zum ESD-Schutz in der Dokumentation

In der umfassenden Dokumentation werden unter anderem sämtliche Produkte vermerkt, die nicht ableitfähig sind. Dazu zählen auch solche, die Sie tolerieren. Es wird durch item sichergestellt, dass der Tisch gemäß DIN EN 61340-5-1 ableitfähig ist. Bei der Lieferung ist das individuelle ESD-Messprotokoll immer enthalten. Damit zeigt sich auf exemplarische Weise, wie die Konfiguration im Online Tool zu einer sicheren Lösung in der Werkhalle führt.

Sie interessieren sich für die Digitalisierung und Online Tools? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!

Zuletzt aktualisiert am: 15.09.2026