So stark vereinfacht die Nutzung des item Arbeitsplatz-Konfigurators die Planung von Montagearbeitsplätzen.
Die Arbeit an einem Montagearbeitsplatz besteht meist im Wesentlichen aus häufig wiederholten Schritten. Dadurch erhöht sich das Auftreten von Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und entsprechend auch von Fehlzeiten. Ergonomische Montagearbeitsplätze wirken dem gezielt entgegen – indem sie die spezifischen körperlichen Voraussetzungen jedes Mitarbeiters berücksichtigen. Hierbei bilden elektrisch oder manuell höhenverstellbare Montagetische und Arbeitsstühle die Basis. Hinzu kommen weitere Aspekte, beispielsweise eine den individuellen Greifraum berücksichtigende Bereitstellung von Arbeitsmitteln, Werkzeugen und Teilen. Sollen am geplanten Montagearbeitsplatz elektronische Bauteile montiert werden, müssen zudem die speziellen Anforderungen an ESD-Arbeitstische berücksichtigt werden. Zudem gilt es, den jeweiligen Montagearbeitsplatz an die Arbeitsschritte und Gegebenheiten in der Werkshalle auszurichten. Wer also seinen Montagearbeitsplatz traditionell planen möchte, muss einiges an Zeit investieren. Ein Online Tool wie der kostenfreie Arbeitsplatz-Konfigurator schafft gezielt Abhilfe: Intuitive Drag-and-Drop-Bedienung, 3D-Ansicht direkt im Browser, smarte Funktionen und eine automatisch generierte Projektdokumentation beschleunigen die Planungsarbeit erheblich.

Industrie-Arbeitsplätze online konfigurieren
Entdecken Sie die Möglichkeiten des neuen Arbeitsplatz-Konfigurators mit 3D-Ansicht und smarten Funktionen, insbesondere für den ESD-Schutz: Stellen Sie direkt im Webbrowser Ihren individuellen Arbeitsplatz für die manuelle Produktion zusammen.
MEHR ERFAHREN
Höhenverstellbare Montagetische in 3D und per Drag-and-Drop konfigurieren
Wie alle Mitglieder der Produktfamilie der item Online Tools lässt sich der Arbeitsplatz-Konfigurator direkt im Browser nutzen. Eine Installation ist somit nicht notwendig. Es genügt der Aufruf auf einem beliebigen Endgerät mit Internetverbindung, schon kann man mit der Planung des Montagearbeitsplatzes beginnen. So lässt sich die Konfiguration mit einem mobilen Endgerät genau dort durchführen, wo der zukünftige Montagetisch später auch betrieben werden soll. Maße können direkt genommen und übertragen sowie die Abstimmung mit Kollegen direkt vor Ort durchgeführt werden. Bereits zu Beginn zeigt sich ein entscheidender Vorteil für die Gestaltung eines Montagearbeitsplatzes: Bei der Tischauswahl muss der Nutzer die einzelnen höhenverstellbaren Montagetische von item und deren Produktbezeichnungen nicht kennen. Ein spezieller Filter zeigt anhand von Angaben zu Höhenverstellung (manuell oder elektrisch), Belastbarkeit sowie der Anzahl der Tischbeine und Arbeitsräume nur Tische an, die den gewählten Eigenschaften entsprechen.
Der Nutzer wird gezielt geführt, hat dabei aber immer alle Möglichkeiten, seinen gewünschten Montagearbeitsplatz zu realisieren.
Im 3D-Arbeitsbereich wird dem Anwender eine realistische und detaillierte Voransicht seines Arbeitstisches präsentiert. Hier platziert er via Drag-and-Drop die Ausstattung. Die Position, in der sich diese anbringen lassen, wird automatisch mittels Platzierungsvorschau angezeigt. Intelligente Funktionen und integrierte Regelwerke gewährleisten, dass realistische, gegebenenfalls höhenverstellbare Montagetische entstehen. Dabei fügt der Arbeitsplatz-Konfigurator beispielsweise Befestigungselemente automatisch ein. Der Nutzer wird also gezielt geführt, hat dabei aber zu jedem Zeitpunkt alle Möglichkeiten, seinen gewünschten Montagearbeitsplatz zu verändern.
Individuellen Montagearbeitsplatz online planen – und schnell geliefert bekommen
Neben seiner grundsätzlichen Benutzerfreundlichkeit bietet der Arbeitsplatz-Konfigurator weitere Vorteile: So lassen sich vorkonfigurierte Lösungen für verschiedenste Bereiche als Ausgangsbasis nutzen, was zusätzlich Zeit spart. Hierbei reicht das Spektrum vom kompakten, elektrisch höhenverstellbaren Montagetisch bis hin zum ESD-geschützten Arbeitstisch für den Einsatz in der Electrostatic Protected Area (EPA). Während der Planung seines Montagearbeitsplatzes kann der Nutzer durch das Klicken auf Info-Punkte technische Informationen aufrufen. Alle wichtigen Informationen zum Projekt finden sich in der automatisch generierten Projektdokumentation. Diese enthält einen individuellen QR-Code und eine URL, die beide direkt mit allen Projektbeteiligten geteilt werden können. Damit lässt sich der geplante Montagearbeitsplatz direkt im Arbeitsplatz-Konfigurator aufrufen und die Zusammenarbeit im Team vereinfachen.

Für den Kunden spielt es keine Rolle, ob er einen Tisch in einer Vorzugsgröße oder exakt in der für ihn optimalen Größe bei uns anfragt: Durch die Digitalisierung konnten wir unsere Prozesse so optimieren, dass unsere Kunden immer von der schnellsten Lieferzeit profitieren.
– Christian Thiel, Produktmanager und Experte für Online Tools bei item
Wenn es etwa aus Platzgründen eine Maßanfertigung sein muss, unterstützt der Arbeitsplatz-Konfigurator hier durch optimierte digitale Prozesse rund um die Bestellung. Für den Nutzer bedeutet das: Ganz gleich, ob er einen höhenverstellbaren Montagetisch in einer Standardgröße oder mit individuellen Maßen konfiguriert und bestellt – die Lieferzeit ist in beiden Fällen identisch und äußerst kurz. Zudem kann der Nutzer auswählen, welche der ausgewählten Zubehöre item für ihn bereits am Arbeitstisch montieren soll und welche er lieber selbst anbringen möchte. Die Hauptbestandteile des Arbeitstisches sind immer montiert.

Montagearbeitsplatz inklusive ESD-Schutz: Einfach online gestalten
Für die Montage elektronischer Komponenten ist ein ESD-Arbeitstisch essenziell. Bei der Planung eines solchen Tisches kommt es auf zahlreiche Aspekte an. Dazu zählen eine volumenleitfähige ESD-Tischplatte und ein ableitfähiges Tischgestell, aber auch Ablageflächen und Zusatzkomponenten wie Greifschalen, die allesamt ESD-sicher sind. Sollten inmitten der Planung des Montagearbeitsplatzes Anforderungen hinzukommen, sodass doch ESD-Schutz benötigt wird, ist dies üblicherweise mit Mehraufwänden verbunden. Beim Arbeitsplatz-Konfigurator ist das nicht der Fall: Zum einen erfolgt am Anfang der Konfiguration die Frage, ob ESD-Schutz benötigt wird, was sich entsprechend auf die weitere Konfiguration auswirkt. Zum anderen ist es ebenso leicht, diese intiale Entscheidung nachträglich noch einmal zu ändern. Mit einem Mausklick verwandelt sich dann der normale höhenverstellbare Montagetisch in einen ESD-Arbeitstisch. Umgekehrt ist es natürlich ebenso einfach.
Die Definition und Visualisierung der Electrostatic Protected Area (EPA) ist einzigartig. Sobald innerhalb der EPA ein nicht ESD-sicheres Bauteil platziert wird, ist zudem ein gelber Warnhinweis zu sehen.
Einzigartig ist auch die Definition und Visualisierung der Electrostatic Protected Area (EPA). Diese wird daraufhin in Form einer gelb-transparenten Zone dargestellt. Sobald innerhalb der EPA ein nicht ESD-sicheres Bauteil platziert wird, erscheint es als ESD-Kollision in leuchtend-gelber Farbe. Gleichzeitig kann der Nutzer frei entscheiden, ob er die Komponenten mit ESD-Risikopotenzial verschieben, tolerieren oder entfernen möchte. In der umfassenden Dokumentation werden unter anderem sämtliche Produkte vermerkt, die nicht ableitfähig sind, auch solche, die der Nutzer toleriert. Es wird durch item sichergestellt, dass der Tisch gemäß DIN EN 613-40-5-1 ableitfähig ist. Bei der Lieferung ist das individuelle ESD-Messprotokoll immer enthalten. Damit zeigt sich auf exemplarische Weise, wie die Konfiguration in einem Online Tool schließlich zu einer sicheren Lösung in der Werkshalle führt.
Sie interessieren sich für die Digitalisierung und Online Tools? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!