INSCRIPTION À LA NEWSLETTER

La programmation des robots – un jeu d’enfant sur une tablette

Il fut un temps où des connaissances en codage approfondies étaient nécessaires pour programmer un robot. 

Bien que les robots légers, comme les cobots, soient déjà plus faciles à programmer, ce défi persiste encore pour les débutants, notamment pour les robots industriels conventionnels. D’une manière générale, la programmation représente un frein sérieux à l’intégration des robots dans les PME. C’est pourquoi elles passent encore souvent à côté des nombreux avantages de la robotique – comme la réalisation plus efficace des activités sans création de valeur ou qui sont particulièrement pénibles pour les collaborateurs. Etant donné que les fondateurs d’Augmentus étaient auparavant chargés du développement des applications en robotique dans différentes entreprises, ils sont parfaitement au courant de la problématique. Déjà à cette époque, les fondateurs de la plateforme de robotique du même nom eurent l’idée de réduire considérablement ces barrières à la mise en œuvre de la robotique à l’aide d’une solution logicielle intuitive. Dès le départ, il s’agissait de s’affranchir des limites de la programmation des robots : aucune expérience en matière de robotique ou en programmation n’est requise. C’est possible grâce à une interface utilisateur graphique pilotée à l’aide d’un stylet et d’une tablette. De plus, Augmentus propose des solutions en robotique clé en mains sûres la base du système de construction modulaire MB d’item.

Faciliter la programmation des robots

Dans le témoignage utilisateur, vous verrez tous les détails concernant la plateforme robotique innovante d’Augmentus et les solutions clés en main avec la technique des profilés item. La robotique peut être si simple !
OBTENIR MAINTENANT

La programmation des robots simplifiée et des solutions clés en main avec des cobots              

A l’aide de l’interface, l’utilisateur inscrit des points de passage que le robot doit parcourir une fois sur place. Alternativement, on peut créer un profil de déplacement à partir d’une bibliothèque de modèles. Ensuite, l’intelligence artificielle (IA) se charge de l’optimisation du dessin de l’application. La programmation des robots est réalisée en quelques minutes seulement – pour différentes applications comme la pulvérisation, le polissage, la palettisation ou l’alimentation de machines. En raison d’une interface de programmation commune à tous les robots industriels et légers, les utilisateurs de la plateforme d’Augmentus peuvent utiliser en parallèle différents types et différentes marques de robot. Le logiciel traduit automatiquement les données saisies sur la tablette en langage de programmation, comme RAPID, UR-Script ou Karel. Si nécessaire, le code peut à tout moment être vérifié et adapté. De ce fait, un minimum d’effort est nécessaire pour sélectionner et adapter la configuration retenue et pour se lancer pratiquement tout de suite dans l’automatisation du processus. De plus, l’intégration de composants supplémentaires, tels que des capteurs, des préhenseurs, des ensembles de caméras et des systèmes de traitement d’image, est prise en charge.

La technique des profilés en aluminium d’item, à la fois légère et solide, convient parfaitement à la création d’une base solide pour une table de robotique mobile .

Sachant que les cobots en particulier sont faciles à transformer, la mise en œuvre est justifiée même pour des tailles de lot relativement réduites. La facilité de programmation est encore simplifiée par Augmentus. En plus de son logiciel, l’entreprise propose des solutions clés en main puisqu’une base de cobot mobile assure un supplément de flexibilité. A ce propos, Augmentus fait confiance à la technique des profilés d’item et à l’expertise du distributeur local Intermech. La technique des profilés en aluminium, à la fois légère et solide, convient parfaitement à la création d’une base solide pour une table de robotique mobile. Par exemple, des plaques de montage pour robot spécifiques peuvent être vissées directement dans la rainure du profilé. Avec plus de 4000 composants, le système de construction modulaire item offre un large choix pour l’aménagement des applications en robotique personnalisées. Par exemple, des éléments de porte et de remplissage peuvent être ajoutés pour protéger la technique de commande et les câbles sous la table de cobot mobile contre l’environnement de production. Compte tenu de ces nombreux avantages, Augmentus compte poursuivre son étroite collaboration avec item et Intermech.

Vous aimeriez être informé de toutes les nouveautés en matière d’applications en robotique innovantes ? abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !