Un maximum de liberté en matière d’aménagement : Non seulement notre nouvelle bande LED peut être découpée à une longueur quelconque, mais on peut aussi la commander individuellement avec notre contrôleur IO-Link spécialement conçu à cet effet.
A l’aide de signaux lumineux de couleur, les feux de circulation gèrent le trafic sans ambiguïté – un peu comme les témoins lumineux dans l’industrie. Alors que dans le contexte de la circulation routière, une lumière rouge demande un arrêt, dans un atelier de fabrication, elle signale un état dangereux nécessitant une intervention. Dans un environnement industriel, les couleurs sont donc également utilisées pour émettre des signaux visuels. A cet effet, notre nouvelle bande LED RGB multisegment peut adopter n’importe quelle couleur souhaitée. On y parvient grâce à la connexion à IO-Link à l’aide de notre contrôleur IO-Link spécialement conçu. Il permet de définir individuellement les fonctions lumineuses et les couleurs pour les LED. En même temps, la bande d’une longueur jusqu’à six mètres peut être découpée individuellement après chaque LED. On obtient ainsi des possibilités de visualisation optimales pour les domaines d’utilisation les plus divers dans la logistique interne et la fabrication industrielle. Cette solution fait partie de notre nouvelle ligne de produits des solutions de signalisation, commercialisée depuis 2023.

Des solutions item pour la signalisation personnalisée
Que ce soit pour afficher l’état de fonctionnement des machines ou des installations industrielles ou pour visualiser des états de processus au poste de travail : nos solutions de signalisation vous permettent d’avoir un œil sur tout.
S’INFORMER MAINTENANT
IO-Link : Un standard industriel reconnu
Les nombreuses possibilités d’adaptation de notre nouvelle bande LED sont le résultat de la connexion à un contrôleur IO-Link qui communique avec l’unité de commande de la machine par un maître IO-Link. Grâce au diagnostic étendu, à l’installation simple et au paramétrage centralisé, IO-Link est de plus en plus plébiscité pour la connexion des capteurs et actionneurs. En tant que liaison point à point bidirectionnel, IO-Link est non seulement en mesure de transmettre des commandes aux capteurs ou actionneurs connectés, mais peut aussi de consulter des mises à jour régulières concernant les états et de les retransmettre à l’unité de commande de la machine. A cet effet, le dispositif en question envoie un message d’erreur ou un avertissement au maître IO-Link, par exemple en cas de surchauffe ou juste avant la fin de la durée de fonctionnement maximale. En même temps, le maître reçoit à intervalles prédéfinis les données de processus des dispositifs individuels et peut aussi sur commande vérifier les données des appareils. Un autre avantage d’IO-Link est la possibilité de sauvegarder au niveau du maître les données de paramétrage des dispositifs connectés. En cas de remontage, il suffit de les recopier, ce qui diminue nettement le temps de connexion de chaque capteur ou actionneur.

item développe une innovation mondiale pour la connexion IO-Link
Nous avions décidé de profiter de ces avantages aussi pour notre nouvelle bande LED RGB multisegment. Le défi à relever était la création d’une interface entre la bande LED et le maître IO-Link. A ce propos, Jens-Uwe Gustmann, chef de produit pour les produits intelligents chez item, constate : « Jusque là il n’y avait aucune solution à ce problème sur le marché. C’était donc à nous de jouer. Le résultat est le contrôleur IO-Link d’item : Une innovation mondiale qui permet une communication standardisée avec une technique de connexion éprouvée pour les capteurs et les actionneurs ».
Jusque là il n’y avait aucune solution à ce problème sur le marché. C’était donc à nous de jouer.
Le principe est le suivant : Le contrôleur IO-Link est relié par trois bornes M12 au maître, à une alimentation en tension et à la bande LED, respectivement. La mise en service et la configuration sont faciles et rapides, directement au niveau du contrôleur ou par le maître IO-Link. Le résultat est une commande simple et ultraflexible de la bande LED à l’aide d’IO-Link.

Solution de signalisation selon le principe éprouvé de la construction modulaire
Tout comme le système de construction modulaire éprouvé des composants item, en combinaison avec le contrôleur IO-Link, la bande LED offre de nombreuses configurations possibles. Dans ce cas aussi, une découpe individuelle après chaque LED est possible. « Notre solution est une alternative nettement plus flexible que les témoins lumineux et feux tricolores pour machine connus. Elle sert en particulier à afficher des niveaux de remplissage, des temps de traitement et des états de processus sur les chaînes de fabrication et les postes de travail » explique M. Gustmann. « A l’aide de capteurs adaptés, on peut par exemple clairement visualiser l’état de fonctionnement des machines et des installations industrielles, permettant aux collaborateurs de tout surveiller d’un seul coup d’œil ». La protection nécessaire est assurée par un profilé d’habillage rabattable qui peut être découpé à l’aide d’une cisaille et s’adapter ainsi à la longueur de la bande LED. Aux extrémités, le profilé est fermé par un embout qui sert aussi de protecteur de cordon côté connexion pour le câble de connexion de la bande LED.
Notre solution est une alternative nettement plus flexible que les témoins lumineux et feux tricolores pour machine connus. Elle sert en particulier à afficher des niveaux de remplissage, des temps de traitements et des états de processus sur les chaînes de fabrication et les postes de travail .
La bande LED RGB multisegment avec connexion par IO-Link n’est qu’un produit de notre nouvelle gamme de solutions de signalisation. En effet, nous proposons également des témoins lumineux RGB 1 segment, des colonnes lumineuses 3 segments et des lampes RGB multisegment dans notre programme et ils sont tous paramétrables par IO-Link. Dans ce cas, la commande est réalisée au choix par des entrées de déclencheur ou par IO-Link.

Vous souhaitez être informé régulièrement sur les possibilités d’application des produits item ? Alors, ne cherchez plus : Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !