Vous verrez ici pourquoi la production manuelle est toujours indispensable pour l’industrie.
L’importance de l’automatisation ne cesse de croître. Cependant, le spectre des produits fabriqués au niveau de postes de travail manuel est toujours aussi large : En raison de leurs exigences particulières, certains domaines dépendent du travail manuel. Notamment pour la fabrication de composants délicats, le travail manuel s’impose. Les postes de travail manuel sont aussi utilisés pour les travaux de finition. Par exemple, si certaines anomalies pendant la fabrication nécessitent une correction. Qu’il s’agisse d’une grande diversité de variantes, de produits sophistiqués, de fréquents changements de produit ou de petits lots de production : dans tout ces cas, il faut faire appel à la fabrication manuelle.
Afin de faciliter certaines étapes de travail ou bien d’assurer un niveau de qualité constant, on utilise souvent différents outils. Les collaborateurs les guident et les orientent à la main. Dans ce contexte, l’efficacité est un facteur de qualité important : de l’expérience préalable ou des formations ciblées sont nécessaires. Dans cet article, nous vous présenterons trois exemples pratiques pour des postes de travail manuel : le montage de transmissions, des emballages et la fabrication de sièges. Une occasion de mettre en œuvre notre technique des profilés et notre système de postes de travail ergonomiques.
Des postes de travail manuel pour la production de transmissions et l’emballage
La société Plan B Automatisierung a développé des postes de travail manuel pour le montage. Ils sont conçus pour la production de transmissions en petit nombre. Le montage est réalisé au niveau de trois stations : prémontage, finalisation et assemblage caisse/châssis, ainsi que finalisation et montage final. Les collaborateurs qui occupent les postes de travail se chargent des séquences de montage, des validations du processus et du contrôle qualité. Ils effectuent aussi des opérations d’insertion et de vissage. Toutes les opérations d’insertion ont lieu dans une fenêtre force/déplacement. Des logements interchangeables assurent la flexibilité continue du travail : on insère les douilles, les bouchons et les joints à lèvre. Des dispositifs de serrage ont été intégrés dans les logements interchangeables en fonction des pièces. Pour les vissages, les collaborateurs se servent d’une visseuse manuelle. Elle dispose d’une commande combinée couple/angle de rotation et d’une transmission sans fil.
Un système ‘pick by light’ surveille la préparation des commandes. C’est le moment où le travail manuel rencontre le numérique .
Le poste de travail manuel chez BeWa Automatisierung est utilisé pour emballer des composants sensibles. Les étapes de travail suivantes sont réalisées : des composants sont fournis par l’intermédiaire d’une palette portepièce et retirés par les collaborateurs. Un système ‘pick by light’ surveille la préparation des commandes. C’est le moment où le travail manuel rencontre le numérique. Un signal lumineux optique indique la pièce à prélever. La personne confirme le prélèvement en appuyant sur un bouton d’acquittement. Cette opération ne confirme pas seulement le prélèvement correct. En même temps, le système de gestion reçoit un message concernant le changement du stock. Enfin, les cartons emballés sont acheminés par un convoyeur à galets jusqu’à la bande transporteuse.

La fabrication manuelle de sièges de voiture de qualité supérieure
Nous terminerons avec les postes de travail manuel de la société Irmler. L’entreprise dispose d’une expérience de longue date dans la coopération avec l’industrie automobile. Différents dispositifs permettent le montage complet des sièges de voiture particulière. Il a lieu sur des tables de travail conçues et réalisées en interne. Tous les dispositifs, tables et machines, ainsi que la technique de contrôle, doivent être exempts de bavures et d’arêtes coupantes. Sinon, le rembourrage risquerait d’être endommagé. De plus, une fabrication parfaitement propre est exigée. Cela concerne le transfert de graisse entre les machines et les dispositifs.

L’aménagement des postes de travail en production vous intéresse ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !