L’unione tra componenti e software crea la base perfetta per progetti di treni rimorchiatori personalizzati.
I treni rimorchiatori sono l’ideale quando si tratta di regolarità e previsione nel trasporto di componenti nei reparti produttivi. Sono costituiti da un veicolo trainante (trattore), carrelli portamerce (sistemi per accogliere i portacarichi con i carichi) e carrelli portacarichi (carrelli per trasportare i pallet). La sicurezza, l’efficienza e l’affidabilità dei treni rimorchiatori li rendono una componente vitale della produzione snella. Tuttavia, le aziende devono avere la possibilità di adattare facilmente tali costruzioni alle condizioni esistenti e apportare ulteriori modifiche qualora i cambiamenti nella produzione lo richiedano. Le costruzioni che utilizzano il principio modulare item sono perfette per queste applicazioni. Grazie ai componenti modulari è possibile realizzare numerose varianti e combinazioni. item Engineeringtool è uno strumento rapido e conveniente per creare telai e strutture personalizzate per i treni rimorchiatori.

Il mondo della lean production
Meno spreco e più valore aggiunto: i metodi di produzione snelli consentono di apportare miglioramenti mirati all’efficienza produttiva. Il nostro whitepaper fornisce una breve introduzione.
Quando e come vengono usati i rimorchiatori elettrici?
C’è una vasta gamma di potenziali usi per i treni rimorchiatori. Possono essere trovati in contesti diversi come aziende del settore automobilistico, fornitori di servizi logistici, stazioni ferroviarie e aeroporti. Trasportano materiali e materiale di produzione dalle scaffalature ai vari punti di approvvigionamento, generalmente aree di assemblaggio o linee di produzione. Sono utili per ottimizzare i flussi di materiale e progettare processi più snelli ed efficienti. I treni rimorchiatori assicurano che anche i piccoli lotti arrivino nel posto giusto al momento giusto e nell’ordine giusto. Oltre a raccogliere e consegnare componenti e materiali in un circuito a intervalli specifici, raccolgono e restituiscono anche i contenitori vuoti. Il processo potrebbe essere paragonato ad un produttore di latte: il lattaio porta le bottiglie piene in varie destinazioni e raccoglie le bottiglie vuote allo stesso tempo. Questo è il motivo per cui la procedura logistica interna equivalente è nota come metodo milk run. Il metodo Kanban è utilizzato per il controllo dell’intero flusso di materiale. I singoli passaggi vengono eseguiti in un ordine specifico. L’approvvigionamento avviene solo quando le scorte iniziano ad esaurirsi. Di conseguenza, è possibile evitare colli di bottiglia e scorte di grandi dimensioni.
Intelaiature e basi per il perfetto treno rimorchiatore
La cosa più importante quando si tratta di treni rimorchiatori è la flessibilità. I requisiti possono variare enormemente, soprattutto perché possono cambiare rapidamente a causa di nuovi processi di lavoro o condizioni di produzione nell’azienda. Per questo motivo, è essenziale progettare treni rimorchiatori personalizzati modificabili in qualsiasi momento. “I sistemi saldati mostrano presto i loro limiti in questo senso. Il nostro sistema, realizzato con profilati in alluminio e con i corretti connettori, produce telai che possono essere facilmente modificati in qualsiasi momento”, afferma Axel Mohr, Product Manager di item. Anche in questo caso, il principio della modularità, che ha riscosso molto successo per decenni, ha dimostrato davvero il suo valore. Tutti i componenti sono compatibili tra loro e possono quindi essere combinati in modo flessibile. Poiché i profilati in alluminio sono avvitati insieme, le sovrastrutture possono essere facilmente smontate senza essere danneggiate. È possibile creare rapidamente e facilmente sia strutture standard (per europallet o casse, ad esempio) sia sovrastrutture personalizzate e soluzioni per treni rimorchiatori. Le caratteristiche dei profilati in alluminio fanno sì che le costruzioni abbiano una rigidità eccezionale e siano estremamente robuste.

Progettazione di trasportatori merci e altro ancora: gamma completa di componenti per soluzioni personalizzate
Il Sistema dei Componenti MB e il sistema Lean Production includono numerosi componenti ideali per la costruzione di soluzioni di treni rimorchiatori. Le numerose varianti di ruote girevoli e fisse consentono un movimento e una manovrabilità perfetti. Queste sono fissate direttamente alle scanalature del telaio di supporto. Le ruote si sganciano e si spostano facilmente, il che le rende flessibili da installare. L’allineamento centrale e l’anti-torsione delle ruote fisse forniscono un’ottima stabilità direzionale. Le ruote di item sopportano carichi fino a 500 kg e, in alcuni casi, sono disponibili in versione ESD. I treni rimorchiatori dotati di queste ruote possono raggiungere velocità fino a 16 km/h. I timoni e i ganci del Sistema dei Componenti MB sono perfetti per collegare più carrelli tra di loro e al veicolo trainante. Forniscono una procedura di aggancio rapida e affidabile e sono disponibili con o senza sistema ergonomico di sollevamento automatico. I timoni con ritorno automatico in posizione con una forza di trazione di 3000 Newton o 6000 Newton possono essere inseriti nel giunto dal basso utilizzando un meccanismo azionato a pedale. Poiché i timoni possono essere montati in qualsiasi posizione sul telaio, sono in grado di avere un effetto diretto sulla manovrabilità.
I profili in alluminio della serie 8 sono ideali per la realizzazione di robusti telai per un trasporto sicuro e attento. I componenti del sistema Lean Production di item, invece, sono perfetti per la progettazione di sovrastrutture personalizzate.
Oltre a collegare tra loro più carrelli, è anche possibile collegarsi a sistemi di aggancio comunemente utilizzati nei veicoli elettrici di traino di altri produttori e a veicoli a guida automatizzata. Gli altri componenti di item che sono adatti per la progettazione di treni rimorchiatori includono le guide per carrelli elevatori, le giunzioni di protezione angolare e i pattini per carrello elevatore. La guida per carrelli elevatori è un robusto ausilio che assicura che i pallet e le scatole scorrano immediatamente nella posizione corretta quando vengono posizionati sui carrelli dei rimorchiatori. La giunzione di protezione angolare è realizzata in acciaio zincato e agisce in modo simile a un paraurti, proteggendo il telaio del carrello di trasporto da eventuali danni. Il pattino per carrello elevatore funge da guida per i carrelli elevatori, impedendo lo scivolamento del carico e della merce trasportata. I profilati in alluminio della serie 8 sono ideali per la realizzazione di robusti telai per un trasporto sicuro e attento. I componenti del sistema Lean Production, invece, sono perfetti per la progettazione di sovrastrutture personalizzate. I profilati D30 e le rulliere abbinate agli accessori come l’unità di sblocco con fermo girevole, consentono il carico e lo scarico automatico degli shooter. I componenti modulari semplificano la creazione di scaffalature e soluzioni di shooter personalizzate.

Progettazione online per la logistica semplificata
item Engineeringtool combina un design 3D flessibile con una guida utente semplice e intuitiva. Può essere utilizzato come piattaforma per la progettazione dettagliata di varie forme e dimensioni di rimorchi e portamerce per rimorchiatori. A seconda delle informazioni fornite dall’utente, questo strumento online gratuito offre solo componenti compatibili tra cui scegliere, il che riduce notevolmente il rischio di errori. Grazie alla tecnologia delle varianti integrata, le caratteristiche della configurazione del prodotto possono essere modificate in qualsiasi momento. Di conseguenza, gli utenti possono passare facilmente dai profilati standard a profilati in versione leggera. Con item Engineeringtool bastano pochi passaggi per progettare un telaio con ruote girevoli e fisse, ganci, timone e guida per carrello elevatore. Altre funzioni pratiche forniscono ulteriore supporto. La funzione di misurazione, permette di costruire telai che non corrispondano perfettamente alle dimensioni degli europallet.
Con item Engineeringtool è possibile progettare sovrastrutture, basi e telai per treni rimorchiatori in linea con le esigenze individuali.
“item Engineeringtool consente agli utenti di creare rapidamente una piattaforma che può fungere da base per la progettazione di diversi rimorchi. Questo è estremamente conveniente e consente di risparmiare tempo”, afferma Christian Thiel, Product Manager ed esperto di tool online di item. È quindi facile espandere e modificare questi rimorchi nel tool in base alle esigenze. In questo modo gli utenti possono progettare sovrastrutture, basi e telai, esattamente in linea con le proprie esigenze. Lo strumento può essere utilizzato anche per creare Karakuri/LCA (= Low Cost Automation) più complessi. Se un componente non è compatibile con un altro, il tool lo evidenzierà durante il processo di progettazione. Inoltre, il controllo di plausibilità integrato evita che i componenti vengano posizionati nella posizione sbagliata. Tuttavia, non è solo il processo di progettazione ad essere notevolmente semplificato e accelerato. C’è anche un supporto completo in tutti i passaggi successivi, ad esempio con la documentazione generata automaticamente, il collegamento allo shop e la guida di montaggio 3D animata. Chiunque cerchi di creare processi di produzione più snelli utilizzando i treni rimorchiatori troverà quindi il partner perfetto in item, grazie ai componenti modulari e all’innovativo servizio online.
Sei interessato a reportage affascinanti e innovazioni dal mondo della produzione snella? Allora abbiamo quello che stai cercando! Ti basterà iscriverti al blog item compilando il riquadro in alto a destra.