Immer informiert sein

Signaltechnik von item: LED-Streifen zur Visualisierung von Zuständen

Signaltechnik: Die Sprache der Farben in der Industrie

Die klassische Maschinenampel war gestern. Unsere neuen Signalisierungslösungen sorgen für mehr Transparenz und Prozesssicherheit in Produktion und Intralogistik.

Signaltechnik einfach erklärt:

 

  • Signaltechnik vermittelt Informationen auf eindeutige Weise – visuell, akustisch oder elektronisch.
  • Signalfarben: Rot (Gefahr), Gelb/Orange (kritisch), Grün (Normalbetrieb), Blau/Weiß (spezifische Funktionen).
  • Signalisierungslösungen von item bieten flexible, klare Visualisierung.
  • Beispiele: Signalsäule, Leuchte oder Multi‑Segment RGB LED‑Streifen.
  • Dank IO‑Link oder AIN/DIN sind die Segmente von LED-Streifenindividuell parametrierbar.
  • Breites Anwendungsspektrum durch Betriebsarten wie Countdown, Füllstand, Segmentanzeige, Markierlicht und Positions-Modus.
  • In Produktion und Intralogistik verbessert Signalisierung den Überblick, unterstützt Lean-Prinzipien und erhöht die Prozesssicherheit.

 

Eben leuchtete die Ampel noch grün, jetzt schaltet sie plötzlich auf Gelb und dann auf Rot. Fußgänger und Autos bleiben stehen und warten darauf, dass die Ampel wieder umschaltet. Schon im Kindesalter lernen wir: Die Farben signalisieren eindeutig, wie wir uns im Straßenverkehr verhalten sollen. Die Signalfarben sind dabei schon aus der Ferne gut zu erkennen.

Im Straßenverkehr spielen Ampeln, Verkehrszeichen und elektronische Anzeigetafeln eine große Rolle. Doch die Signaltechnik ist in anderen Bereichen ebenfalls maßgebend. Lernen Sie jetzt ihre Grundlagen und die besondere Bedeutung von Signalisierung in der Industrie kennen.

Was ist Signaltechnik?

Signaltechnik beinhaltet sämtliche Systeme zur Informationsübertragung mittels Signalen. Diese Signale können optisch, akustisch oder elektronisch sein. Ziele: Zustände kommunizieren, Warnungen weitergeben und Prozesse steuern. Farben haben hier die Bedeutung einer universellen Sprache.

Für die Sicherheit und Effizienz in verschiedenen Bereichen ist Signaltechnik essenziell:

  • Verkehr auf Gleisen und Straße
  • Industrie (Maschinensteuerung)
  • Gebäudeautomation
  • Telekommunikation

Was sind die zentralen Funktionen von Signaltechnik?

  • Warnen: Meldung von Gefahrensituationen, auftretenden Störungen oder anderen kritischen Situationen.
  • Leiten: Führung von Menschen oder Fahrzeugen durch den Verkehr.
  • Informieren: Anzeige von Betriebszuständen, Freigaben oder einer Begrenzung der Geschwindigkeit.

LED-Signalisierung im Testkit

Sichern Sie sich jetzt Ihr Testkit, um die item LED-Streifen direkt in Ihrem Betrieb zu testen – inklusive Controller.

JETZT BESTELLEN

Wie unterscheiden sich die verschiedenen Arten von Signaltechnik?

Die Sicherungstechnik im Schienenverkehr umfasst Signalanlagen, die an Gleisen ebenso zu finden sind wie an Bahnübergängen, Weichen und Stellwerken. Ähnlich wie im Straßen- oder Schienenverkehr ist die Bedeutung von Signalisierungslösungen im industriellen Umfeld: Hier gibt es klar definierte Farbcodes für unterschiedliche Betriebszustände von Maschinen.

Was bedeuten die verschiedenen Farben bei Signalleuchten an Maschinen?

Die Farbcodes der Signalleuchten an Maschinen dienen der Unterscheidung verschiedener Zustände. Jeder Signalfarbe wird eine bestimmte Bedeutung zugeschrieben:

Rot: gefährlicher Zustand

Signalisiert die höchste Warnstufe. Gefahr durch sich bewegende Maschinenteile oder elektrische Spannung. Systemausfälle oder Werte außerhalb der Norm. Eine sofortige Handlung ist erforderlich.

Gelb/Orange: bevorstehender kritischer Zustand

Kennzeichnung von Überlastung oder kurzzeitige Überschreitung von Normwerten. Eine Überwachung oder ein Eingreifen ist erforderlich.

Grün: normaler, sicherer Zustand

Anlage ist betriebsbereit. Keine Maßnahme erforderlich.

Blau: individuelle Bedeutung

Darf keine Bedeutung der Farben Rot, Gelb, Orange oder Grün einnehmen. Eine definierte Handlung ist erforderlich.

Weiß: neutrale Bedeutung

Anwendungsspezifische Festlegung der Bedeutung. Häufig wird die Farbe verwendet, um anzuzeigen, dass die Maschine unter Strom steht.

Welche Normen gibt es für Signalisierungslösungen im industriellen Umfeld?

Kennzeichnungs- und Codierungsgrundsätze für Anzeigengeräte und Bedienteile in Mensch-Maschinen-Schnittstellen sind in der DIN EN 60073 (VDE 0199) geregelt. Sie orientieren sich an vertrauten Farben für Lichtzeichen. Die optische Farbkennzeichnung wird für Bedienelemente und Anzeigengeräte genutzt. Da Signalleuchte und Signalsäule Bestandteil sicherheitsrelevanter Signaltechnik sind, ist die europäische Norm EN ISO 13849-1 ebenso maßgebend.

Beispiel für den Einsatz von Signaltechnik in der Industrie

Nehmen wir ein Beispiel aus der Europa-Zentrale von item am Piepersberg: „In der großen Fertigungshalle ist es schwer, einen Überblick über alle Prozesse zu behalten“, sagt Uwe Henkels, zuständig für die strategische Produktion bei item. „Viele Beschäftigte sind dort im Einsatz und es ist sehr viel Bewegung vorhanden.“ Die zahlreichen Arbeitsplätze haben hohe Aufbauten und sind schlecht einsehbar. Daher wurden sie mit Signaltechnik versehen.

Leuchten wurden oberhalb der Aufbauten platziert. Von nahezu jedem Punkt in der Halle sind diese Signalgeber gut zu sehen:

  • Leuchten sie grün, weiß der Leitstand, dass alle Plätze belegt sind und der Betrieb reibungslos funktioniert.
  • Blinken die Signalgeräte blau oder weiß, benötigen die Mitarbeitenden an den Arbeitsplätzen Hilfe.
  • Weißes Blinken bedeutet in diesem Fall, dass technische Unterstützung vom Leitstand erfolgen sollte.
  • Blinkt die Leuchte blau, ist der Beschäftigte auf Hilfe durch die Qualitätssicherung angewiesen.

Wofür lässt sich Signaltechnik in der Industrie noch einsetzen?

Mithilfe von Signaltechnik können Sie beispielsweise den Zustand an einem Arbeitsplatz einfach visualisieren. Natürlich lässt sich die Signalisierung auch ganz klassisch zur Anwendung bringen, um beispielsweise über Maschinenampeln mit den drei Farben grün, gelb und rot den Maschinenzustand anzuzeigen. Mit unseren neuen Signalisierungslösungen decken Sie somit ein breites Anwendungsspektrum ab. Dafür steht Ihnen ein breites Portfolio zur Verfügung – von der einfachen Leuchte über Signalsäulen (mit und ohne Summer) bis hin zu LED-Streifen.

Welche Vorteile bieten Signalisierungslösungen?

Mit modernen Signalisierungslösungen werden Abläufe innerhalb eines Systems transparenter. Die neuen Multi-Segment RGB LED-Streifen von item lassen sich beispielsweise einfach in Maschinenkabinen integrieren. Der LED-Streifen leuchtet vollflächig in einer Farbe und zeigt damit Prozesszustände ideal an.

Mithilfe der Signale lässt sich aber genauso gut eine ablaufende Prozesszeit visualisieren. Die leuchtenden Segmente werden dann länger oder kürzer. Der Beschäftigte weiß intuitiv, wie lange die Maschine noch läuft und wann sie stoppt. Er muss nicht dauernd zur Maschine gehen und den Prozessfortschritt überprüfen, sondern kann sich ganz auf das Signal verlassen. Auch aus einer gewissen Entfernung sieht er, ob und wann ein Eingreifen erforderlich ist.

Sorgt Signaltechnik für eine erhöhte Prozesssicherheit?

Ja, Signaltechnik sorgt dank unmissverständlicher Kommunikation für eine erhöhte Prozesssicherheit. Die leuchtstarken LED-Streifen von item lassen sich je nach Ausführung vollflächig oder segmentiert ansteuern. Per Controller mit IO-Link oder Digital- und Analog-Eingang (DIN/AIN) ist dabei jedes LED-Segment frei parametrierbar. Nicht nur die LED-Streifen, sondern auch die Multi-Segment RGB Leuchte, die 1-Segment RGB Signalleuchte und die 3-Segment Signalleuchte lassen sich per IO-Link parametrieren.

Welche Betriebsarten bietet der Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link von item?

Der Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link bietet die fünf voreingestellten Betriebsarten „Countdown“, „Füllstandsanzeige“, „Segmentanzeige“ sowie „Markierlicht“. Für die Inbetriebnahme sind somit keine Programmierkenntnisse erforderlich.

Betriebsart „Countdown“

Die Betriebsart „Countdown“ visualisiert ablaufende Prozesszeiten. Dabei lassen sich Farben, Blinkmodus und die Dauer frei wählen. Der LED-Streifen ist in einer Länge von bis zu 6.000 mm verfügbar und kann in Abschnitten von 17 mm individuell gekürzt werden. Der IO-Link-Controller ermittelt die ideale Länge des Streifens anhand eines innovativen Verfahrens.

Betriebsart „Füllstand“

Mit der Betriebsart „Füllstand“ können Sie steigende oder fallende Füllstände ideal visualisieren. Frei definierbare Warn- und Alarmschwellen warnen bei Unter- oder Überschreitung und zeigen an, dass ein kritischer Zustand erreicht ist.

„An einer Stelle im Lager stapeln wir Paletten aufeinander“, erklärt Uwe Henkels. „Kontinuierlich werden dort Paletten entnommen.“ Mit einem Multi-Segment RGB LED-Streifen lässt sich der Füllstand sehr gut abbilden. Zunächst leuchtet der Streifen bis zu der Höhe, die die Paletten erreichen, in grüner Farbe. Einzelne LEDs erlöschen, wenn der Stapel kleiner wird.

Sind nur noch wenige Paletten vorhanden, leuchtet der Streifen in der passenden Höhe gelb, dann rot. So zeigt er an, dass Paletten fehlen und nachgefüllt werden müssen. Der Staplerfahrer weiß genau, wann er neue Paletten bringen muss.

Betriebsart „Segmentanzeige“

Die Betriebsart „Segmentanzeige“ ermöglicht die gezielte Ansteuerung einzelner Abschnitte des LED-Streifens. So lassen sich diese beispielsweise wie eine klassische Maschinenampel parametrieren. Über Leucht- oder Blinkmuster können Zustände, beispielsweise auch eine Wartung oder Instandhaltung, deutlich sichtbar hervorgehoben werden.

Betriebsart „Markierlicht“

Bei der Betriebsart „Markierlicht“ leuchtet der LED-Streifen in einer Farbe und zeigt damit Prozesszustände gut sichtbar an. Dabei stehen verschiedene Blinkmuster zur Wahl und Farben können individuell angepasst werden. Bei Bedarf lassen sich die Betriebsarten auch kombinieren. Im Ergebnis haben Sie somit eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Ihre Signalisierungsaufgabe individuell darzustellen.

Betriebsart „Positions-Modus“

In diesem Modus können Sie einen LED-Streifen in bis zu zehn Segmente mit flexibler Breite unterteilen. Jedes Segment lässt sich frei verschieben. Farbe sowie Blinkeigenschaften sind individuell einstellbar. Zudem besteht die Möglichkeit, Segmente zu gruppieren und sie als parametrierbares Lauflicht zu verwenden.

Typische Anwendungsbereiche hierfür sind Regalmarkierungen, Markierungen in Regalen, Pick-by-Light, Qualitätssicherung, Testvisualisierungen, Soft-Poka-Yoke-Lösungen und die Kennzeichnung der Arbeitsbereiche von Robotern.

Braucht man Vorkenntnisse, um LED-Streifen segmentiert anzusteuern?

Nein, für die Ansteuerung der Multi-Segment RGB LED-Streifen von item brauchen Sie keine Vorkenntnisse. Der Multi-Segment RGB LED-Streifen Controllers DIN/AIN 24VDC macht es möglich: Für die Inbetriebnahme und Parametrierung reicht ein technisches Grundverständnis völlig aus.

Einzige Voraussetzung: ein WLAN-fähiges Endgerät wie ein Smartphone oder Tablet. Der LED-Streifen Controller AIN/DIN verfügt über fünf digitale Eingänge und einen analogen Eingang. Zusätzlich besitzt er drei M12-Anschlüsse, um Taster, Schalter oder Sensoren, einen Multi-Segment RGB LED-Streifen und die Stromversorgung anzuschließen.

Welche Rolle spielt Signaltechnik in der Lean Production?

Signaltechnik spielt in der Lean Production eine entscheidende Rolle. Denn sie macht visuelles Management möglich: Damit lässt sich der Status der Produktion unmittelbar und verständlich visualisieren. Probleme werden schnell erkannt (etwa mittels Andon-Signalen). Durch die Bereitstellung transparenter Echtzeit-Daten steigert sie die Effizienz, minimiert Verschwendung und fördert die aktive Beteiligung der Mitarbeitenden.

Zusätzlich unterstützt die Signalisierung das Kanban-Prinzip und trägt zur Reduzierung von Arbeitsunterbrechungen bei: Der Zustand von Anlagen und Arbeitsstationen wird durch eindeutige Signale (z. B. Grün für Normalbetrieb, Rot für Störungen) für alle sichtbar.

Warnen, leiten, informieren: Mehr Transparenz und Prozesssicherheit dank innovativer Signaltechnik

Intelligente Signalisierung sorgt nicht nur für eine Verbesserung der Transparenz und Sicherheit von Prozessen. Darüber hinaus unterstützt die Signalisierung bei der Einarbeitung neuer oder fachfremder Beschäftigter. Natürlich lassen sich Arbeitsabläufe auch über Dashboards visualisieren.

„Wir haben aber festgestellt, dass ein Dashboard nicht so einfach zu erfassen ist wie eine Informationsweitergabe über Leuchten“, so Uwe Henkels. „Außerdem werden die Farben auch über weitere Entfernungen wahrgenommen und es gibt es keine Sprachbarrieren.“ Mit geeigneter Signaltechnik lässt sich also auch die Kommunikation verbessern. Optische und akustische Signalgeber unterstützen beispielsweise bei der Verdeutlichung von Prozessen.

Farben werden auch über weitere Entfernungen wahrgenommen und es gibt keine Sprachbarrieren.

Mit unseren neuen Produkten im Bereich Signalisierung bieten wir Ihnen nun zahlreiche Möglichkeiten, um den Betriebszustand von Maschinen oder industrielle Prozesse visualisieren zu können. Durch frei einstellbare Farben und Blinkmuster profitieren Sie dabei von einem Maximum an Flexibilität.

Unsere Signaltechnik im Einsatz: Ein LED-Streifen (links) an der Decke einer Maschinenkabine gibt im wahrsten Sinne des Wortes grünes Licht. Die 3-Segment Signalleuchte (rechts) ist am Tischausleger befestigt und visualisiert den Status von Arbeitsabläufen.

Häufige Fragen zur Signaltechnik

Wofür eignet sich optische Signaltechnik besonders?

Optische Signale sind ideal, wenn Informationen sofort im Sichtfeld erkannt werden müssen und eine schnelle Orientierung entscheidend ist. Farben, Muster und Leuchtdynamiken lassen sich intuitiv verstehen. Zudem sind sie unabhängig von Sprache oder Hintergrundgeräuschen Das macht optische Signale zu einer sehr zuverlässigen und unmittelbaren Form der Informationsübertragung.

Warum setzen Unternehmen zunehmend auf Multi‑Segment‑LED‑Streifen?

Multi‑Segment‑LED‑Streifen eignen sich besonders, wenn mehr als nur ein Zustand dargestellt werden soll. Sie können mehrere Informationen gleichzeitig zeigen: etwa Fortschritte, Füllstände, Restzeiten oder Prioritäten. Unternehmen nutzen sie zunehmend, weil sie flexibel parametrierbar, großflächig sichtbar und sehr flexibel in Maschinen oder Arbeitsplätzen integrierbar sind.

Welche Rolle spielt Signaltechnik im visuellen Management?

Signaltechnik macht Prozesszustände sofort sichtbar und reduziert damit Reaktionszeiten. Anstatt Informationen aktiv suchen zu müssen, werden Mitarbeitende durch klare Signale unterstützt: Das ist ein Grundprinzip des visuellen Managements. Abweichungen, Stillstände oder Unterstützungsbedarf werden früh erkannt. So wird Verschwendung reduziert und die Prozessstabilität erhöht.

In welchen Anwendungen bieten segmentierte Anzeigen den größten Nutzen?

Segmentierte Anzeigen eignen sich besonders für graduelle oder verlaufende Informationen: Dazu gehören Füllstände, Materialverfügbarkeit, Positionierungen oder Markierungen von Arbeitsbereichen. Sie zeigen nicht nur, ob ein Zustand erreicht ist, sondern auch, in welchem Umfang.

Sie möchten regelmäßig über die Anwendungsmöglichkeiten der item Produkte informiert werden? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!

Zuletzt aktualisiert am: 19.01.2026