Mit dem neuen item Arbeitsplatz-Konfigurator hat die Zukunft der Planung von Industrie-Arbeitstischen schon begonnen.
Eine aufgabenbezogene Arbeitsplatzplanung muss immer auch den Menschen im Blick haben. Denn nicht für jeden Mitarbeiter gelten dieselben Anforderungen an einen Montage-Arbeitsplatz. Dieser muss daher sowohl auf den Prozess als auch auf den Werker abgestimmt sein – und somit ergonomischen Grundprinzipien entsprechen. Gerade wenn sich mehrere Mitarbeiter einen Arbeitsplatz teilen, empfiehlt sich ein Industrie-Arbeitstisch, der schnell und einfach an die Körpermaße und Fähigkeiten der verschiedenen Personen angepasst werden kann. Erlaubt es die Aufgabe, sollte es möglich sein, eine flexible Arbeitsposition einzunehmen, die Stehen und Sitzen im Wechsel ermöglicht. Denn wer viele Stunden in derselben Haltung verbringt, riskiert Verspannungen und sogar Schmerzen. Im Idealfall sind Arbeitstische für die Industrie daher (elektrisch) höhenverstellbar. Hinzu kommen zahlreiche weitere Aspekte, darunter Befestigungsmöglichkeiten, Materialbereitstellung, Medienversorgung und Beleuchtung. Im Falle einer Handhabung von elektronischen Bauteilen muss zudem der ESD-Schutz beachtet werden.
Wer also einen Arbeitstisch für die Industrie plus Zubehör plant, hat es üblicherweise mit einer zeitintensiven Aufgabe zu tun. Mit dem revolutionären Arbeitsplatz-Konfigurator von item ist dieser Vorgang jetzt so schnell und einfach wie nie zuvor – dank 3D-Ansicht, intuitiver Drag-and-Drop-Steuerung, einer Vielzahl an intelligenten Funktionen und auf Knopfdruck automatisch generierter Projektdokumentation. Zudem stehen dem Nutzer verschiedene vorkonfigurierte Modelle für Industrie-Arbeitstische zur Verfügung, um den Einstieg zusätzlich zu erleichtern. Ein besonderes Highlight ist die Visualisierung der Electrostatic Protected Area (EPA).
Industrie-Arbeitsplätze online konfigurieren
Entdecken Sie die Möglichkeiten des neuen Arbeitsplatz-Konfigurators mit 3D-Ansicht und smarten Funktionen, insbesondere für den ESD-Schutz: Stellen Sie direkt im Webbrowser Ihren individuellen Arbeitsplatz für die manuelle Produktion zusammen.
MEHR ERFAHREN
Arbeitstische für die Industrie so einfach und schnell wie nie zuvor planen
Nutzerfreundlichkeit wird beim Arbeitsplatz-Konfigurator großgeschrieben. Dies zeigt sich direkt beim allerersten Schritt: der Auswahl der Tischkonfiguration. Hierfür benötigt der Nutzer keine Kenntnisse über die Details der Industrie-Arbeitstische von item. Er kann sich zwar über Infopunkte informieren, doch das Entscheidende befindet sich auf der linken Seite: Ein spezieller Filter sortiert anhand der Angaben Tischkonfigurationen aus, die nicht der Auswahl entsprechen.
Der Nutzer wird gezielt geführt, behält zugleich jedoch alle Freiheiten.
Nach der Auswahl des Tischmodells muss der Nutzer entscheiden, ob dieses elektrostatisch ableitfähig sein soll. Somit wird gewährleistet, dass dieser mitunter folgenschwere Aspekt nicht übersehen wird. Falls ESD-Schutz für seinen geplanten Industrie-Arbeistisch nicht benötigt wird, klickt der Nutzer einfach auf „Nein“ – und das Thema ist erledigt. Sowohl die Auswahl des Tischs als auch die Abfrage nach ESD-Konformität zeigen auf exemplarische Weise die Funktionsweise des Arbeitsplatz-Konfigurators: Der Nutzer wird gezielt geführt, behält zugleich jedoch alle Freiheiten.
Arbeitsplatz-Konfigurator für deutliche Kosten- und Zeitersparnis
Im Auswahlmenü für die Produkt-Konfiguration lassen sich zahlreiche Einstellungen vornehmen – zu Punkten wie Energieversorgung, Tischhöhe- und breite oder den Maßen der Kabelwanne, aber auch zum ESD-Schutz sowie dem Tischaufsatz und -ausleger. Dank der übersichtlichen Konfiguration wird der Nutzer zu keinem Zeitpunkt von noch nicht relevanten Details überfordert. Besonders praktisch: Die Höhe und Breite des Industrie-Arbeitstischs kann sowohl manuell eingegeben als auch mit einem Regler eingestellt werden. Bei der Tischbreite ist es auch möglich, eine sogenannte Vorzugsgröße auszuwählen (1200, 1500 oder 1800 mm). Für die Lieferzeit spielt es keine Rolle, ob eine individuelle Breite oder Vorzugsgröße gewünscht ist – durch die Digitalisierung ist die Sonderlösung zum Standard avanciert, der Zeit und Kosten spart. Danach folgt die Arbeitsplatzausstattung: Per Drag-and-Drop lassen sich die gewünschten Komponenten einfach am Industrie-Arbeitstisch platzieren.
Da jedes Projekt eine weltweit eindeutige Projektnummer inklusive klickbarem QR-Code und eigener URL erhält, kann es leicht online mit Kollegen geteilt und besprochen werden.
Danach erfolgt die Arbeitsplatzausstattung in einer speziellen 3D-Bühne mit stufenlosem Zoom: Per Drag-and-Drop lassen sich die gewünschten Komponenten einfach am Industrie-Arbeitstisch platzieren. Hierbei hier kann aus dem großen Umfang des item Arbeitsplatzsystems geschöpft werden. Der Umfang des Katalogs wird regelmäßig erweitert.
Notwendige Befestigungselemente werden durch den Arbeitsplatz-Konfigurator automatisch eingefügt. Zudem ist es möglich, auszuwählen, dass das Zubehör bereits montiert geliefert werden soll. In diesem Fall kann der Kunde die Lösung noch schneller und sicherer in Betrieb nehmen. Der Arbeitsplatz-Konfigurator beschleunigt also nicht nur die individuelle Planung, sondern den gesamten Projektablauf. Schließlich wird mit einem Klick eine vollständige Projektdokumentation generiert. Diese enthält die Stückliste, eine isometrische Ansicht, Dreitafelprojektion, Explosionsdarstellung, Montageleitung für montiertes Zubehör sowie gegebenenfalls eine ESD-Dokumentation und Übersicht zu den ESD-Messpunkten.
Da jedes Projekt eine weltweit eindeutige Projektnummer inklusive klickbarem QR-Code und eigener URL erhält, kann es leicht mit Kollegen online geteilt und besprochen werden. Mit ebenfalls nur einem Klick lassen sich die CAD-Daten des Projekts herunterladen. Genauso leicht lässt sich die individuelle Auswahl rund um den Industrie-Arbeitstisch in den Warenkorb legen und bestellen.
Einzigartige Funktionen für die Gestaltung ESD-sicherer Industrie-Arbeitstische
Wer einen ESD-sicheren Industrie-Arbeitstisch planen möchte, der verfügt mit dem item Arbeitsplatz-Konfigurator über ein Online Tool mit Funktionen, die ihresgleichen suchen. Der ESD-Schwerpunkt beginnt bei der Frage nach der ESD-Konformität und zieht sich durch alle weiteren Schritte. Ein „Nein“ bedeutet hier übrigens keine Festlegung: Diese Entscheidung lässt sich zu jedem Zeitpunkt wieder rückgängig machen. Ein Klick genügt, um die Mechanismen der ESD-Einstellungen wieder zu aktivieren. Daraufhin wird etwa die Tischplatte in eine ESD-sichere Variante umgewandelt und ein ESD-Zentralabschluss zur Ableitung oder als Messpunkt eingefügt. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, die Electrostatic Protected Area (EPA) zu definieren, die daraufhin anschaulich visualisiert wird.
Durch ESD-Dokumentation ist garantiert, dass der gelieferte Arbeitstisch für die Industrie gemäß DIN EN 613-40-5-1 elektrisch ableitfähig ist und an den jeweils angegebenen ESD-Messpunkten geprüft wurde.
Es besteht zwar auch die Möglichkeit, mit dem Arbeitsplatz-Konfigurator den gesamten Industrie-Arbeitstisch als EPA zu definieren – doch mit stufenlosen Reglern beziehungsweise direkter Eingabe für die Höhe der EPA (oben und unten) sind sehr granulare Einstellungen möglich. Bei der Platzierung eines nicht ableitfähigen Bauteils innerhalb der EPA erscheint zudem eine gelbe Warnung. Hier kann der Nutzer frei entscheiden, ob er die entsprechenden Komponenten verschiebt oder toleriert – oder ob er auswählt, dass keine Montage dieser Bauteile erfolgen soll. Dann werden die Komponenten einfach gut verpackt mitgeliefert. In der ESD-Dokumentation sind die entsprechenden Produkte zur Sicherheit vermerkt. Durch diese ist insgesamt garantiert, dass der gelieferte Arbeitstisch für die Industrie gemäß DIN EN 613-40-5-1 elektrisch ableitfähig ist und an den jeweils angegebenen ESD-Messpunkten geprüft wurde.
Sie möchten über Montagearbeitsplätze immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie einfach den item Blog über die Box oben rechts!