So minimieren Sie das Risiko elektrostatischer Entladungen beim Transport: Entdecken Sie die Vorteile und die Technologie unserer ESD-sicheren Förderbänder.
Vom Physikunterricht in die Produktionshalle: Erinnern Sie sich noch an den beeindruckenden Bandgenerator aus dem Schulunterricht? Mit einem deutlich sichtbaren Funken hat er alle in seinen Bann gezogen. Auf ähnliche Weise bauen industrielle Förderbänder durch ihre ständige Relativbewegung zum Antrieb und Gleitblech elektrostatische Ladungen auf. Das liegt daran, dass sich unterschiedliche Materialien aneinander reiben und wieder voneinander trennen. Diese aufgebauten Ladungen suchen einen Weg, um sich auszugleichen. Konkret erfolgt dieser Ausgleich in Form einer elektrostatischen Entladung (ESD). Im Klassenzimmer ist eine solche Entladung faszinierend. Doch in der Produktionshalle kann ESD elektronische Bauteile beschädigen oder sogar zerstören. Wie lässt sich diese Gefahr reduzieren? Hier spielt das item Förderbandsystem für Sie seine Flexibilität aus: Wir haben es um ESD-sichere Transportbänder und Zahnriemen erweitert. Kombinieren Sie diese mit dem passenden item Förderer – für rundum ESD-sicheren Transport.
Förderbandtechnik von item
Erfahren Sie mehr über das item Förderbandsystem: In der Übersicht finden Sie alles zu Gurtförderern, Zahnriemenförderern, Motoren und Getrieben sowie Zubehör.
JETZT INFORMIEREN
Bedeutung von ESD-Schutz in der Produktion
ESD (engl.: electrostatic discharge = elektrostatische Entladung) entsteht durch Reibung, Kontakt und Trennung verschiedener Materialien. Dabei kommt es zwischen zwei unterschiedlich aufgeladenen Objekten zu einem unkontrollierten Ausgleich elektrischer Ladungen. In den verschiedenen Produktionsphasen können elektrostatische Aufladungen und Entladungen Schäden an elektronischen Bauteilen verursachen. Das ist die unsichtbare Gefahr von ESD: Solche Schäden führen nicht direkt zum Ausfall der Produkte. Daher fallen vorgeschädigte Bauteile beispielsweise auch nicht in einer Endprüfung auf. Im Betrieb führen sie dann aber zu einem zeitverzögerten Ausfall. Weitere mögliche Folgen sind Störungen in der Lieferkette, Produktivitätsverluste und zusätzliche Kosten. Viele elektrische Bauteile reagieren sehr empfindlich auf die schnellen und hohen Aufladungen bzw. Entladungen, die bei ESD auftreten. Schon sehr geringe Spannungen (ab 30 V) können zu Schäden führen. Sie liegen oft unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle von 3.000 V. Daher sollten Sie solche Ladungen kontinuierlich überwachen und ableiten. Für den direkten Umgang mit ESD-sensiblen (= ESDS: electrostatic discharge sensitive) Bauteilen ist die Electrostatic Protected Area (EPA) vorgesehen. Hier werden ausschließlich ESD-sichere Geräte und Materialien verwendet.
Förderbänder neigen funktionsbedingt zur natürlichen Aufladung. Hier kann es schnell zu elektrostatischen Aufladungen von über 6.000 V kommen.
– Michael Böhm, Geschäftsführer ESD-Akademie GmbH und ESD-Protect GmbH

In der Produktion stellt Bewegung eine große Herausforderung für den ESD-Schutz dar. Aufgrund ihrer Materialeigenschaften laden sich herkömmliche Förderbänder statisch auf. „Diese Aufladung kann bei Bewegungen auf dem Band besonders intensiv sein und zu elektrostatischen Aufladungen von über 6.000 V führen“, erklärt Michael Böhm, Geschäftsführer der ESD-Akademie GmbH und der ESD-Protect GmbH. Nach der ESD-Norm IEC (DIN EN) 61340-5-1 darf die Aufladung in einer EPA 100 V jedoch nicht überschreiten. Eine Aufladung über 100 V kann ESD-empfindliche Bauteile auf einem Förderband zumindest vorschädigen. Daher sollten Sie gewährleisten, dass die Ladung bereits auf Förderbändern nicht entsteht und abgeleitet wird.
ESD-sichere Förderbänder von item
Für eine reibungslose und sichere Produktion ist ein ESD-sicheres Förderband ein entscheidender Faktor: Es leistet sowohl als Unterlage zur Weiterverarbeitung von elektronischen Bauteilen als auch für den Transport zu einem EPA-Arbeitsplatz wertvolle Dienste. ESD-sichere Förderbänder sind so konstruiert, dass sie elektrostatische Aufladungen wirksam verhindern und ableiten. Hierfür stehen Ihnen im item Förderbandsystem das Transportband PUR ESD, staufähig für den Gurtförderer und der Zahnriemen T5 PA, staufähig für den Zahnriemenförderer zur Verfügung. Beide laden sich trotz Reibung nicht auf: Dank des Edelstahlblechs unter den Transportbändern und der ESD-sicheren Zahnriemenführungsleisten wird die Ladung bis zur Erdung des Motors abgeleitet. Die ESD-sicheren PUR Transportbänder verfügen über eine besonders robuste Oberfläche mit reduzierter Haftreibung. Sie sind in acht Breiten von 40 bis 400 mm erhältlich. Der Zahnriemen mit T5-Zahngeometrie und Stahlzugstrang ist durch seine reibungsarme Oberfläche ideal für den Staubetrieb geeignet. Wählen Sie hier zwischen einer Breite von 40 oder 80 mm.
Sie können den Zahnriemenförderer besonders effizient zum Transport ESD-sensibler Bauteile zwischen Arbeitsstationen integrieren.
Beim normalen Förderbetrieb werden die Güter einfach von A nach B transportiert. Staubetrieb hingegen funktioniert so, dass ein Band am Ende der Förderstrecke unter den gestauten bzw. gestoppten Bauteilen weiterläuft. Das ist etwa bei der Durchführung eines anderen Prozesschritts notwendig, beispielsweise wenn …
- ein Teil eingesetzt oder montiert wird,
- eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter etwas montiert oder prüft,
- ein Kamerasystem eine Prüfung durchführt oder
- eine Veinzelung der Bauteile notwendig ist.
Im item Förderbandsystem finden Sie grundsätzlich für beide Anwendungsfälle die passende Lösung. Für den Einsatz in einer EPA sind die staufähigen Förderer von item mit den ESD-sicher ausgeführten Bändern optimal geeignet. Der Gurtförderer hat eine geschlossene Oberfläche. Damit ist er für den Transport von Werkstücken unterschiedlicher Größe ideal. Falls es um den Transport schwerer Lasten geht, hat der Zahnriemenförderer die Nase vorn. Zudem bietet Ihnen der Zwischenraum des Zahnriemenförderers unter anderem Platz für Sensoren und Stopper. Somit können Sie ihn besonders effizient zum Transport ESD-sensibler Bauteile zwischen Arbeitsstationen integrieren.

Normierte Sicherheit durch ESD-Audits
Zum Schutz ESD-empfindlicher Bauteile sieht die Norm IEC (DIN EN) 61340-5-1 in Industriebetrieben ein ESD-Kontrollprogramm vor. Überprüfen Sie daher die Umsetzung der ESD-Schutzmaßnahmen regelmäßig. Somit stellen Sie sicher, dass der ESD-Schutz den geltenden Normen entspricht. Dies geschieht in Form von ESD-Audits. Sie werden entweder firmenintern oder durch externe Dienstleister durchgeführt. Ein häufiges Ausfallkriterium bei diesen Audits ist das Förderband. Wenn Sie in einer EPA Förderbänder beispielsweise für den Transport von elektronischen Bauteilen einsetzen, müssen diese unbedingt ESD-sicher sein.
Setzen Sie einer EPA grundsätzlich keine Förderbänder ein, die sich aufladen und somit nicht leitfähig sind.
„Ein Förderband sollte sich nicht mit mehr als 100 V aufladen, das ist der Normwert, der nicht überschritten werden darf. Wir haben aber teilweise Werte von über 3.000 V gemessen“, berichtet Herr Böhm. Ein weiterer Risikofaktor sind ESD-Behälter auf dem Förderband: Stellen Sie sicher, dass die Behälter auf einem leitfähigen Untergrund transportiert werden. Dies können Sie nur mit leitfähigen Förderbändern gewährleisten. „Sehr oft werden Förderbänder bei ESD-Audits als besonders kritisch eingestuft, da sie in der Regel keine ESD-Eigenschaften aufweisen“, so Herr Böhm. Daher dürfen in einer EPA ausschließlich Förderbänder eingesetzt werden, die nachweislich ESD-sicher ausgeführt sind.
Vorteile von ESD-sicheren Förderbändern
Durch die Varianten unserer ESD-sicheren Förderbänder stellen wir eines sicher: Sie finden die perfekte Lösung, um den unterschiedlichen Anforderungen von Produktionsumgebungen gerecht zu werden. Das Hauptziel besteht darin, die Produktionseffizienz zu steigern und die unsichtbare Gefahr der elektrostatischen Entladung zu minimieren. Ein beiliegendes Prüfzertifikat bestätigt Ihnen die Einhaltung der Grenzwerte für elektrostatische Entladungen. Sie können sich also darauf verlassen, dass die ESD-Sicherheit unserer Förderbänder nach DIN EN 61340 geprüft und zertifiziert ist. Ein weiterer Vorteil: Das item Förderbandsystem ist im kostenfreien item Engineeringtool verfügbar. Damit ist die Konstruktion von Förderbändern einfacher und schneller als je zuvor.
item Engineeringtool: Unterstützung für jeden Wissensstand
Sie möchten sich grundsätzlich über das item Engineeringtool informieren oder auf den neuesten Stand bringen? Hier finden Sie all das – und mehr: vorkonfigurierte Lösungen und den direkten Draht zu unseren Spezialisten.
Jetzt entdecken
Förderbänder einfach online konstruieren
Mit dem item Engineeringtool konstruieren Sie Förderbänder direkt online. Dafür benötigen Sie lediglich ein internetfähiges Endgerät und einen Browser. Wählen Sie zunächst zwischen einem einfachen Förderer (Gurtförderer oder Zahnriemenförderer) und doppelten Förderer (Doppelgurtförderer oder Doppelzahnriemenförderer) aus dem item Förderbandsystem. Anschließend platzieren Sie das Förderband jeweils per Drag-and-drop in einer 3D-Umgebung und konfigurieren es. Fügen Sie dann die Antriebstechnik und Ständerwerke hinzu. Dank des modularen Prinzips können Sie Ihre Förderband-Lösungen im Tool auch mit anderen item Konstruktionen kombinieren.
Auch bei Varianten profitieren Sie von der Bedienung des item Engineeringtools. Falls Änderungen nötig sind, speichern Sie das Projekt ab und passen die Konstruktion wie gewünscht an. Zusätzlich profitieren Sie von den typischen Vorteilen der Software:
- Freie und regelgestützte Konstruktion
- Automatisch generierte Projektdokumentation
- Erstellung und Export von CAD-Daten in verschiedenen Formaten
- 3D-Aufbauanleitung mit empfohlener Montagereihenfolge
- Direkte Bestellmöglichkeit im item Online Shop
Für zusätzliche Zeitersparnis können Sie auf unsere Musterlösungen zugreifen. Dabei haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder nutzen Sie Musterlösungen direkt – dank kompletter CAD-Daten und Stücklisten. Oder Sie verwenden die Anwendungsbeispiele als Inspiration für Ihre individuelle Lösung.
Die bestellten Förderbänder und Ständerwerke werden vormontiert geliefert. Sie sind innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen. What you see is what you get: Aufgrund der präzisen 3D-Darstellung im item Engineeringtool sehen Sie exakt, wie Ihre Förderband-Lösung später aussehen wird. Und mit diesem ESD-sicheren Förderband schützen Sie Ihre Bauteile vor der unsichtbaren ESD-Gefahr. Nicht immer ist es der sichtbare Funke, der Schaden anrichtet. Oft sind es die unsichtbaren Gefahren von ESD.
Sie interessieren sich für Anwendungen und Lösungen im Bereich ESD-Schutz? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie einfach den item Blog über die Box oben rechts!