Am Anfang der Erfolgsgeschichte von item Industrietechnik stand eine einfache Frage: Wie baut man Anlagen im Sondermaschinenbau schneller, effizienter und trotzdem robust?
Die Antwort: Aluminium statt Stahl – und schrauben statt schweißen. Auf dieser Grundlage entstand das erste universelle Aluminiumprofil mit Nuten und somit die Basis für den modularen item MB Systembaukasten. Für Aluminiumprofile sind nur drei Bearbeitungsschritte nötig, zudem ist Aluminium deutlich leichter als Stahl und gleichzeitig hochfest. Anpassungen lassen sich dank der unkomplizierten Verbindungstechnik auch nachträglich leicht umsetzen. Noch heute werden Komponenten aus den Anfangstagen des MB Systembaukastens eingesetzt. Auch mit neuen item Produkten aus Gegenwart und Zukunft lassen sie sich mühelos kombinieren. Da alle Konstruktionen kontinuierlich angepasst und bei Bedarf komplett neu aufgebaut werden können, war das System damals direkt anschlussfähig für die neue CAD-Technologie. Hier wurde also bereits der Grundstein für das spätere Engagement von item im Digital Engineering gelegt. An all dem zeigt sich, was item im Ganzen auszeichnet – langlebige und flexible Produkte, Kundenorientierung und Innovation.
Eine Registrierung, alle Vorteile
Von Online-Tools über CAD-Downloads bis zum Online Shop: Mit dem kostenfreien Benutzerkonto stehen Ihnen alle Vorteile der digitalen Service-Welt von item zur Verfügung.
JETZT REGISTRIEREN
Qualitätsanspruch und stetige Innovation
Von der Robustheit und Langlebigkeit der item Produkte profitieren: Intensive Tests im Prototypenbau, ein standardisiertes Prüfverfahren für Aluprofil-Verbinder und ein Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001:2015 gewährleisten höchste Qualitätsstandards. Unsere Nachkaufgarantie gewährleistet, dass die von Ihnen eingesetzten Produkte auch in Zukunft lieferbar sind. Mit item setzen Sie auf das Original – auf einen starken Partner und erstklassigen Service.
Das Sortiment und die Themenvielfalt von item wachsen kontinuierlich, aktuell sind es bereits über 4000 hochwertige Komponenten.
Zusammen mit der Flexibilität und Modularität bedeutet das für Sie ein Maximum an Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Darüber hinaus wachsen Sortiment und Themenvielfalt kontinuierlich, aktuell sind es bereits über 4000 hochwertige Komponenten. Dabei reicht das Spektrum von einem ergonomischen Arbeitsplatzsystem und einem Lean Production Systembaukasten über ein Treppen/Podeste System und Komponenten für Maschinenkabinen sowie Schutz- und Trennwände bis hin zu einem Linearsystem. Und viele dieser Produktbereiche lassen sich miteinander kombinieren, so dass Sie für nahezu jede Herausforderung eine Lösung mit item konstruieren können.

Zahlreiche Vorteile als registrierter Nutzer
Da die Wertschöpfung vor dem Kauf beginnt und auch lange danach nicht endet, ist es das Ziel von item, Sie hier bestmöglich zu unterstützen: Mit einem kostenfreien item Benutzerkonto können Sie den umfangreichen Service-Bereich vollumfänglich nutzen. Bei Nutzung der item Online Tools in vollem Umfang beschleunigt sich die Projektarbeit signifikant. Hier steht vor allem das item Engineeringtool im Zentrum. Das browserbasierte Tool für die 3D-Konstruktion mit item Komponenten ist sofort auf jedem Endgerät einsatzbereit und spart viel Zeit – etwa dank automatischer Komponenten-Ausrichtung und einfacher Platzierung per Drag-&-Drop. Ganz einfach erhalten Sie die gesamte Projektdokumentation, eine Montageanleitung sowie die CAD-Daten im von Ihnen benötigten Format. Zudem ist die Bestellung im item Online Shop nur einen Klick entfernt.
Komfortable Shop-Funktionen und Online-Weiterbildung
Als registrierter Nutzer steht Ihnen auch der item Online Shop mitsamt allen Sonderfunktionen zur Verfügung: Dazu zählen eine Warenkorb-Historie, die Verwaltung vergangener Anfragen und Bestellungen sowie die vielfältige Verwendung von gespeicherten Warenkörben. Zusätzlich ist es möglich, das item Engineeringtool und den Online Shop gleichzeitig zu nutzen. Wenn Sie beide Browser-Fenster parallel öffnen, lassen sich Komponenten aus dem Shop einfach in die Arbeitsfläche des item Engineeringtools ziehen.
In der interaktiven item Academy finden Sie sowohl Online-Trainings zu grundlegenden Bereichen des Maschinenbaus als auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Video-Kurse für Produkte von item.
Auch in Sachen Weiterbildung im Maschinenbau bietet eine Registrierung konkreten Nutzen: In der interaktiven item Academy finden Sie sowohl Online-Trainings zu grundlegenden Bereichen des Maschinenbaus als auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen (auch ohne item Benutzerkonto verfügbar) und Video-Kurse für Produkte von item.
Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!