Immer informiert sein

Konstruktion mit Aluprofilen: Mit dieser Software einfach wie nie

Diana Ulrich

Diana Ulrich ist im Produktmanagement der item Industrietechnik GmbH tätig und arbeitet am Standort Solingen. Sie verantwortet digitale Produktlösungen und unterstützt Projekte rund um die browserbasierte Konstruktion im item Online Shop und im item Engineeringtool.

Von der Konstruktion über die Dokumentation bis hin zur Abstimmung und Bestellung: Mit dem item Engineeringtool wird die gesamte Prozesskette optimiert. In diesem Blogbeitrag lernen Sie:

  • Warum klassische CAD-Programme für Standardaufgaben mit Aluprofilen oft überdimensioniert sind
  • Wie das item Engineeringtool die Konstruktion deutlich vereinfacht – ganz ohne Installation
  • Welche Funktionen die Software bietet, um Fehler zu vermeiden und Zeit zu sparen
  • Wie die automatische Auswahl von Verbindern und Zubehör funktioniert
  • Wie Sie mit wenigen Klicks eine vollständige technische Dokumentation erzeugen
  • Wie die digitale Prozesskette von der Konstruktion bis zur Bestellung abläuft
  • Wie Konstrukteure, Betriebsmittelbauer und Einkäufer gleichermaßen vom Tool profitieren

Für Standardaufgaben in der Konstruktion mit Aluprofilen, etwa im Betriebsmittelbau oder bei Grundgestellen, sind CAD-Programme häufig überdimensioniert. Zudem fehlt hier das spezielle Wissen eines Lieferanten bezüglich Aluprofil-Verbindern und Zubehörkomponenten. Das item Engineeringtool hingegen ist eine Eigenentwicklung, in die jahrzehntelanges Know-how eingeflossen ist. Es zeichnet sich durch eine intuitive Nutzerführung und regelgestützte 3D-Konstruktion aus. Automatische Verknüpfungen und Filter gewährleisten, dass Konstruktionsaufgaben erheblich schneller als in einem CAD-System umgesetzt werden. Dabei können die Nutzerinnen und Nutzer auf den MB Systembaukasten und Lean Production Systembaukasten sowie Komponenten aus dem item Arbeitsplatzsystem zurückgreifen und gewünschte Produkte per Drag-and-Drop in eine 3D-Ansicht ziehen, um dort eine Konstruktion zusammenzustellen. Inzwischen sind auch geschlossene Flächenelemente verfügbar, was die Konstruktion von Anwendungen wie materialoptimierten Tischen, Werkstattwagen oder Maschinenkabinen im Tool ermöglicht. Die kostenfreie Konstruktionssoftware für Aluprofile steht direkt im Browser zur Verfügung, Zusatzsoftware oder eine Installation werden nicht benötigt.

item Engineeringtool: Unterstützung für jeden Wissensstand

Sie möchten sich grundsätzlich über das item Engineeringtool informieren oder auf den neuesten Stand bringen? Hier finden Sie all das – und mehr: vorkonfigurierte Lösungen und den direkten Draht zu unseren Spezialisten.
Jetzt entdecken

Wie spart das item Engineeringtool Zeit bei der Konstruktion mit Aluprofilen?

Alle Funktionen im item Engineeringtool sind so gestaltet, dass sie die Nutzerinnen und Nutzer gezielt entlasten. Dies beginnt beim Produktkatalog. Er gewährleistet dank zahlreicher Filter, dass für jeden geplanten Anwendungsfall das passende Produkt gefunden wird. Durch Berechnungstools lässt sich eine Über- oder Unterdimensionierung des Projekts gezielt ausschließen. Bei den Aluprofilen beispielsweise kommen sie bei Kategorien wie Kontur, Form der Nuten, Nuttyp, Baureihe, Bauart und Länge sowie bei der Durchbiegung oder Knickung zum Einsatz. Somit ist es nicht notwendig, von vornherein bereits das konkrete Aluprofil für die Konstruktion zu kennen. Anhand der Angaben ermittelt das item Engineeringtool direkt die Profile, die den gewählten Anforderungen entsprechen. Auch die eigentliche Konstruktion mit Aluprofilen ist in der Software denkbar einfach: Via Drag-and-drop zieht man das gewünschte Produkt aus dem Produktkatalog auf die 3D-Konstruktionsfläche.

Standardaufgaben können mit dem item Engineeringtool bis zu 94 % schneller als mit einem CAD-System konstruiert werden.

Falls es Fehler in der Konstruktion gibt, werden diese sofort visualisiert. Eine Meldung weist darauf hin, zudem unterstützt das item Engineeringtool gezielt bei der Korrektur. Daraufhin lässt sich das technisch korrekte Ergebnis im item Online Shop bestellen. Mit wenigen Klicks werden zudem im „Eigenschaften“-Fenster die Produkte konfiguriert und über Parameter deren Eigenschaften bestimmt. So verändert man die Profillänge einfach durch einen Schieberegler oder eine manuelle Eingabe. Standardaufgaben können mit dem item Engineeringtool letztlich bis zu 94 % schneller als mit einem CAD-System konstruiert werden.

Welche intelligenten Funktionen bietet die Software für die Aluprofil-Verbindungstechnik?

Wie stark die Konstruktionssoftware für Aluprofile die Aufwände reduziert, lässt sich gut am Beispiel der Verbindungstechnik zeigen. So genügt es etwa, den Standard-Verbinder an ein Profil der Baureihe 5 zu ziehen. Die Software erkennt das Profil und wählt automatisch den Standard-Verbindungssatz der Baureihe 5, inklusive der dazugehörigen Gewinde- und Anschlussbearbeitung. Es geht jedoch noch einfacher: Im Fenster „Bevorzugte Verbindungstechnik“ kann man zwischen Automatik-, Standard- und Universal-Verbindungssatz wählen. Trifft man hier eine Entscheidung, dann werden Aluprofile von der Konstruktionssoftware nach der Platzierung automatisch miteinander verbunden.

Wiederkehrende Konstruktionsschritte lassen sich leicht realisieren: Die Auswahl und Duplizierung der Komponenten erfolgen mit einem Doppelklick. Somit entstehen Grundgestelle in kürzester Zeit.

 

– Torben Hohgräve, Product Owner und Experte für Online Tools bei item

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Auswahl von Abdeckpappen erfolgt ebenfalls automatisch: Nachdem die Nutzerinnen und Nutzer die Abdeckkappe im Produktkatalog ausgewählt und an die Enden der Profile gezogen haben, fügt die Konstruktionssoftware von selbst die passenden Abdeckkappen ein. Ähnlich ist es bei der Ergänzung von Bodenelementen, beispielsweise Lenkrollen. Schrauben oder anderes Befestigungsmaterial muss nicht eigens angegeben werden, da das Online Tool Kleinmaterial automatisch hinzufügt. Aufgrund solcher zeitsparenden Funktionen lenkt nichts von den konstruktiven Tätigkeiten ab. Wiederkehrende Konstruktionsschritte lassen sich ebenfalls leicht realisieren: Die Auswahl und Duplizierung der Komponenten erfolgen mit einem Doppelklick. Somit entstehen Grundgestelle in kürzester Zeit. Für die maßgenaue Verknüpfung von Komponenten lassen sich über die Tastatur Längenwerte für jedes Bauteil eingeben. Anschließend werden diese mit einer Sperrfunktion gesichert.

Wie unterstützt das Tool bei Dokumentation, Abstimmung und Bestellung?

Zeit lässt sich mit dem item Engineeringtool auch bei der Dokumentation einsparen. Durchschnittlich fallen hier bis zu zwei Stunden Arbeit an. Indem die Software für die Konstruktion mit Aluprofilen die Dokumentation in kürzester Zeit automatisch erstellt, schafft sie den Nutzerinnen und Nutzern hier ebenfalls Freiräume für wertschöpfende Aufgaben. Verfügbar ist die Dokumentation in einer kompakten, ausführlichen oder vollständigen Variante. Sie enthält unter anderem eine Stückliste, einen detaillierten Bearbeitungsplan, eine Dreitafelprojektion, eine isometrische Zeichnung mit vollständiger Bemaßung, eine Explosionsdarstellung und eine Montageanleitung. Zudem wird jede Konstruktion, die in den Warenkorb gelegt wird, mit einer weltweit eindeutigen Projektnummer versehen.

Durch die komplett digitale Prozesskette werden Fehler bei der Übertragung und Missverständnisse bei der Abstimmung vermieden. Vor allem verkürzt sich die Durchlaufzeit von Konstruktionsprojekten deutlich.

Diese sogenannte Cx-Artikelnummer genügt, um sowohl die Konstruktion zu bestellen als auch im Projectviewer zu betrachten. Mit dieser Nummer können also alle Beteiligten direkt auf die Konstruktion und alle weiteren Informationen zugreifen, was ihre Abstimmung deutlich vereinfacht. Es entsteht eine durchgängige digitale Prozesskette – von der Konstruktion über die Zusammenstellung der Daten bis hin zu deren Übertragung in die Dokumentation und in den Warenkorb. Dadurch können Fehler bei der Übertragung sowie Missverständnisse vermieden werden. Vor allem verkürzt sich die Durchlaufzeit von Konstruktionsprojekten deutlich. Die einfache Bestellung im item Online Shop und die schnelle Verfügbarkeit der item Komponenten gewährleisten den Versand der bearbeiteten Profile und dazugehörigen Kleinteile in kürzester Zeit. Somit können die Kunden die Konstruktion zeitnah nutzen.

Häufig gestellte Fragen zum item Engineeringtool:

Was ist das item Engineeringtool?

Eine browserbasierte, kostenlose Konstruktionssoftware speziell für die Arbeit mit Aluprofilen
aus dem item Systembaukasten. Es vereint 3D-Konstruktion, Konfiguration, Dokumentation und Bestellabwicklung in einem Tool.

Muss ich Software installieren, um das Tool zu nutzen?

Nein, das item Engineeringtool ist direkt über den Browser nutzbar – ohne Installation oder Updates.

Welche Vorteile bietet das Tool im Vergleich zu klassischen CAD-Systemen?

Es spart bis zu 94 % der Konstruktionszeit bei Standardaufgaben, erkennt Fehler automatisch und führt regelbasiert zur optimalen Produktwahl.

Unterstützt das Tool auch die Bestellung der Konstruktion?

Ja, alle Projekte können direkt in den item Online Shop überführt und bestellt werden – inklusive eindeutiger Projektnummer zur Abstimmung mit dem Kollegium.

Welche Produkte sind im Tool enthalten?

Alle Komponenten aus dem MB Systembaukasten, Lean Production Systembaukasten sowie dem item Arbeitsplatzsystem.

Sie interessieren sich für die Digitalisierung und die Zukunft des Maschinenbaus? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!

Zuletzt aktualisiert am: 14.07.2025