Immer informiert sein

Konstruktionsprogramm für den Maschinenbau und weitere Tools

Diana Ulrich

Diana Ulrich ist im Produktmanagement der item Industrietechnik GmbH tätig und arbeitet am Standort Solingen. Sie verantwortet digitale Produktlösungen und unterstützt Projekte rund um die browserbasierte Konstruktion im item Online Shop und im item Engineeringtool.

Individuelle Projekte aller Art direkt im Browser planen – und dank innovativer Funktionen auch bei Dokumentation und Bestellung Zeit sparen. 

Aufgrund ihres Funktionsumfangs sind viele CAD-Programme für Standardaufgaben überdimensioniert. Dazu gehört beispielsweise die digitale Konstruktion von Betriebsmitteln. Bei der Entwicklung des item Engineeringtools, eines kostenfreien Online-Konstruktionsprogramms für den Maschinenbau, standen Effizienzsteigerung und Nutzerfreundlichkeit dezidiert im Fokus. Intuitive Bedienung und schlankere Prozesse ermöglichen eine deutliche Zeitersparnis, auch bei der Dokumentation und Beschaffung. Das kostenfreie Angebot in puncto Online Tools von item geht jedoch weit darüber hinaus: Ob für die Definition von Profilbearbeitungen, die Gestaltung von ergonomischen Industriearbeitsplätzen oder die Auslegung, Auswahl und Inbetriebnahme von Lineareinheiten – für all diese Aufgaben gibt es die passende item Software.

Wie digital ist der europäische Maschinenbau?

Ein aufschlussreicher europäischer Ländervergleich und zahlreiche Empfehlungen: Nutzen Sie die Erfahrung von 295 Entscheidern aus dem Bereich Konstruktion!
Jetzt sichern

Online-Konstruktionsprogramm für den Maschinenbau mit Plausibilitätsprüfung

Beim item Engineeringtool handelt es sich um ein Konstruktionsprogramm für den Maschinenbau, das auf jedem internetfähigen Endgerät mit Webbrowser genutzt werden kann. Auf Zusatzsoftware, Downloads oder spezielle Hardware ist man bei dem Online-Konstruktionsprogramm also nicht angewiesen. Im Online Tool, das kontinuierlich erweitert wird, lassen sich Komponenten via Drag-and-drop in einer 3D-Umgebung platzieren. Funktionen wie beispielsweise der integrierte Produktfinder und die automatische Plausibilitätsprüfung bei der Platzierung von Verbindungstechnik vereinfachen die Konstruktionsarbeit zusätzlich. Die für Verbindungen notwendigen Profilbearbeitungen werden automatisch mit eingefügt, was zusätzlich Zeit spart. Standardaufgaben können daher mit dem Konstruktionsprogramm für den Maschinenbau bis zu 94 % schneller als mit CAD-Software bearbeitet werden. Die Generierung einer umfassenden Projektdokumentation mitsamt animierter 3D-Aufbauanleitung für die Montage und direkte Anbindung an den item Online Shop bieten zusätzliche Mehrwerte.

Dank der individuellen Artikelnummer sowie der uneingeschränkten Verfügbarkeit des item Engineeringtools in der Cloud bestehen beste Voraussetzungen für kollaboratives Arbeiten.

Jede Konstruktion aus dem item Engineeringtool, die in den Warenkorb gelegt wurde, wird mit einer weltweit einzigartigen, sogenannten Cx-Artikelnummer versehen. Mit dieser Artikelnummer lässt sich bei jedem item Händler eine Bestellung tätigen. Kundinnen und Kunden müssen sich also nicht mehr mit verschiedenen Artikelnummern beschäftigen – es gibt nur noch eine Nummer für alle Aufgaben. Daher ist auch das Teilen von Konstruktionen mit Kolleginnen und Kollegen, Partnern oder Kundinnen und Kunden ausgesprochen unkompliziert. Diese Artikelnummer muss lediglich im Projectviewer eingegeben werden – einer zum Online-Konstruktionsprogramm gehörenden Software, in der Projekte betrachtet werden können. Dank dieser individuellen Artikelnummer sowie der uneingeschränkten Verfügbarkeit der Software in der Cloud bestehen also beste Voraussetzungen für kollaboratives Arbeiten. Zeitraubender Versand von großen CAD-Daten oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund verschiedener Softwareversionen gehören damit der Vergangenheit an.

item Konfiguratoren für Profilbearbeitungen und Arbeitsplatzgestaltung

Die manuelle Definition von Profilbearbeitungen ist nicht nur aufwändig, sondern auch fehleranfällig: Welche Bearbeitungen werden überhaupt für einen bestimmten Verbinder benötigt? Stimmen die Abstandsmaße? Beides muss im 3D-CAD und in der Zeichnungsableitung berücksichtigt werden. Und wie kommt man auf den Einkaufspreis? Genau hier setzt das item Machiningtool an: Verbinder und maschinelle Bearbeitungen können hiermit einfach am gewünschten Profil platziert werden. Durch die eindeutige Cx-Artikelnummer wird auch hier die direkte Bestellung im item Online Shop ermöglicht. Im Machiningtool sind sämtliche Profile aus dem MB Systembaukasten enthalten. Gerade bei der Suche nach dem passenden Profil zeigt sich exemplarisch, wie das item Machiningtool den Nutzerinnen und Nutzern die Arbeit erleichtert. Durch Filter, etwa zur gewünschten Länge oder zum Maximalgewicht, wird die Auswahl an Profilen im MB Systembaukasten gezielt reduziert. Einem integrierten Belastungsrechner ist dabei zu entnehmen, auf welche Profile man dabei aufgrund der Aspekte Durchbiegung und Knickung setzen sollte. Schließlich erstellt die kostenfreie Software zu jedem Projekt automatisch eine umfassende 2D-Dokumentation.

Im Arbeitsplatz-Konfigurator werden per Drag-and-drop in einem 3D-Arbeitsbereich Komponenten platziert. Aspekte wie die Berücksichtigung des individuellen Greifraums oder eine entsprechend optimierte Materialbereitstellung können daher besonders gut bei der Planung berücksichtigt werden.

– Christian Thiel, Produktmanager und Experte für Online Tools bei item

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Montagearbeitsplatz-Gestaltung erfährt durch den entsprechenden Konfigurator von item ebenfalls eine deutliche Vereinfachung. Wie auch das item Engineeringtool verfügt der Arbeitsplatz-Konfigurator über einen Arbeitsbereich mit 3D-Darstellung. Per Drag-and-drop wird hier die Ausstattung platziert. Aspekte wie die entsprechend optimierte Materialbereitstellung können besonders gut bei der Planung berücksichtigt werden, da sie sofort realistisch visualisiert werden. Intelligente Funktionen und integrierte Regelwerke führen die Nutzerinnen und Nutzer gezielt zur praktikablen Lösung, die anschließend im item Online Shop bestellt werden kann. Dank sorgfältiger Planung und langfristigen Lieferantenbeziehungen kann item auch in Krisenzeiten Lieferfähigkeit garantieren. Die Nutzerinnen und Nutzer besitzen jederzeit die Freiheit, eigene individuelle Ideen umzusetzen. Vorkonfigurierte Tischmodelle erleichtern den Einstieg zusätzlich. Zudem ist es aktuell in keiner anderen Software möglich, die Electrostatic Protected Area (EPA) zu definieren und zu visualisieren. Das sorgt für Sicherheit bei entsprechend konfigurierten Tischen.

Mit praktischem Online Tool Lineartechnik auswählen, auslegen, dokumentieren und bestellen

Nicht nur Online-Software für die Konstruktion mit Aluprofilen, für Profilbearbeitungen oder zur Arbeitsplatzgestaltung für die Montage finden sich im kostenfreien Service-Angebot von item. Mit dem item MotionDesigner® wird auch die Auswahl und Auslegung von Automationslösungen deutlich vereinfacht. Ob Geschwindigkeit, Nutzlast, Hublänge oder Rahmenbedingungen wie Einschaltdauer oder Einsatzgebiet: Sämtliche relevanten Parameter fragt die intuitive Auswahl- und Konfigurationssoftware für Lineartechnik automatisch ab. Anhand der Angaben erhalten die Nutzerinnen und Nutzer in kürzester Zeit eine optimal zur individuellen Transportaufgabe passende Kombination aus Lineareinheit, Motor, Steuerung und weiterem Zubehör (wie Kabel und Steuerungskomponenten).

Im item Online Shop lässt sich die mit dem item MotionDesigner®ermittelte Konfiguration direkt bestellen, zudem kann sie in die Inbetriebnahme-Software item MotionSoft® übernommen werden.

Auch die Dokumentation inklusive aller technischen Spezifikationen und CAD-Daten der Lineareinheiten wird automatisch erstellt. Als vollständige Projektdokumentation kann sie dann heruntergeladen werden. Im item Online Shop lässt sich die ermittelte Konfiguration direkt bestellen, zudem kann sie über eine Konfigurationsdatei aus dem item MotionDesigner® in die Inbetriebnahme-Software item MotionSoft® übernommen werden. Diese übernimmt das definierte Fahrprofil und führt die Nutzerinnen und Nutzer in einem gelenkten Prozess durch den Prozess der Inbetriebnahme. Hierbei erfolgen eine eigenständige Prüfung des Systems und eine Ermittlung der optimalen Parametereinstellungen für den Betrieb der Lineareinheit. Daher ist die Inbetriebnahme besonders schnell, einfach und sicher. Auf einer speziellen Support-Seite ist zudem wertvolles Know-how zum item Linearsystem zu finden – von Webcasts und Webinaren über Online-Traings bis hin zu einem FAQ.

Sie interessieren sich für die Digitalisierung und Konstruktionsprogramme für den Maschinenbau? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!