Les jours raccourcissent et les fêtes de fin d’année approchent – et l’année 2021 se termine. Il est donc grand temps pour la rétrospective annuelle de nos points forts !
Etant donné qu’item fait partie des pionniers de l’ingénierie numérique, le blog item évoque depuis des années la transition numérique dans la construction mécanique et dans la construction. A ce propos, l’année 2021 n’a pas fait exception, bien au contraire : En effet, dès le mois de janvier, il y avait un aperçu passionnant des avantages que procure la réalité virtuelle pour la gestion de la production. D’ailleurs, la coopération entre item et la start-up Halocline, présentée dans cet article, ne se limite pas à item Engineeringtool. On peut aussi tester les tables de travail créées dans le module de configuration de poste de travail dans la réalité virtuelle. Dans un article détaillé, nous avons mis en avant l’utilitaire de l’année : Avec vue 3D, commande intuitive par glisser-déplacer et des fonctions intelligentes, comme la visualisation de la zone EPA, la planification d’un poste de travail de montage individuel est plus simple que jamais. D’autres articles sur la transition numérique ont abordé des sujets tels que l’avenir du métier d’ingénieur, des exemples d’industrie 4.0 ou les possibilités de la numérisation pour le montage.
Plonger dans le monde de la production « lean »
Depuis les premiers jours, la philosophie « lean » a été le fidèle compagnon du blog item. Au début de l’année, nous avons publié une autre partie de notre série « lean » populaire : Nous nous sommes rendus à Kolí en République Tchèque, où le constructeur automobile Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ ; anciennement : TPCA) a réalisé sur la base du système de construction modulaire pour la production « lean » un pont karakuri/LCA de grand format. Les jeunes universitaires s’enthousiasment également pour cette forme d’automatisation qui renonce aux systèmes d’entraînement pneumatiques, électriques ou hydrauliques. Nous avons pu le démontrer dans un article sur la NORDAKADEMIE. Le professeur Volker Ahrens y propose un module d’enseignement consacré au karakuri/LCA. Dans ce cadre, les étudiants découvrent les principes de base et acquièrent de l’expérience pratique en matière d’automatisation mécanique et de travail d’équipe. Bien que les principes du flux poussé et flux tiré aient été mentionnés plus d’une fois déjà, il manquait encore un article avec un comparatif détaillé. De notre comparaison, parue au mois de juillet, il ressortait en particulier comment le principe du flux tiré permet de réduire le temps de passage de manière ciblée.

De nombreuses applications en robotique dans l’industrie
Le marché des robots continue sa forte croissance. Afin d’encore mieux cerner le vaste sujet des applications en robotique, il existe depuis peu une rubrique spécifique à ce sujet sur notre blog. Les robots légers, tels que les cobots, suscitent l’enthousiasme en raison de leur grande flexibilité qui leur permet de fournir une assistance précieuse dans de nombreux domaines d’utilisation. Notamment pour les tâches répétitives, peu ergonomiques, comme la palettisation, l’alimentation de machines, le vissage et le soudage ainsi que le montage le tri, les cobots conviennent à merveille. La technique des profilés item permet de créer des solutions flexibles et sûres afin d’intégrer des robots légers et aussi des robots industriels de façon optimale dans la production existante. Dans cette nouvelle rubrique de blog, vous trouverez d’autres articles au sujet de leurs avantages et de leurs possibilités d’application.

La technique des profilés item à la frontière de l’infini
La créativité de nos clients et de nos partenaires de coopération nous surprend chaque année avec des idées extraordinaires. Notre principe de construction modulaire offre la flexibilité nécessaire à leur réalisation. Ce qui nous a particulièrement impressionné en 2021, c’était de retrouver notre technique des profilés au cinéma. Etant donné que l’équipe du film de science-fiction « Stowaway » exigeait un équipement de qualité, des lignes nettes et un système modulaire, le système de construction modulaire MB a été retenu. Il a servi non seulement à la structure de base d’une station spatiale, mais aussi à réaliser de façon modulaire des lits, des escaliers et des cloisons. Désormais, « Stowaway » est disponible en streaming sur toutes les plateformes courantes.
Ce qui nous a particulièrement impressionné, c’était de retrouver notre technique des profilés au cinéma.
Prenons un peu de hauteur avec l’exemple d’application suivant : des étudiants suisses ont développé une fusée hybride afin de réaliser une expérience en apesanteur à une altitude de 9,6 km. Pour la construction d’une station de ravitaillement à distance pour le combustible de la fusée et pour des « rocket trackers » spécifiques servant à la localisation, l’équipe a fait appel aux profilés du système de construction modulaire MB. C’est la société Franka Emika qui a trouvé une solution impressionnante à un défi terrestre (malheureusement) toujours d’actualité : La réalisation automatique de tests covid par un robot permet de réduire nettement le risque d’infection pour les personnes testées et le personnel médical. En même temps, les capacités de test peuvent être augmentées rapidement. Le robot testeur est entouré d’une cabine en profilés X.
Nous espérons que cette année encore, vous avez trouvé des sujets intéressants et inspirants sur notre blog. A tous les lecteurs du blog item, à nos clients et à nos partenaires, nous souhaitons de Joyeuses Fêtes et présentons nos Meilleurs Vœux pour la nouvelle année ! Après un petit congé de Noël, le blog item reprendra ses publications le 12 janvier 2022.