Le giornate si accorciano e le festività natalizie si avvicinano: anche il 2021 sta volgendo al termine. Come ogni anno, è giunto il momento di passare in rassegna il meglio del nostro blog.
Poiché item figura tra i pionieri della progettazione digitale, da anni sul nostro blog ci occupiamo intensamente della digitalizzazione dell’industria meccanica e della progettazione. Nel 2021 non siamo stati da meno, al contrario: in gennaio abbiamo proposto un interessante approfondimento sui vantaggi forniti dalla realtà virtuale per la progettazione della produzione. La collaborazione tra item e la startup Halocline presentata nel nostro blog non si limita all’item Engineeringtool. La realtà virtuale permette di sperimentare anche i tavoli da lavoro realizzati con il configuratore di postazioni di lavoro. In un articolo dettagliato abbiamo illustrato il tool protagonista del 2021: con vista 3D, comando intuitivo tramite drag and drop e funzioni intelligenti come la visualizzazione dell’area EPA, progettare una postazione di montaggio personalizzata non è mai stato così semplice. Ulteriori articoli sulla digitalizzazione affrontano temi quali il futuro della professione di ingegnere, gli esempi di Industria 4.0 o le opportunità offerte dalla digitalizzazione nel montaggio.
Immergersi nel mondo della lean production
La filosofia lean è da sempre l’immancabile protagonista del blog item. All’inizio di quest’anno abbiamo pubblicato un nuovo capitolo dell’amata serie lean: siamo entrati nell’azienda ceca Kolí, dove, sulla base del sistema dei componenti lean production, la casa automobilistica Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ; ex TPCA) ha realizzato un ponte Karakuri/LCA di grandi dimensioni. Anche i giovani universitari sono entusiasti di questa forma di automazione che non richiede azionamenti pneumatici, elettrici o idraulici, come illustrato in un articolo sulla NORDAKADEMIE. Lì, il professor Volker Ahrens offre un modulo didattico specifico su Karakuri/LCA. Grazie ad esso gli studenti universitari apprendono i principi fondamentali e maturano preziose esperienze pratiche sull’automazione meccanica e l’organizzazione del team. Sebbene i principi push e pull siano stati menzionati spesso negli articoli passati, finora non erano mai stati posti l’uno di fronte all’altro. Dal confronto pubblicato in luglio emerge chiaramente come il principio pull sia in grado di ridurre in maniera mirata il tempo di ciclo.

Le molteplici applicazioni della robotica nell’industria
Il mercato dei robot continua ad espandersi. Per fornire un quadro ancora migliore del vasto tema delle applicazioni robotiche, nel nostro blog abbiamo creato una nuova categoria dedicata. I robot leggeri, come i cobot, sono particolarmente apprezzati per la loro elevata flessibilità che li rende un supporto prezioso in numerosi campi di impiego. I cobot vengono impiegati in maniera ottimale soprattutto nelle attività ripetitive e non ergonomiche come la pallettizzazione, l’alimentazione della macchina, l’avvitamento e la saldatura, nonché nel montaggio e nello smistamento. La tecnica dei profilati item consente di realizzare soluzioni sicure e flessibili per un’integrazione ottimale dei robot leggeri e di quelli industriali nella produzione esistente. Nella nuova categoria del blog trovate ulteriori articoli su vantaggi e possibili applicazioni.

Con la tecnica dei profilati item, il movimento non conosce confini
Ogni anno la creatività dei nostri clienti e partner dà vita a idee uniche e sorprendenti. E il nostro principio modulare offre la flessibilità necessaria per trasformarle in realtà. Nel 2021 è stato particolarmente entusiasmante portare la nostra tecnica dei profilati sullo schermo cinematografico. Dal momento che la troupe del film di fantascienza “Estraneo a bordo” attribuiva grande importanza ad aspetti quali elevata qualità del materiale, contorni definiti e modularità del sistema, ha optato per il Sistema dei Componenti MB. Esso ha permesso di realizzare in maniera ottimale non solo la struttura di base di una stazione spaziale, ma anche letti, scale e pareti divisorie. Nel frattempo, “Estraneo a bordo” è disponibile in streaming su tutte le principali piattaforme.
Portare la nostra tecnica dei profilati sullo schermo cinematografico è stato particolarmente entusiasmante.
Nella prossima applicazione raggiungeremo altezze impressionanti: alcuni studenti universitari svizzeri hanno sviluppato un razzo ibrido per compiere un esperimento in assenza di gravità a 9,6 chilometri di altezza. Per realizzare una stazione remota di rifornimento per il combustibile e gli speciali localizzatori del razzo, il team si affida ai profilati del Sistema dei Componenti MB. Franka Emika ha trovato una soluzione sorprendente a una sfida concreta (purtroppo) ancora onnipresente: l’esecuzione automatica dei test per il coronavirus da parte di un robot consente sia di ridurre significativamente il rischio di infezione per persone sottoposte a test e personale sanitario, sia di aumentare rapidamente la capacità di esecuzione dei test. Il robot che esegue i test è racchiuso all’interno di una cabina realizzata con i profilati X.
Ci auguriamo che i temi affrontati nel nostro blog abbiano suscitato interesse e siano stati di ispirazione anche quest’anno. Auguriamo buone feste e felice anno nuovo a tutti i lettori del blog item, ai clienti e ai partner. Dopo una breve pausa natalizia, la pubblicazione dei nuovi articoli riprenderà il 12 gennaio 2022.