Come un progetto studentesco sta mostrando la strada da seguire per una gestione delle erbe spontanee rispettoso dell'ambiente. L'uso di diserbanti nell’agricoltura presenta rischi significativi per l'uomo e l'ambiente. I resi... Continua a leggere

Kit dimostrativo
Per provare il sistema dei componenti item e sperimentarne i vantaggi sono disponibili gratuitamente tre kit dimostrativi.
INFO
Tutti gli articoli
Le catastrofi naturali come gli incendi boschivi sono in aumento e necessitano di un inter... Continua a leggere
Mostrare i prodotti sotto la luce migliore non è mai stato così semplice. La nostra te... Continua a leggere
Montaggio rapido, massima flessibilità e ampia scelta di componenti. Ecco come il sistema ... Continua a leggere
Ti sei mai chiesto come sarebbe vivere su un altro pianeta? O se lì si possano trovare ris... Continua a leggere
Entro il 2025 il Senegal vuole ridurre le proprie emissioni di CO2 del 37% rispetto al 201... Continua a leggere
Comprendere le differenze e selezionare in modo mirato i profilati in alluminio giusti. Ec... Continua a leggere
Con l'introduzione del concetto hyperloop nel 2013, il visionario tecnologico Elon Musk ha... Continua a leggere
I profilati KH privi di metallo di item vengono utilizzati presso l’Università Tecnica di ... Continua a leggere
Con la costruzione e il lancio di un razzo ibrido, gli studenti svizzeri hanno realizzato ... Continua a leggere
In un'intervista ad un esperto: numerosi consigli pratici per gli utilizzatori del Sistema... Continua a leggere
Come un progetto studentesco sta mostrando la strada da seguire per una gestione delle erb... Continua a leggere
Con sede a Lubiana, in Slovenia, Ercigoj Embroidery crea meravigliose opere d’arte ricamat... Continua a leggere
Negli ultimi decenni sono stati compiuti enormi progressi nel miglioramento della sicurezz... Continua a leggere
Localizzare i sopravvissuti al terremoto non è un compito facile per le squadre di soccors... Continua a leggere
Con l'aumento dei casi durante la seconda ondata della pandemia, vi è anche una crescente ... Continua a leggere
Il nuovo festival digitale "Sankt Elektronika" si sarebbe dovuto tenere a San Gallo, in Sv... Continua a leggere
Costruire con i profilati in alluminio offre numerosi vantaggi, ma a volte è consigliabile... Continua a leggere
Sentirsi a casa grazie alla combinazione di profilati e tecnologia lineare. La crescent... Continua a leggere
Le nuove leve progettano la mobilità del futuro. Dalle tecnologie di azionamento ai mo... Continua a leggere
Non si è mai troppo vecchi per questo: i mondi in miniatura fanno la gioia di grandi e pic... Continua a leggere
Nella moderna produzione automobilistica, la modularità e la flessibilità di progettazione... Continua a leggere
Gli apprendisti del CHEMPARK fanno lezione sui banchi da lavoro modulari in alluminio. ... Continua a leggere
Fai-da-te con lo YouTuber Patrick e il suo cesto portabagagli perfetto. Ogni minuto, 40... Continua a leggere
Robusti, affidabili, versatili: i connettori per profilati di alluminio del Sistema dei Co... Continua a leggere
Perché la robotica di ultima generazione può offrire nuove opportunità all’umanità. Seb... Continua a leggere
Il Baltic Sea Circle Winter Edition è un’avventura spettacolare, e raccoglie donazioni per... Continua a leggere
Un collaudo scrupoloso delle biciclette è essenziale per la sicurezza dei ciclisti. Son... Continua a leggere
Dalla progettazione di un’auto in miniatura e uno stand espositivo, al lavoro di squadra: ... Continua a leggere
I giovani ingegneri della Germania si stanno preparando per la corsa di auto a energia sol... Continua a leggere
Una spettacolare installazione fieristica ha caratterizzato il lancio ufficiale di una str... Continua a leggere
Un imprenditore di Chemnitz ha progettato una postazione trucco mobile per facilitare il l... Continua a leggere
A Eindhoven la folla è rimasta davvero stupita dall’interattiva installazione luminosa pro... Continua a leggere
I progetti finali degli studenti dimostrano di volta in volta l'inventiva della giovane ge... Continua a leggere
Tecnica di collegamento per profili in alluminio sul banco prova. Avvitare invece di sa... Continua a leggere
Al centro di Madrid c’è un negozio di scarpe con un arredamento d’interno insolito da scop... Continua a leggere
Le cattive abitudini quando si scrive a mano sono difficili da correggere in seguito. Cosa... Continua a leggere
Come può una soluzione modulare rivoluzionare la produzione di cocktails. Gusto fruttato... Continua a leggere
Il tabellone a 360° più grande al mondo nel più grande centro di consegna delle automobili... Continua a leggere
Tavole essenziali: senza queste non esisterebbe il teatro. Anche la pratica soluzione per ... Continua a leggere
Sono l’attrazione principale del festival Güterhallenfest a Solingen: “The cubes”. Dieci c... Continua a leggere
All’università RWTH di Aquisgrana, l'acqua è anche un oggetto di ricerca costoso. Le a... Continua a leggere
In che modo la facoltà di ingegneria edile, energetica e ambientale utilizza una struttura... Continua a leggere
Per molto tempo, i telai sono stati tradizionalmente saldati con l'acciaio nella costruzio... Continua a leggere
Alluminio nella corsia di sorpasso: come il know-how di Solingen e della Spagna regala bri... Continua a leggere
Per attirare l'attenzione sulla World Trial Cup a Berlino, il coordinatore della Coppa Fra... Continua a leggere