Actuellement, la sonde spatiale JUICE est à la recherche de vie extraterrestre. Airbus a fait appel au système d'escaliers et de plateformes d’item pour une installation d’essai destinée au bras de mesure de la sonde. Airbus ne... Continuer la lecture

Un seul principe, une diversité sans limite
La solution optimale pour la construction mécanique et des équipements de production : Pour en savoir plus sur les avantages du système de construction modulaire d’item.
S’informer maintenant
Tous les articles
A l’aide d’une presse à estamper innovante, cet item pluspartner ERWEMA comment l’auto... Continuer la lecture
Moins de couleurs, mais plus de fonctionnalité : en utilisant plus de 2500 dispositifs ave... Continuer la lecture
Il n’a jamais été aussi facile de présenter des produits sous leur meilleur jour. Notr... Continuer la lecture
Montage rapide, flexibilité maximale et une large gamme de composants : Vous verrez ici l’... Continuer la lecture
Vous êtes vous déjà demandé comment serait la vie sur une autre planète ? Ou s’il est poss... Continuer la lecture
A l’horizon 2025, le Sénégal aimerait réduire ses émissions de CO2 de 37 % par rapport à l... Continuer la lecture
Distinguer les différents types et choisir le bon profilé alu : voici comment savoir quel ... Continuer la lecture
L’un des principaux objectifs de la société actuelle consiste à trouver des réponses au ma... Continuer la lecture
Avec sa présentation du concept hyperloop, en 2013, le visionnaire de la technologie, Elon... Continuer la lecture
Les profilés KH sans métal sont utilisés pour la mesure d’antenne à l’université technique... Continuer la lecture
En construisant et en lançant une fusée hybride, des étudiants suisses ont réalisé un proj... Continuer la lecture
La pandémie du coronavirus implique des défis considérables notamment pour les établisseme... Continuer la lecture
Grâce à leur concept de modularité, à leur stabilité, à leur compatibilité cohérente et à ... Continuer la lecture
Dans l’interview d'expert : de nombreux conseils pratiques pour les utilisateurs du systèm... Continuer la lecture
Un projet universitaire ouvre la voie à la lutte écologique contre les mauvaises herbes. ... Continuer la lecture
La société Ercigoj Embroidery à Ljubljana en Slovénie peut se targuer de près de cent ans ... Continuer la lecture
Au cours des dernières décennies, beaucoup de choses ont changé concernant les systèmes de... Continuer la lecture
Les tremblements de terre posent de sérieux problèmes aux sauveteurs lorsqu’il s’agit de r... Continuer la lecture
En raison de la deuxième vague de la pandémie, la nécessité de trouver des solutions plus ... Continuer la lecture
Du 29 octobre au 2 novembre 2020, le festival numérique « Sankt Elektronika » devait avoir... Continuer la lecture
La construction à base de profilés en aluminium présente de nombreux avantages. Cependant,... Continuer la lecture
La synergie entre la technique des profilés et la technique linéaire révolutionne le confo... Continuer la lecture
Les jeunes talents montrent beaucoup d’entrain pour assurer la mobilité du futur. Des t... Continuer la lecture
On n’a jamais passé l’âge pour y faire un tour : les mondes en miniature sont appréciées d... Continuer la lecture
Des établis modulaires en aluminium contribuent à la formation de nombreux apprentis dans ... Continuer la lecture
Bricolage de génie avec le youtubeur Patrick et sa superbe galerie de toit. 400 heures ... Continuer la lecture
Solides, fiables, polyvalents : les éléments d'assemblage pour profilés aluminium du systè... Continuer la lecture
Comment la robotique la plus moderne peut ouvrir de nouvelles possibilités à l'humanité. ... Continuer la lecture
La Baltic Sea Circle Winter Edition est une aventure spectaculaire – qui collecte des dons... Continuer la lecture
Pour la sécurité des cyclistes, des techniques de tests consciencieux des vélos sont indis... Continuer la lecture
La construction d'un modèle réduit et d'un stand de foire pour vivre le travail en équipe ... Continuer la lecture
Les jeunes ingénieurs allemands se préparent pour la course de véhicules solaires la plus ... Continuer la lecture
Une impressionnante installation de foire commerciale fut mise en place pour le lancement ... Continuer la lecture
Un entrepreneur de Chemnitz a développé une table de maquillage mobile afin de faciliter l... Continuer la lecture
Les spectateurs furent véritablement impressionnés par l’installation lumineuse interactiv... Continuer la lecture
Les projets de fin d’études d’étudiants prouvent que la nouvelle génération d’experts tech... Continuer la lecture
Les abeilles ne sont pas seulement sympathiques ; sans elles, la nature et l’homme auraien... Continuer la lecture
Mettre les connecteurs pour profilés en aluminium à l’essai. Visser au lieu de souder : ... Continuer la lecture
Au cœur de Madrid se trouve un magasin de chaussures avec un décoration intérieure hors du... Continuer la lecture
Corriger les mauvaises habitudes d’écriture une fois qu'on est plus âgé n’est pas chose fa... Continuer la lecture
Comment une solution modulaire a révolutionné la préparation de cocktails. Un goût aussi... Continuer la lecture
Le plus grand panneau 360° du monde dans le plus grand centre de livraison automobile du m... Continuer la lecture
Des planches d’une importance cruciale : sans elles, il n’y aurait pas de théâtre. Mais il... Continuer la lecture
Ils furent le centre de l’attention lors du Güterhallenfest de Solingen : « les cubes ». D... Continuer la lecture
L’eau est une affaire sérieuse à l’université RWTH d’Aix-la-Chapelle. Les recherches m... Continuer la lecture
Comment la faculté de construction, de l’énergie et de l’environnement utilise une structu... Continuer la lecture
Afin de promouvoir le World Trial Cup de Berlin, le coordinateur Frank Drygalla fait le to... Continuer la lecture
Pendant longtemps, les bâtis de machines spéciales étaient soudés en acier. Les amis in... Continuer la lecture
Aluminium sur la voie rapide - Comment le savoir-faire de Solingen et d’Espagne offre un p... Continuer la lecture