Massima libertà di progettazione: la nuova striscia LED non solo può essere accorciata a piacere, ma può anche essere comandata individualmente con il nostro controller IO-Link sviluppato appositamente. Con l'aiuto di segnali l... Continua a leggere

Lean production in azione
Il sistema lean production item è la soluzione per la costruzione flessibile di mezzi operativi, mettendo in pratica i principi della produzione snella.
INFO
Tutti gli articoli
Per i nostri componenti diamo grande importanza a un design di alta qualità. Con il nostro... Continua a leggere
Efficiente e flessibile: la combinazione tra trasporto sospeso e robot mobile autonomo (AM... Continua a leggere
La prevenzione dello spreco (Muda) è un vantaggio fondamentale della produzione lean. In q... Continua a leggere
Massima libertà di progettazione: la nuova striscia LED non solo può essere accorciata a p... Continua a leggere
Sapevi che l'inventore dell'iPhone ha descritto in modo appropriato il miglioramento conti... Continua a leggere
A Herrieden, una città tedesca situata in Franconia, una giornata è stata dedicata all'aut... Continua a leggere
Questi cinque principi lean delineano ciò che sta alla base della lean production. Nei... Continua a leggere
Le dimensioni dei lotti si riducono costantemente e i cicli di vita dei prodotti sono semp... Continua a leggere
Se le aziende vogliono migliorare i processi, la filosofia lean fornisce basi cruciali. Ma... Continua a leggere
Dopo aver già introdotto l'analisi del flusso di valore, il passo successivo è la progetta... Continua a leggere
In che modo determinati processi contribuiscono alla creazione di valore e al soddisfacime... Continua a leggere
La fusione tra Karakuri/LCA e robotica fornisce le nuove opportunità necessarie, come dimo... Continua a leggere
L’unione tra componenti e software crea la base perfetta per progetti di treni rimorchiato... Continua a leggere
Spesso, tra la formulazione di una vision e la sua attuazione concreta in azienda, qualcos... Continua a leggere
Che si tratti di un'introduzione o di un aggiornamento, ecco una spiegazione di facile com... Continua a leggere
Mentre la casa automobilistica Toyota ogni anno forma circa 400 tecnici specializzati in m... Continua a leggere
Questi esempi PMC chiariscono come la produzione snella si sia affermata in tutto il mondo... Continua a leggere
Con item Academy l’apprendimento dei fondamenti della filosofia lean passa al livello supe... Continua a leggere
Chiunque si interessi alla produzione snella prima o poi si imbatterà in un confronto dei ... Continua a leggere
In che modo le varie linee di prodotto item hanno reso molto più semplice una trasformazio... Continua a leggere
Un'applicazione su larga scala dimostra l'efficacia di Karakuri/LCA nella produzione autom... Continua a leggere
È ora di dare un'occhiata a Chaku-Chaku, un’altra ispirazione dal mondo lean. "Chaku" s... Continua a leggere
Premi sull’acceleratore in produzione grazie al prezioso metodo Lean chiamato SMED. Tut... Continua a leggere
La metropoli cinese di Suzhou, in pieno boom economico, ospita un corso di formazione di a... Continua a leggere
5S e Poka Yoke: due metodi di gestione visiva molto efficaci. Come abbiamo già illustr... Continua a leggere
Come aumentare l'efficienza produttiva con la comunicazione ottica. Come sappiamo, al c... Continua a leggere
Chi migliora la propria produzione dovrebbe sostenere i propri collaboratori con una forma... Continua a leggere
Come le aziende garantiscono una continua ottimizzazione della produzione. The continu... Continua a leggere
Riconoscere gli errori automaticamente? Con il Jodoka, uno dei principi della produzione s... Continua a leggere
Un metodo promettente per aumentare l’efficienza: spiegato in modo sintetico e comprensibi... Continua a leggere
Perché il Kanban è fondamentale per la produzione snella. Non è esagerato descrivere la L... Continua a leggere
Come conciliare i principi di Lean Production con i processi della trasformazione digitale... Continua a leggere
La corretta applicazione del principio di prevenzione degli errori Poka Yoke aumenta signi... Continua a leggere
Cosa si cela dietro i termini specifici della Lean Production. I concetti che caratterizz... Continua a leggere
La terminologia Lean è affascinante e lo sarà sempre. Gemba e Gemba Walk sono due dei suoi... Continua a leggere
I 7 Muda sono piuttosto noti, ma gli sprechi in produzione conoscono anche altre forme: Mu... Continua a leggere
Kaikaku e Kaizen: confronto tra due principi Lean (apparentemente) diversissimi. I metodi... Continua a leggere
I metodi e gli strumenti di Lean Production servono ad ottimizzare la produzione. Ma ess... Continua a leggere
Dopo che con l’ergologistica® abbiamo fatto luce sulla relazione che intercorre tra ergono... Continua a leggere
Come beneficiare della Low Cost Automation in fase di predisposizione del materiale per l’... Continua a leggere
La filosofia Lean non si limita a migliorare l'efficacia nel reparto di produzione. In pa... Continua a leggere
Come automatizzare i processi in modo efficace ed economico con il Karakuri Kaizen. L’era... Continua a leggere