Wenn die Heuballen auf den Feldern liegen, ist der Herbst da. Zeit für item, um wieder neue Produkte in den Bereichen item Arbeitsplatzsystem, Maschinenautomation, Lean Production, Betriebsmittel, Signalisierung, Reine Produktion ... Weiterlesen

Alle Neuheiten auf einen Blick
Ein E-Paper mit sämtlichen Innovationen: Entdecken Sie in unserem Neuheitenkatalog für 2024 alle neuen Produktentwicklungen und zusätzliche Informationen
JETZT SICHERN
Alle Beiträge
Der Herbst bringt frischen Wind für Ihre Projekte: Entdecken Sie unsere Neuheiten für 2025... Weiterlesen
38 Beiträge, zahllose spannende Erlebnisse: Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die in... Weiterlesen
Exklusive Vorträge und begeisternde Präsentationen: Der item TechDay an unserem neuen Stan... Weiterlesen
Wenn die Heuballen auf den Feldern liegen, ist der Herbst da. Zeit für item, um wieder neu... Weiterlesen
Sie haben die LogiMAT in diesem Jahr verpasst? Oder es nicht bis zu unserem Messestand ges... Weiterlesen
12 Monate, 40 Artikel und jede Menge spannender Infos liegen 2023 hinter uns. Ob zum Nachs... Weiterlesen
Mehr Optionen bei der Materialbereitstellung, individuelle Signalisierung und sichere, var... Weiterlesen
Wer sich fragt, was mit item alles realisiert werden kann, findet in einem neuen Online-Ru... Weiterlesen
Ob Lineartechnik auf engstem Raum, sicherer Transport von ESD-sensitiven Bauteilen, flexib... Weiterlesen
Der erste item TechDay war ein voller Erfolg. Wir blicken auf die Premiere in Solingen zur... Weiterlesen
Materialfluss und verwandte Aspekte sollten ganzheitlich betrachtet werden. Für Unternehme... Weiterlesen
Weihnachten rückt näher und das nächste Jahr steht in den Startlöchern. Dann ist es also w... Weiterlesen
Von sicheren Prozessen im Reinraum über intelligente Kraftübertragung bis zu zusätzlichen ... Weiterlesen
Ob für die Lösung von Transportaufgaben oder die Umsetzung von mobilen und ohne Strom höhe... Weiterlesen
Ob durch die Corona-Pandemie, geopolitische Differenzen oder jetzt einen Krieg mitten ... Weiterlesen
Seit der Gründung hat Design bei item einen hohen Stellenwert. Hierbei gehen Funktiona... Weiterlesen
Die Tage werden kürzer und die Weihnachtsfeiertage rücken näher – auch das Jahr 2021 neigt... Weiterlesen
Noch einfacher planen, noch besser Ordnung halten, noch weniger Platz im Schaltschrank ben... Weiterlesen
Mit den Produktanleitungen in der item Academy erhalten die Nutzer genau das Wissen, das s... Weiterlesen
Mit der Kombination aus Liefertreue und regionaler Stärke bietet item seinen Kunden einen ... Weiterlesen
Aufgeräumter arbeiten, schwerer heben, einfacher verbinden: Die item Frühjahrs-Neuheiten 2... Weiterlesen
Ein bewegtes Jahr kommt zu seinem Abschluss – und bald stehen die Feiertage vor der Türe..... Weiterlesen
Schulen sind wohl das bekannteste Beispiel für Orte, an denen in Corona-Zeiten Präsenzpfli... Weiterlesen
Die Highlights der diesjährigen Herbstneuheiten aus verschiedenen Produktgruppen stehen ga... Weiterlesen
Am Anfang der Erfolgsgeschichte von item Industrietechnik stand eine einfache Frage: Wie b... Weiterlesen
Kaum zu glauben, aber schon wieder neigt sich das Jahr dem Ende zu und die Feiertage sind ... Weiterlesen
Kundenservice beginnt bei item durch unsere Online Tools lange vor dem Kauf und umfasst di... Weiterlesen
Studentische Abschlussprojekte beweisen den Erfindungsreichtum des technischen Nachwuchses... Weiterlesen
Schlechte Angewohnheiten beim Schreiben mit der Hand lassen sich später nur schwer korrigi... Weiterlesen
Molly Harwood ist Industriedesignerin bei der NASA und stellt sich großen Herausforderunge... Weiterlesen
Funktionalität und modernes Design – ein Zusammenspiel, das item beherrscht und dafür mit ... Weiterlesen
Im Sondermaschinenbau gelten besondere Bedingungen. Was bedeutet das konkret für die Aspek... Weiterlesen
Mit der richtigen Unterstützung, vor allem durch weibliche Vorbilder, sind veraltete Hiera... Weiterlesen
Weiblicher Ingenieursnachwuchs sollte sich von veralteten Klischees nicht entmutigen l... Weiterlesen
An der RWTH Aachen wird auch beim Forschungsobjekt Wasser hoher Aufwand betrieben. Die ... Weiterlesen
Wie alles begann: So wurde aus einem Zweimannbetrieb eine globale Erfolgsgeschichte. Ein ... Weiterlesen
Um auf den World Trial Cup in Berlin aufmerksam zu machen, tourt Cup-Koordinator Frank Dry... Weiterlesen
5000 Einreichungen aus 56 Ländern, 45 Auszeichnungen: So konnte item eine der begehrten Go... Weiterlesen
Baseball stellt aufgrund seiner Rasanz hohe Anforderungen an das eingesetzte Spiel- und Tr... Weiterlesen
Gegensätze ziehen sich an: Darum setzt eine österreichische Traditionsschmiede auf unsere ... Weiterlesen
Eine leistungsfähige und kosteneffiziente Lösung zur Reinigung von Trays im Fertigungsproz... Weiterlesen
Es ist kein Geheimnis, dass der deutsche Mittelstand aufgrund seiner Werte und Qualitätsst... Weiterlesen
Am 3. Dezember jeden Jahres steht rund um den Globus das Thema Behinderung im Zentrum der ... Weiterlesen
Wie item China den größten Maschinenbaumarkt der Welt bewegt. Mit item rund um den Glob... Weiterlesen
Tüfteln für ein sichereres und sozialeres Fahren ohne Emissionen. Elektroautos etabliere... Weiterlesen
Die Welt des Maschinenbaus ist ebenso faszinierend wie komplex. Studenten des Fachs werden... Weiterlesen